查看:
4568
|
回复:
3
|
NFC标签/收发器应用与设计(ST提供,Part1:NFC基础)
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-05-22 17:48:44
|
只看该作者
1#
电梯直达
目前,NFC 应用越来越普遍了。 这不,连个礼品级别的ST LED风扇,都内置了NFC芯片,实现LED内容的自定义。 今天正好找到一篇是ST编写的NFC基础知识部分,觉得内容还可以,特共享给大家充充电。
下载文件在此:Part-1-NFC应用与基础知识.pdf 更多的内容,欢迎大家补充,我也是。 |
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-05-23 10:31:28
|
只看该作者
2#
看方案 硬件成本比 蓝牙 和wifi都低,线路板设计也比较简单,希望有哪位大侠 领大家一起来设计一些小玩意玩玩。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-23 16:32:02
|
只看该作者
3#
NFC 其实很多开发板的,用途广泛!呵呵
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-26 14:39:55
|
只看该作者
4#
目前NFC具有三种工作模式:
NFC技术自出现以来,凭借自身传输带宽高、安全性高、能耗低等优势而被应用到各行业中,那么所谓的NFC有什么工作模式呢? 近场通信(Near Field Communication,NFC)即近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在10cm内)交换数据。 NFC技术是RFID技术的一个子类别,RFID包括了长距离和短距离,NFC主要是短距离的通信,并向下兼容RFID。NFC技术与RFID的区别体现在通信距离和功能性上。 卡模式(Card emulation): 这个模式其实就是相当于一张采用RFID技术的IC卡,可以替代大量的IC卡(包括信用卡)使用的场合,如商场刷卡、公交卡、门禁管制,车票,门票等等。此种方式下,有一个极大的优点,那就是卡片通过非接触读卡器的 RF 域来供电,即使寄主设备(如手机)没电也可以工作。 点对点模式(P2P mode): 这个模式和红外线差不多,可用于数据交换,只是传输距离较短,传输创建速度较快,传输速度也快些,功耗低(蓝牙也类似)。将两个具备NFC功能的设备无线链接,能实现数据点对点传输,如下载音乐、交换图片或者同步设备地址薄。因此通过NFC,多个设备如数位相机、PDA、计算机和手机之间都可以交换资料或者服务。 读卡器模式(Reader/writer mode): 作为非接触读卡器使用,比如从海报或者展览信息电子标签上读取相关信息。亦可实现NFC手机之间的数据交换,对于企业环境的中的文件共享,或者对于多玩家的游戏应用,都将带来诸多的便利。 |
|