查看:
11646
回复: 20 |
IP5306的奇怪问题?
|
|||
tzcl
1
主题
0
回复 |
发表于2020-05-16 17:31:30
|
只看该作者
1#
电梯直达
IP5306 根据官方推荐电路,我的这个电路应该是没有问题的,焊接后,能够充电,能够放点。KEY单短键能够开电量指示,KEY长按能够开照明。问题是 连续两次无法关闭电量指示和照明,为什么?我担心是按键抖动,在按键两边并联104瓷片电容和30pf电容,都没有效果,请问是什么原因?
|
|||
InspirT
2
主题
5
回复 |
发表于2020-12-01 14:06:24
|
只看该作者
2#
请问你找到原因了吗?我遇到的问题和你一模一样。。。双击后,8号输出脚还有电压。(电池电压3.9v时,双击后Vout = 3.6v)。有时间交流一下?谢谢。QQ:949244344
|
|||
有待开机
0
主题
2
回复 |
发表于2020-12-01 19:37:16
|
只看该作者
3#
这个按键只是用来关LED灯的,和5V输出的,不是把输出关为零,关闭还是会有3V左右的电压输出,用来检测外部是否有USB充电接入
|
|||
呵呵呵呵啊
0
主题
4
回复 |
发表于2021-01-25 18:34:47
|
只看该作者
4#
我也发现个奇怪的问题,usb插入后就关不掉输出了。。。。 |
|||
汐妹爸爸
0
主题
1
回复 |
发表于2021-02-05 15:10:31
|
只看该作者
5#
这个芯片我现在遇到一个很奇怪的问题,就是用5脚双击关机以后。大概15秒以后。还会有1.8V的输出。请大师帮助是怎么回事!?
|
|||
klrj
1
主题
3
回复 |
发表于2021-04-19 11:30:43
|
只看该作者
6#
请问其楼主问题解决了吗? ,同有这个问题……
BD7OGS在和你QSO...
|
|||
东莞理工学院赵日天
0
主题
1
回复 |
发表于2021-05-29 17:32:49
|
只看该作者
7#
我的也是,但是我觉得可能是DCDC的反向电动势破坏了芯片,后面加一个续流二极管 |
|||
天天都要加班
0
主题
2
回复 |
发表于2021-12-28 16:40:14
|
只看该作者
8#
您好,请问您解决这个问题了么?我用了ip5306_ck,我也是短按可以正常工作,但是双击不能关闭5v的输出。
|
|||
润贝机器人
0
主题
1
回复 |
发表于2021-12-31 17:29:44
|
只看该作者
9#
你好,请问解决这个问题了吗?我也是5306CK 双击无法关断,向您请教
|
|||
天天都要加班
0
主题
2
回复 |
发表于2021-12-31 18:54:03
|
只看该作者
10#
我直接放弃了,联系不到官方的技术支持。
|
|||
小小工程
1
主题
4
回复 |
发表于2022-02-09 14:58:13
|
只看该作者
11#
这个芯片本身就是这样,双击是关闭升压系统,但USB口会有一个2.3V左右的虚电压,这个电压的用途是为了达到插入自动检测功能。
|
|||
小小工程
1
主题
4
回复 |
发表于2022-02-09 15:03:44
|
只看该作者
12#
可以的啊,但也要看是什么数据线,有些数据线内部有芯片,形成了回路,会把IP5306待机时产生虚电压2.3V拉低·了,从而导致这个数据线长时间插在USB口后 再连接手机时显示不充电,这种情况只需重新拔插数据线或短按按键即可恢复
|
|||
小小工程
1
主题
4
回复 |
发表于2022-02-09 15:04:32
|
只看该作者
13#
直接找代理商啊,一堆技术服务
|
|||
wzx12
1
主题
1
回复 |
发表于2022-02-26 12:33:44
|
只看该作者
14#
为什么我没有按按钮但电量的四个灯老是自己点亮
|
|||
Hobbing
6
主题
14
回复 |
发表于2022-02-28 10:23:07
|
只看该作者
15#
这种问题当然是咨询英集芯啊 |
|||
樱猫不知味
0
主题
2
回复 |
发表于2022-03-08 03:04:20
|
只看该作者
16#
CK是常开的意思哦,是不支持双击关机的
|
|||
樱猫不知味
0
主题
2
回复 |
发表于2022-03-08 03:04:45
|
只看该作者
17#
CK是常开的意思哦,是不支持双击关机的
|
|||
SGLI
0
主题
1
回复 |
18#
输出电容太大了吧?最好不要大于100uF
|
|||
DIY电子999
1
主题
17
回复 |
19#
之前我使用也碰到些小问题,后面具体看资料后调整了,现在用了2K了也没有见客户反映问题
|
|||
wuxiMST
0
主题
8
回复 |
20#
推荐使用MST2001,7分钱就能实现
18362385793
|
|||
泛海微单片机
1
主题
3
回复 |
21#
英集芯代理商,可以联系我,我们有软硬件工程师,免费调试英集芯的IC 微信13530009832,QQ565282772
致力于精通8位MCU芯片
|
|