查看:
1396
|
回复:
0
|
200G光互连解决方案——DSP与全模拟架构解析
|
专说光通信
278
主题
5
回复 |
发表于2020-05-29 11:33:33
|
只看该作者
1#
电梯直达
作为介于100G和400G的中间选项,200G光互连解决方案拥有令人惊叹的实力,能够帮助云数据中心应对严峻挑战,以灵活可扩展的规模和成本实现更快的光互连。 目前的200G光互连有两种主流方案,分别是200G QSFP-DD(8*25G NRZ)和200G QSFP56(4*50G PAM4)解决方案。其中分别运用了全模拟架构和主流数字信号处理器 (DSP) 方案,他们有什么区别呢? 200G QSFP56(4*50G PAM4)DSP解决方案 由于电光器件带宽局限,为节省光纤用量,提高单波速率要求,实现4*50G光互连,是200G光互连的解决方案之一。但是56G信号的通道损耗和反射引入代价太大,同时对通道串扰的容忍性极大降低,目前的NRZ技术很难突破单路56G传输速率,因此业界引入了PAM4技术进行解决。 PAM4克服了56G速率下传统NRZ调制的疲软能力,在不增加带宽的情况下将比特率速率翻倍。但是PAM4牺牲了信噪比,使得产品对噪声更加敏感,DSP芯片的引入正好弥补了PAM4技术相应的劣势。 DSP就是高速数字处理芯片,除了提供CDR能提供的数字时钟恢复功能之外,还可以进行色散补偿操作,去除噪声、非线性干扰等因素,还原从发射端发出的200G信号。它还支持高阶调制格式以提高频谱效率,能够解决器件及信道传输效应,处理信噪比问题。 引入DSP之后,可以在发送端直接对信号进行频谱压缩,而接收端在通过自适应的FIR滤波器对信号进行恢复,用这种方法可以把调制/接收器件中不可控的模拟带宽影响变成已知的数字频谱压缩,降低对光器件带宽的需求。 DSP的功耗和成本问题 但是DSP在提升了性能的同时增加了功耗。由于DSP引入了DAC/ADC与算法,其功耗一定高于传统基于模拟技术的CDR芯片。目前基于16nm的DSP解决方案的400G OSFP/QSFP-DD的设计功耗在12W左右,无论对于模块本身或是未来交换机的面板热设计都是巨大挑战。另外成本永远是数据中心和5G运营商们关心的话题,与传统光器件不同,对于DSP芯片来说,因为是基于成熟的半导体工艺,在海量应用的支撑下,可以预期较大的芯片成本下降空间。
200G QSFP-DD(8*25G NRZ)全模拟架构解决方案 相比于200G QSFP56(4*50G PAM4)DSP解决方案,以200G QSFP-DD采用的8x25G NRZ调制方式,虽然增加了光纤使用量,但是可以灵活地利用全模拟架构。全模拟光互连的延时仅为DSP解决方案的千分之一,这是以最快速实现系统和网络性能的关键优势。 当数据吞吐率从100G增加到200G,甚至更高的时候,考虑到错误传输到数据流产生的连锁后果,信号完整性是一个关键的性能标准。在没有DSP的情况下,200G之所以能够保持最佳信号完整性,很大程度上归功于时钟数据恢复 (CDR) 器件的持续改进以及背后的基础信号调理技术。全模拟200G模块中部署的最新一代模拟CDR证明了它能够实现极低的误码率 (BER) 以及比1E-8前置纠错 (Pre-FEC) 更出色的性能,整体上与DSP 200G模块相当。 在没有DSP的情况下,全模拟200G光模块消耗的能量要低得多,而且发热量也显著减少。相比之下,DSP模块的时钟输入操作可能会高出2-3W。这听起来不是很多,但如果把数据中心的数千个光模块的功耗代损耗加起来,最终的数字将十分惊人。在这种情况下,每个模块节省2-3W的功耗,对运营成本和冷却效率的优化极为有利。在器件层面,全模拟200G模块的简化设计减少了总体元件数量,避免了DSP开发和实施的开支。
易飞扬采用DSP及全模拟200G模块架构,照亮了通往100G以上、高速、低成本高效益的连接之路,拥有业界阵容完备的200G光互连产品线。 |
|