查看:
663
|
回复:
0
|
物联网的基石-mqtt 协议初识
|
edwardx
1
主题
0
回复 |
发表于2020-07-06 15:27:57
|
只看该作者
1#
电梯直达
随着 5G 时代的来临,万物互联的伟大构想正在成为现实。联网的 物联网设备 在 2018 年已经达到了 70 亿1,在未来两年,仅智能水电气表就将超过10亿2。 海量的设备接入和设备管理对网络带宽、通信协议以及平台服务架构都带来了很大挑战。对于 物联网协议 来说,必须针对性地解决物联网设备通信的几个关键问题:其网络环境复杂而不可靠、其内存和闪存容量小、其处理器能力有限。 MQTT 协议 是基于发布/订阅模式的物联网通信协议,凭借简单易实现、支持 QoS、报文小等特点,占据了物联网协议的半壁江山: MQTT 协议的诞生MQTT was created by Andy Stanford-Clark of IBM, and Arlen Nipper (then of Arcom Systems, later CTO of Eurotech).3 据 Arlen Nipper 在一 IBM Podcast 上的自述,MQTT 原名是 MQ TT, 注意 MQ 与 TT之间的空格,其全称为: MQ Telemetry Transport,是九十年代早期,他在参与 Conoco Phillips 公司的一个原油管道数据采集监控系统(pipeline SCADA system)时,开发的一个实时数据传输协议。它的目的在于让传感器通过带宽有限的 VSAT ,与 IBM 的 MQ Integrator 通信。由于 Nipper 是遥感和数据采集监控专业出身,所以按业内惯例给了个 MQ TT 的名字。 MQTT 协议设计原则按照 Nipper 的介绍,MQTT 必须简单容易实现,必须支持 QoS(设备网络环境复杂),必须轻量且省带宽(因为那时候带宽很贵),必须数据无关(不关心 Payload 数据格式),必须有持续地会话感知能力(时刻知道设备是否在线)。下面将介绍 MQTT (3.1.1 版本) 的几个核心特色,分别对应了这几个设计原则的实现。 灵活的发布订阅和主题设计发布订阅模式是传统 Client/Server 模式的一种解耦方案。发布者通过 Broker 与消费者之间通信,Broker 的作用是将收到的消息通过某种过滤规则,正确地发送给消费者。发布/订阅模式 相对于 客户端/服务器模式 的好处在于:
在 MQTT 协议里,上面提到的 过滤规则 是 Topic。比如:所有发布到 news 这个 Topic 的消息,都会被 Broker 转发给已经订阅了 news 的订阅者:
上图中订阅者预先订阅了 news,然后发布者向 Broker 发布了一条消息 "some msg" 并指定发布到 news 主题,Broker 通过 Topic 匹配,决定将这条消息转发给订阅者。 MQTT 的 Topic 有层级结构,并且支持通配符 + 和 #:
MQTT 的主题是不要预先创建的,发布者发送消息到某个主题、或者订阅者订阅某个主题的时候,Broker 就会自动创建这个主题。 带宽消耗最小化MQTT 协议将协议本身占用的额外消耗最小化,消息头部最小只需要占用 2 个字节。 MQTT 的消息格式分三部分:
MQTT 的主要消息类型有:
其中 PINGREQ / PINGRESP 和 DISCONNECT 报文是不需要可变头部的,也没有 Payload,也就是说它们的报文大小仅仅消耗 2 个字节。 在 CONNECT 报文的可变长度头部里,有个 Protocol Version 的字段。为了节省空间,只有一个字节。所以版本号不是按照字符串 "3.1.1" 存放的,而是使用数字 4 来表示 3.1.1 版本。 三个可选的 QoS 等级为适应设备不同的网络环境,MQTT 设计了 3 个 QoS 等级,0, 1, 2:
QoS 0 是一种 "fire and forget" 的消息发送模式:Sender (可能是 Publisher 或者 Broker) 发送一条消息之后,就不再关心它有没有发送到对方,也不设置任何重发机制。 QoS 1 包含了简单的重发机制,Sender 发送消息之后等待接收者的 ACK,如果没收到 ACK 则重新发送消息。这种模式能保证消息至少能到达一次,但无法保证消息重复。 QoS 2 设计了略微复杂的重发和重复消息发现机制,保证消息到达对方并且严格值到达一次。 会话保持MQTT 没有假设设备或 Broker 使用了 TCP 的保活机制4,而是设计了协议层的保活机制:在 CONNECT 报文里可设置 Keepalive 字段,来设置保活心跳包 PINGREQ/PINGRESP 的发送时间间隔。当长时间无法收到设备的 PINGREQ 的时候,Broker 就会认为设备已经下线。 总的来说,Keepalive 有两个作用:
对于那些想要在重新上线后,重新收到离线期间错过的消息的设备,MQTT 设计了持久化连接:在 CONNECT 报文里可设置 CleanSession 字段为 False,则 Broker 会为终端存储:
在线状态感知MQTT 设计了遗愿(Last Will) 消息,让 Broker 在发现设备异常下线的情况下,帮助设备发布一条遗愿消息到指定的主题。 实际上在某些 MQTT 服务器的实现里 (比如 EMQ X),设备上线或下线的时候 Broker 会通过某些系统主题发布设备状态更新,更符合实际应用场景。 开源 MQTT 服务器如何选择到目前为止,比较流行的开源 MQTT 服务器有几个:
从支持 MQTT 5.0、稳定性、扩展性、集群能力等方面考虑,EMQ X 的表现应该是最好的:
MQTT 协议快速体验MQTT 在线服务器EMQ X MQTT 物联网云服务 提供了一个在线的公共 MQTT 5.0 服务器,不需要任何安装您就可以快速开始 MQTT 协议的学习、测试或原型制作。 该 MQTT 服务器的详细接入信息请见 EMQ 官网页面:免费的在线 MQTT 服务器。 MQTT 在线客户端EMQ 也提供了支持浏览器访问的 MQTT 在线客户端工具,该工具支持通过普通或者加密的 WebSocket 端口连接至 MQTT 服务器,同时也支持缓存连接方便下次访问使用。
1 The number of connected devices that are in use worldwide now exceeds 17 billion, with the number of IoT devices at 7 billion... https://iot-analytics.com/state-of-the-iot-update-q1-q2-2018-number-of-iot-devices-now-7b/ ↩
2 The estimated installed base of smart meters (electricity, gas and water) is expected to surpass the 1 billion mark within the next 2 years. https://iot-analytics.com/smart-meter-market-2019-global-penetration-reached-14-percent/ ↩
|
|