查看:
3671
|
回复:
13
|
PCB里拖拽元件非常慢
|
|||
威廉老王子
9
主题
34
回复 |
发表于2020-07-16 10:08:38
|
只看该作者
1#
电梯直达
拖拽时,非常卡顿。元件越多,现象越明显。 8个元件一起拖拽时,卡顿超过10秒钟。 同时,笔记本电脑的风扇开始加速,似乎是CPU占用过高造成的。 网页端和客户端都有该现象。 严重影响体验,希望早日解决! |
|||
EDA老贺
7
主题
1500
回复 |
发表于2020-07-16 11:01:08
|
只看该作者
2#
这个问题已经在解决了。 新的版本,将会支持 几千个器件操作流畅。 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-07-16 11:29:32
|
只看该作者
3#
你看看是否是焊盘都是多边形焊盘?
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
威廉老王子
9
主题
34
回复 |
发表于2020-07-16 11:57:02
|
只看该作者
4#
都是基础库里的,大部分都是电阻电容,有一些IC和三极管。我觉得这些焊盘都不是多边形的吧?
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2020-07-16 11:58:01
|
只看该作者
5#
导出文件为立创EDA格式,发我看看 QQ3001956291
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
威廉老王子
9
主题
34
回复 |
发表于2020-07-16 15:23:18
|
只看该作者
6#
什么时候解决啊?以前的版本没有这个问题的。今天做layout做了一天,受不了这个bug了
|
|||
大发光电子
8
主题
17
回复 |
发表于2020-07-24 09:29:56
|
只看该作者
7#
确实慢
|
|||
威廉老王子
9
主题
34
回复 |
发表于2021-05-20 14:56:59
|
只看该作者
8#
等了快1年了,现在呢? 现在的标准版仍然没解决问题,但出了个专业版。专业版确实流畅,于是我把标准版里的老工程文件导入到专业版,导入的过程又是碰到一堆问题。 立创EDA解决Bug真的要加快进度。 去年6月用过立创EDA,有不少bug。想想这是国货,又是新产品,我们应该多些包容心。 今天重新拿立创EDA出来用,还是一堆bug,越用心越凉。 我们支持国货的心是热的,但别总被贴到冷屁股上啊。 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2021-05-20 16:16:12
|
只看该作者
9#
就是专业版解决流畅问题 你说的导入一堆问题是什么?专业版有专业版的规则,如果你说的是引脚端点重叠报错的,是需要手动调整 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
威廉老王子
9
主题
34
回复 |
发表于2021-05-20 16:43:42
|
只看该作者
10#
导入到专业版,主要是碰到两个问题: 1) 用Chrome,导入成功,但是专业版打开工程文件时一直停留在0%的进度条上。换成Edge浏览器,可以正常打开。 2) 专业版打开导入的原理图,所有元件的footprint这一栏都是空的。即使是基础库的元件,也是这样。用原理图去更新PCB,每个元件都报错“[Fatal Error] : Component $1I5033 lacks of property "Footprint"”。 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2021-05-20 18:29:51
|
只看该作者
11#
1、再次在谷歌浏览器打开是否可以打开 2、导入原理图会先找相同名称的封装,找不到就会留空,会增加一个属性“原封装”进行手动绑定。专业版的设计和标准版的完全不一样,需要手动修正 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
威廉老王子
9
主题
34
回复 |
发表于2021-05-20 23:41:20
|
只看该作者
12#
1. 再次在Chrome里还是打不开,进度条还是0%。但是换一台电脑的Chrome就能打开。 2. 一个小小的工程就有几十个元件,难道每一个都手动绑定?客户不会接受这样的工程导入 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2021-05-21 16:02:43
|
只看该作者
13#
1。请清理缓存试试 2、下版修复 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
威廉老王子
9
主题
34
回复 |
发表于2021-05-26 11:02:01
|
只看该作者
14#
标准版的网页端里有这个问题,客户端APP里似乎已解决该问题了。专业版也没这个问题。 另外,有个发现。如果内电层是Plane,卡顿很严重,但是如果改成Signal,就变得流畅了。如果各位有类似问题,可以参考借鉴该方法。 |
|