查看:
852
|
回复:
0
|
基于OTN的5G中传/回传承载方案
|
专说光通信
278
主题
5
回复 |
发表于2020-07-17 17:21:13
|
只看该作者
1#
电梯直达
4G只有前传和回传两部分,而5G承载网随着RAN架构的重构,核心网云化、C/U分离、数据面分布式部署,使网络更趋扁平化,划分为前传网络、中传网络和回传网络三部分。 AAU连接DU部分为5G前传,中传指DU连接CU部分,而回传是CU和核心网之间的通信承载。 上篇文章我们了解到,对于前传网络的承载并没统一承载方案的需求,可根据不同接入条件和场景,灵活选用光纤直驱、无源WDM、有源WDM/OTN、半有源等方案。而中传、回传网络,对于承载网在带宽、组网灵活性、网络切片等方面需求基本一致,因此可以采用统一的承载方案,本文主要介绍基于OTN技术的中传和回传承载方案。 城域OTN网络架构包括骨干层、汇聚层和接入层,城域OTN网络架构与5G中传/回传的承载需求是匹配的,其中骨干层/汇聚层与5G回传网络对应,接入层则与中传/前传对应。 随着OTN引入以太网、MPLS-TP等分组交换和处理能力,OTN演进到了分组增强型OTN,可以很好地匹配5G IP化承载需求。 基于OTN的5G中传/回传承载方案可以发挥分组增强型OTN强大高效的帧处理能力,通过FPGA、专用芯片、DSP等专用硬件完成快速成帧、压缩解压和映射功能,有效实现DU传输连接中对空口MAC/PHY等时延要求极其敏感的功能。 对于 CU,一方面分组增强型OTN构建了CU、DU间超大带宽、超低时延的连接,有效实现PDCP处理的实时、高效与可靠,支持快速的信令接入。而分组增强型OTN集成的WDM能力可以实现到郊县的长距传输,并按需增加传输链路的带宽容量。 为了满足中传/回传在灵活组网方面的需求,需要考虑在分组增强型OTN已经支持MPLS-TP技术的基础上,增强路由转发功能。 分组增强型 OTN+IPRAN 方案 在该方案中,利用增强路由转发功能的分组增强型OTN设备组建中传网络,中间的OTN设备可根据需要配置为ODUk穿通模式,保证5G承载对低时延和带宽保障的需求。在回传部分,则继续沿用现有的IPRAN承载架构,如下图所示。分组增强型OTN与IPRAN之间通过BGP协议实现路由信息的交换。
为了满足5G承载对大容量和网络切片的承载需求,IPRAN需要引入25GE、50GE、100GE等高速接口技术,并考虑采用FlexE等新型接口技术实现物理隔离,提供更好的承载质量保障。 端到端分组增强型OTN方案 该方案全程采用增强路由转发功能的分组增强型OTN设备实现,如下图所示。
与分组增强型OTN+IPRAN方案相比,该方案可以避免分组增强型OTN与 IPRAN的互联互通和跨专业协调的问题,从而更好地发挥分组增强型OTN强大的组网能力和端到端的维护管理能力。 基于OTN的5G承载方案适合运营商对综合业务承载的需求,为FTTx固定宽带、5G移动宽带、高品质政企专线等业务提供低成本带宽和高品质承载服务,可以简化网络设备层级并有利于降低CPAEX和OPEX,同时OTN方案提供的大带宽、低时延、ODU硬切片等能力可以很好地匹配5G承载的需求。 原文链接:https://www.gigalight.com/cn/bbs/technical-2298.html |
|