查看:
835
|
回复:
0
|
惠海半导体12-85V90V100V降压5V USB手机充电器IC芯片方案 H6201
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-19 16:53:10
|
只看该作者
1#
电梯直达
惠海半导体12-85V90V100V降压5V USB手机充电器IC芯片方案 H6201 惠海半导体H6201具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。 惠海半导体H6201支持大电流输出,输出电流可高达10A。 惠海半导体H6201特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从5V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/10A,5V/3A 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 惠海半导体H6201应用: 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 电动车转换器 惠海半导体专业从事DCDC宽电压8-150V输入降压恒压芯片设计,专业电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持 惠海半导体12-85V90V100V降压5V USB手机充电器IC芯片方案 H6201
QQ3007461765
TEL15889768528
|
|