查看:
859
|
回复:
0
|
惠海半导体90V95V100V110V120V降压5V2A电动滑板车仪表供电芯片H6205
|
东莞惠海半导体
111
主题
172
回复 |
发表于2020-08-25 14:33:03
|
只看该作者
1#
电梯直达
48V60V72V80V85V90V100V105V110V120V降压5V2A 5V3A 电动车滑板车仪表仪器控制电源IC系统供电电源芯片 惠海半导体H6205 惠海半导体H6205是一款100V耐压专业应用于车充、电池充电、恒压源 、电动汽车、电动自行车、电瓶车led照明、扭扭车、卡车、GPS电源供电、电动车仪器仪表供电的降压恒压芯片。具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等优势。 惠海半导体H6205芯片特点: 低功耗、高效率、低纹波 优异的母线电压调整率和负载调整率 内置100V高压mos 宽输入电压范围:8V~80V 输出电压从4V到30V可调 支持输出恒流 支持输出 12V/2A,5V/2A 高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出
惠海半导体90V95V100V110V120V降压5V2A电动滑板车仪表供电芯片H6205 QQ3007461765
TEL15889768528
|
|