查看:
971
|
回复:
0
|
关于MPO光纤跳线的发展趋势及分类应用
|
光纤模块
279
主题
0
回复 |
发表于2020-09-25 15:17:30
|
只看该作者
1#
电梯直达
随着现代通信技术的迅猛发展,数据中心的数据传输需求呈几何级数增长,以致于传统的光纤跳线无法满足现阶段设备的连接要求。如何在有限的空间进行更多的数据处理和存储已经成为数据中心新建和扩容时急需解决的问题。
目前光纤连接器正由MTRJ、E2000向MPO升级,一根MPO光纤跳线可以支持8-72芯乃至96芯的光纤连接,可满足数据中心40G、100G光纤网络的高密度传输需求。随着数据中心的传输需求越来大,未来大容量、高速率的数据传输必然给MPO跳线带来广阔的市场前景。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下MPO光纤跳线的优势及应用。 MPO光纤跳线的优势 1、工程施工效率高。MPO跳线可实现多芯连接,连接器模块化的设计操作简便,易于安装、移除和配接调整,节省安装时间,在数据中心的建设上间接的节省了人工成本。 2、占用空间小。MPO跳线的布线采用模块化连接,通过配线架、连接盒和专用安装板来提高光纤布线的密度,最大限度地减少布线占用的空间。 3、扩容便捷。通过增加连接盒可以快捷地实施扩容布线。 MPO光纤跳线的结构 MPO光纤跳线由热拔插式MPO连接器和多模光缆组成。MPO光纤连接器包含了光纤、护套、耦合组件、金属环、引脚、防尘帽等,而且引脚部分分为公/母头两种形式。公连接头有两个PIN针,而母头连接头则没有。MPO连接器之间的连接是通过PIN针进行精确对准的,相互连接的两个MPO连接器必须为一公一母。
MPO光纤跳线的极性分类 1、Type A(直通型):跳线两端纤芯排列位置相同,即一端的1对应另外一端的1, 一端的12对应另外一端的12。两端的Key键朝向是相反的,key up对应key down。
2、Type B(交错型):跳线两端纤芯排列位置是相反的,即一端的1对应另外一端的12,一端的12对应的是另外一端的1。两端的key键朝向是相同的,即key up就对应key up,key down就对应key down。
产品推荐:40G光模块 3、Type C(成对交错型):C型的MPO跳线是相邻的一对纤芯位置交叉,即一端的纤芯1对应另外一端的2,一端的纤芯12在另外一端是11。两端的Key键朝向也是相反的,key up 对应 key down。
MPO跳线的应用 目前,MPO跳线主要应用于数据中心机房布线。随着2010年6月IEEE 802.3ba新的以太网40G/100G标准发布后, 40G与100G的高速传输除了依靠单模采用成本极高的WDM串行方式进行传输外, 新一代以太网40G/100G标准将采用OM3与OM4多模光纤多通道并行传输的方式, 这种多模并行传输的方式相比较单模WDM串行传输方式, 在40G/100G上的总体成本分别只占单模系统的1/3与1/10, 可见多模成本优势十分明显。 常见的MPO跳线的类型 1、MPO主干光纤跳线 2、MPO分支光纤跳线
MPO跳线使用注意事项 1、确保MPO跳线不打结、不弯曲、不缠绕和不受拉伸挤压。 2、定期检查光纤跳线是否有折痕和连接器损害。 3、在布线基础设施上(包含接线面板)需要精确地贴标。 4、避免过紧地捆扎MPO跳线。 以上MPO光纤跳线易天光通信(ETU-LINK)均可提供,对于数据中心日益增长的高速率传输需求,采用MPO跳线为数据中心布线是一个很好的解决方案。 |
|