查看:
9416
|
回复:
14
|
立创EDA优化与卡顿问题
|
|||
MFIYM
4
主题
6
回复 |
发表于2021-07-31 17:21:40
|
只看该作者
1#
电梯直达
立创EDA的简单让初学者非常容易入手,可以专心学习PCB设计而不是学习软件操作。不得不说等你学会AD使用,别人已经用立创EDA画出板子了。 立创EDA平台好,现成元件库,元器件数量可查,制造PCB,整个流程包完,这对新手及其方便,不用东奔西跑。 但是,EDA现在还有待提升,我就是新手,画了个10*10四层板太卡了,拖动起来一卡一卡不流畅,画线一卡一卡延时大。我测试了AD与LCEDA,完全相同的板子,AD拖动占CPU 30%,LCEDA拖动占CPU 50%。用了LCEDA之后还真不想学习AD了,但是目前LCEDA体验不好太卡了,画简单的板子倒还行。 建议:下一代EDA能不能用可执行代码方式开发,即C++机器码,而不是JAVA这种解释性语言,同时深入优化。 |
|||
立创EDA小吴
156
主题
4971
回复 |
发表于2021-07-31 18:14:06
|
只看该作者
2#
复杂的大的板子建议用专业版:pro.lceda.cn 谷歌或是火狐浏览器登录 放3万个焊盘都不会卡的。
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2021-08-02 09:30:08
|
只看该作者
3#
标准版目前的引擎是支持不了这么大的文件,请使用专业版 优化方法: 1、在工具 - 设计规则,关闭实时DRC。 2、在设置 - PCB设置,关闭自动添加泪滴。 3、在设置 - PCB设置,关闭鼠标移动到导线上高亮网络。 4、在设置 - PCB设置,关闭旋转器件时导线跟随功能。 5、在设置 - PCB设置,关闭自动重建内电层。内层使用铺铜代替内电层。 6、在设置 - PCB设置,把画布缩放设置为速度优先。 7、在层与工具 - 隐藏飞线层,隐藏之后再移动器件。 8、检查有很多焊盘的封装,焊盘是否是多边形焊盘(以前导入AD的库可能存在),是的话要把焊盘改为矩形或长圆形。 9、PCB里面的器件最好不要超过300,焊盘和过孔总数不超过1500。 10、如果设置了网络颜色,需要取消网络颜色。 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
goldenlava
6
主题
6
回复 |
发表于2022-02-23 22:46:42
|
只看该作者
4#
发现主要就是设置内电层的锅,只要设置为内电层,就卡的不行。取消内电层自动重建的话,就不卡了,但是最后是不是要自己手动重建?
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4971
回复 |
发表于2022-02-24 10:11:40
|
只看该作者
5#
这个下个版本就可以修复了。
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
johnnyXie
0
主题
1
回复 |
发表于2022-02-24 15:19:29
|
只看该作者
6#
我画个 原理图都卡的不行.一共才10几个原件. 专业版,为啥啊
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4971
回复 |
发表于2022-02-24 15:50:48
|
只看该作者
7#
不会呀。把文件发来试试,QQ,2852817607
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2022-02-24 19:00:18
|
只看该作者
8#
如果是客户端,升级到最新版,重新下载 https://lceda.cn/page/download
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
我们都懂的
1
主题
2
回复 |
发表于2022-02-25 12:03:01
|
只看该作者
9#
画原理图也太卡了,一个图纸几百个元器件,拖动复制上面的延迟都很高。感觉到时候画PCB的时候应该会更卡。。
体验不是特别好 |
|||
老贺少校
1
主题
2
回复 |
发表于2022-03-01 00:36:24
|
只看该作者
10#
标准版最近真的太卡了,专业版客户端其实也卡。
|
|||
拿手术刀的电子爱好者
1
主题
5
回复 |
发表于2022-03-01 11:12:03
|
只看该作者
11#
我在努力尝试专业版,一周了,还是不适应,可以加功能,但是界面和按钮能不能设置的和标准版一样呢?你不知道切来切去,快捷键都混乱了。
开颅手术主刀医生,焊pcb时,拿元件特稳。
|
|||
MFIYM
4
主题
6
回复 |
发表于2022-03-05 14:24:19
|
只看该作者
12#
专业版不习惯,我不打算尝试专业版了,就用标准版,若需要更大板子打算学个AD或者Cadence。
|
|||
立创EDA小磊
【官方工作人员】
46
主题
524
回复 |
发表于2022-03-05 14:40:59
|
只看该作者
13#
标准版是因为油内电层的原因,可以把内电层改成信号层,或者把自动重建内电层关闭
立创EDA技术支持微信:https://lceda.cn/page/contact,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA小磊
【官方工作人员】
46
主题
524
回复 |
发表于2022-03-05 14:42:08
|
只看该作者
14#
快捷键在顶部设置里面查看,也可以修改快捷键的
立创EDA技术支持微信:https://lceda.cn/page/contact,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
重庆枫叶
0
主题
1
回复 |
发表于2022-03-06 13:24:00
|
只看该作者
15#
我前几天第一次画4层板,也遇到这个问题,咨询客服是标准版内电层的BUG,让我用网页版或者专业版,问题是我MAC,没有专业版给下载。网页版那就更慢了。 经过测试,最终用曲线救国的方式暂时解决了,我是把内电层先设置成信号层,然后速度立马就正常了,开始画板,最终等都画好了,再给内电层铺铜,网络选GND。希望立创尽快更新标准版,或者专业版的MAC版本。 |
|