查看:
692
|
回复:
0
|
ARM工控主板比X86工控主板好吗?
|
双赞工控
15
主题
0
回复 |
发表于2021-08-27 17:16:44
|
只看该作者
1#
电梯直达
今年芯片货源紧张,x86工控主板价格涨了不少。很多行业原先使用x86工控主板都尝试使用ARM工控主板了。那么ARM工控主板比X86工控主板好吗?现在双赞工控给大家分析一下。 一、ARM工控主板 ARM工控主板技术的出现给现代工业控制领域带来了一次新的技术革命。嵌入式微控制器组成的系统,其最明显的优势就是可嵌入到任何微型或小型仪器设备中。双赞ARM工控主板多用于工业设备上,具有信息处理能力强、功耗低、运算速度快、灵活性强、安全性和可靠性不错、性价比较高等等特点。有以下的优点: 1、ARM 工控主板由于使用场合特殊,因此设计接口会根据使用场合做定制或堆砌大量标准接口以适应各种接口。 2、ARM 工控主板处于常温状态,能够24小时安全运行;功耗低,一般主板功耗整体只有1W左右。 3、ARM 工控主板的内存以及所有芯片都采取了贴片方式,因此在频繁振动的情况下,不会松动;不受工作时间和环境的限制,无需人工控制,在断电的情况下只要来电就能自动启动;ARM 工控主板通过特殊设计,在遇到死机等异常情况,可以实现看门狗自动重新启动全力的保证系统在恶劣环境的高稳定性的要求;温度可以在-20摄氏度左右,可以在70摄氏度左右。 4、ARM 工控主板 采用高度集成方式保证了数据的安全性,数据一般都放在Flash内部,都是二进制格式,外部无法直接拷贝内部数据。优点是:目前ARM主板的系统都是WinCE系统或者Linux系统,不会受病毒感染,客户无须担心病毒感染而导致数据泄漏,尤其是一些对于数据安全性要求很高的产品。 5、ARM 工控主板可以根据用户的需要来进行灵活配置,比如logo,内存大小,系统驱动程序裁减,周围芯片的裁减,系统软件的加载等等,无论软硬件都是非常灵活这样也会大大降低客户的成本和系统整体的维护成本和性能。 6、ARM 工控主板目前价格都非常低,而且ARM主板已经包含了内存和存储介质,无须购买外部配件。
双赞ARM工控主板 二、X86工控主板 X86工控主板尺寸规格很小,一般都是直接把CPU和显示芯片集成到主板上的,不是给普通电脑用户使用的,只会装在一些工控机上,比如:收银机、ATM机之类的。有以下的特点: 1、X86工控主板功耗都在40W左右或者以上,CPU必须配风扇而且不能长期工作,否则主板产生的温度会让主板整体性能寿命降低。风扇的工作寿命也会影响主板的寿命。 2、X86工控主板需要开机一段时间,Windows系统才会起来;X86工控主板却要人员维护,而且不能长期工作,否则会让主板寿命大大降低。 3、X86工控主板是采用了直插方式,比如内存条和DOM盘等,因此一旦时间长久,就会出现松动情况从而影响系统运行。 4、X86工控主板由于都采用了Windows XP、2000、10等常用系统,而且采用了DOM盘或者硬盘,因此数据很容易被病毒感染或者被人偷取,因此安全性无法相比。 5、X86工控主板还在另外购买内存、存储介质等一些外部配件,系统是收费的,总得来说价格就不低了。
双赞X86工控主板 看到这里大家心里也明白了,不过是要根据相关行业,相关产品的实际情况去选择使用。双赞工控就先分析这么多,后面还有很多要分享的! 来源:双赞科技, 转载请标注上来源! |
|