查看:
1462
|
回复:
0
|
MP9486A MP9487 国产替换SL3036H 内置150V电压 降压恒压芯片
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2021-09-11 10:13:33
|
只看该作者
1#
电梯直达
概述 SL3036H 是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A 功率MOS,最高输入电压可超过120V。 SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线电压调整率和负载调整率 等特性。支持大电流输出,输出电流可高 达1.5A 以上。 SL3036H 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。 SL3036H 采用固定频率的PWM控制 方式,典型开关频率为140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 SL3036H 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片 内置接VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置软启动 应用 追踪器 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 |
|