查看:
318
|
回复:
0
|
400G网络和光模块的发展趋势,未来或将商用
|
光纤模块
279
主题
0
回复 |
发表于2021-10-14 18:48:51
|
只看该作者
1#
电梯直达
随着智慧医疗、智慧景物、智慧交通、远程教育、AR/VR的发展,大带宽的接入需求,给网络带来了非常大的接入挑战。也正因为如此,400G成为目前光通信行业的热点,它的出现源于数字化转型,数字化转型对于网络的要求主要是低延时和高带宽。 一、400G网络设备 华为在2018年就发布了400G光网络商用的解决方案,可以支持运营商全业务场景的400G网络快速部署。思科也在2018年推出N9000和N3400两个系列,共计四款400G交换机。在数据中心领域,Juniper也推出32x400G规格产品。2020年,新华三面向市场首次展示了多款全新400G核心交换机产品,包括国内首款400G核心交换机S12500X-CF,64端口400G盒式核心交换机S9825-64CD,以及业界首款100G/200G混合端口接入交换机S9855-32CDF,分别面向数据中心、DCI、5G承载网场景,提供400G高速交换的支撑。 二、400G光模块有哪些? 目前400G光模块传输方式,在光口侧主要是使用8路53G PAM4(400G-SR8、FR8、LR8)或者4路106G PAM4(400G-DR4、FR4、LR4)实现400G的信号传输,在电口侧使用8路53G PAM4电信号。400G光模块采用OSFP或QSFP-DD的封装形式。相比较来说,QSFP-DD封装尺寸更小(和传统100G光模块的QSFP28封装类似),更适合数据中心应用;OSFP封装尺寸稍大一些,由于可以提供更多的功耗,所以更适合电信应用。随着12.8T设备的部署以及25.6T交换芯片的推出,400G光模块离规模商用越来越近。 三、400G网络应用 1、深圳电信携手中兴通讯成功商用试验的业界首个400G OTN集群光网络; 2、广西移动与中兴通讯合作完成全球首个120波400G OTN创新试点现网工程; 3、Facebook,谷歌、亚马逊等互联网巨头400G数据中心建设 根据知名市场调研机构表示,预期400G在整个通信网络中的采用都将加速。对于ICP来说,他们将首先采用2x200G、FR8和SR8的形式,但很快将转移至FR4和DR4。起初增长将会比较缓慢,但是到2021年末和2022年将会加速。在DCI方面,400G-ZR在2020年下半年已经进行部署,有望在2021年加速采用。 易天光通信(ETU-LINK)致力于高速率光模块研发、生产、销售,为广大行业用户提供完整有效的光网络部署解决方案、高品质的光通信产品。 |
|