查看:
504
|
回复:
0
|
相干传输系统——城域DCI超长传输利器
|
专说光通信
277
主题
5
回复 |
发表于2021-10-25 14:32:19
|
只看该作者
1#
电梯直达
随着网络云化的加速,业务流量迅速向数据中心集中,全球数据中心的规模急剧扩大。目前数据中心正逐步向网络边缘扩展,覆盖的区域更加广泛。这些数据中心要协同运转,就需要相互之间交互信息,这就有了互连需求,产生了DCI网络,即Data Center Interconnect。目前城域DCI和长途DCI是两大最主要的DCI应用场景,其中城域DCI市场的发展尤为迅速。
DCI面临的主要挑战
易飞扬相干光传输子系统极简解决方案
方案说明:客户侧采用100G QSFP28 SR4/LR4光模块,OTU单元实现将1个100GE业务转换为1个100G相干光信号或者将2个100GE业务转换为1个200G相干光信号。 2×100G Muxponder客户侧方向配置100G QSFP28 SR4/LR4光模块与客户侧对接,线路侧配置100/200G CFP2 DCO光模块与AWG对接。 配置EDFA用于提高发送功率及系统接收灵敏度,配置VOA用于链路光功率自适应调整,配置OLP用于光纤自动倒换保护。 相干子系统业务平台介绍
我们提供的是平台化的系统,可以根据不同需求,配置不同的功能板卡,来实现客户的个性化需求。
OTU单元 OTU单元传输单个100GE业务时,线路侧配置100G CFP2 DCO模块;传输2个100GE业务时,线路侧配置200G CFP2 DCO模块。 OTU单元能够实现业务端口光性能集中监控、彩光模块集中散热、业务开放式接入。 OTU单元由100G光模块、100G相干光模块和板卡组成。一路100G业务端到端,OTU板卡需要配置2只100G客户侧光模块及2只100G CFP2 DCO光模块,二路100G业务端到端,OTU板卡需要配置4只100G客户侧光模块及2只200G CFP2 DCO光模块。 高集成:电层和光层功能高度集成在1RU 大容量:400G/1RU相干传输容量,支持100G/200G CFP2相干模块 多业务:100GE/OTU4可选 超长传输:单跨距支持150km,多级站点可达2000km 智能面板:无需PC用户端,脱机使用,可查看业务板卡关键监控信息 智能机框:1U,2U,4U可选 智能网管:支持WEB/SNMP/CLI网络管理 100G CFP2 DCO
易飞扬100G CFP2 DCO具有优异的OSNR性能,在不同FEC配置模式下,100G相干系统的OSNR容限值带来的差异直接决定了EDFA可级联的数量,也限制相干系统最远传输距离。
*工程上一个EDFA跨段通常为100km,每跨段插损约25dB 业务平台机框
200G Muxponder 支持将2个100GE光信号转换为1个200G相干光信号或者将1个100GE光信号转换为1个100G相干光信号。
AWG板卡 支持40CH DWDM波长 EDFA板卡 工作波长范围:1528~1564nm 35dB宽输入范围 增益可调 输出功率≤23dBm 光保护板卡 支持1+1/1:1链路保护; 支持1+1波长保护,倒换时间<10ms VOA板卡 支持0~15dB光衰自动调节或者远程手动调节 调节精度0.1dB OPM板卡 支持DWDM波长、功率、信噪比监测 OTDR板卡 支持光纤链路长度、损耗、断点测量及断点定位 |
|