查看:
950
|
回复:
0
|
基于涂鸦智能Wi-Fi模块的智慧桌面助手,通过WB3S模支持查看天气、时间、控制家庭设备、...
|
智能物联研习社
49
主题
1
回复 |
发表于2021-11-25 17:10:30
|
只看该作者
1#
电梯直达
本期带来一款DIY的桌面助手,主要有以下功能: 本文来自: 涂鸦开发者作品中心:liuchang 天气获取 显示通过涂鸦SDK天气接口,获取天气信息并解析。天气信息每半小时下发一次。 设备操控 通过涂鸦设备联动功能,即可实现对涂鸦所有设备的操作功能。 本项目测试使用的是涂鸦智能灯,可实现开关,模式设置等功能。 电脑状态显示 通过python上位机获取电脑CPU、内存、网络运行情况,通过蓝牙串口发送到桌面端,进行解析显示。 温湿度获取 温湿度通过SHT30进行测量,STM32定时检测,检测完成后将数据上报云平台。备忘设置通过电脑pythn上位机可进行4条备忘设置,支持修改完成/未完成情况。 游戏界面 通过开源的Vousforte软件,通过蓝牙串口将数据发送到桌面端,桌面端获取数据后进行解析,解析后显示在屏幕上。 DIY其实很简单~ 步骤如下: 上位机功能python自开发 通过python开发电脑上位机,获取电脑内存、网速、CPU使用、备忘设置,主要适配办公场景 主要界面如下: 电脑软件信息获取更加全面,增加了CPU和GPU温度等内容,无法进行备忘设置功能,将会适配游戏显示界面。 主界面如下:板载功能涂鸦WB3S模块通过WB3S模块与涂鸦IOT平台进行通讯,获取天气、时间等信息;控制家庭设备;温湿度上报;OTA升级。 JDY-31蓝牙模块通过蓝牙模块与电脑建立蓝牙连接,通过蓝牙串口进行电脑数据的透传,在屏幕上进行显示。 SHT30获取环境温湿度并上报到云端,并在屏幕上进行显示。TEMP6000获取环境亮度并进行屏幕的自动亮度调节。 NT3H1101 NFC模块通过IIC接口进行数据通讯,预计功能是实现上下班打卡。待完善。
小伙伴们,DIY其实很简单~ 屏幕开发屏幕采用迪文科技03W,采用DGUS开发,现已完成相关界面的部分开发。 |
|