查看:
460
|
回复:
0
|
国产芯片DP9637-K总线收发器替代L9637D芯片和SI9241
|
小嗡嗡嗡
50
主题
4
回复 |
发表于2021-12-10 10:20:15
|
只看该作者
1#
电梯直达
DP9637可以替代L9637D,低成本解决方案,只需要做简单硬件修改,感兴趣可以留言或者联系小编了解详细资料。 主要特性 电压工作范围 6V≤VBAT≤36V 具有超低休眠电流 BAT(S.B)=0.18μA @VDD=0.5V 关断状态下,具有很小的静态电流 IBAT=110μA @ IDD≦3μA 能兼容 ISO9141 具有过温预警功能 具有 K 总线短路预警功能 典型传输速度为 200 kbaud DP9637 是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供 双向串行通信。该收发器既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、 短路检测功能。 芯片采用了 8-pin SO 封装。能可靠安全的工作在车载温度范围-40 度~125 度。 功能描述: DP9637既能工作在发射模式,也能工作在接收模式,并且它具有过温、短路检 测功能。当芯片供电后,K 端电压会与内部的 VBAT/2 进行比较,如果 K 端电压小于 VBAT/2, 那么 RX 端电压被拉到低电平。如果 K 端电压大于 VBAT/2,那么 RX 端电压被拉到高电平。 当收发器处于发射模式时,信号 CS 必须设置为低电平。当信号 CS 和 TX 被设置 为低电平时,内部的 MOSFET 将会打开,将 K 端电压拉到低电平。当 CS 设置为高电 平时, DP9637 处于接收模式,内部的 MOSFET 被关断,K 为高电平,RX 也为高电 平。当处于过温或者 K 线短路到 VBAT 情况下,为了保护器件安全, DP9637会关断 输出 K,并且 FAULT 端会给出报警信号。如果想让 FAULT 端的报警信号复位,可以给 CS 一个高脉冲。 RX,CS 及 TX 端都有一个接到 VDD的内部上拉电阻,K 端有一个内部下拉电阻, 值得注意的是,TX,VBAT或者 GND,其中任何一个开路,K 输出都是关断的。 翁晓如 13924672287QQ2355573209
主营无线射频电子元器件
|
|