查看:
588
|
回复:
0
|
Sigmastar SSD201\SSD202D核心板在智能料理机方案的应用
|
启明云端
64
主题
4
回复 |
发表于2021-12-15 17:49:45
|
只看该作者
1#
电梯直达
智能料理机-智能厨房管家智能料理机从去年需求开始井喷式上升,因为其蒸、煮、炒、煲、炖、切、打、揉、混合、搅拌、研麿、乳化12大烹饪功能且可完成上百种菜谱烹饪,很是受年轻群体欢迎! 智能料理机应具备哪些功能呢?
从功能图表上可以看出,WIFI连网、彩屏显示菜谱已然成为产品智能升级的标配。智能、交互是物联网时代最鲜明的特征,连网+彩屏显示的应用是最容易实现与传统设备的无缝结合,衍生出全新的智能产品终端。 Sigmastar SSD201\SSD202D核心板在智能料理机方案的应用
方案选型: Sigmastar SSD201核心板-IDO-SOM-2D01-2GW
此方案选择了小明家的SSD201核心板-IDO-SOM-2D01-2GW;DDR2\64M内存,128Mflash,WIFI SSD201(ARM Cortex A7 内核)主频高达1.2GHz,彩屏选用了4.3寸分辨率为480272的IPS电容触摸屏幕(可选800480));方案选择的底板带WIFI、支持TF卡、CAN接口、一路网口,一路USB口,一路左右声道扬声器,RTC电路,一路RS232 一路RS485;如果需要用到语音方案,已适配了离、在线语音可选择!
方案硬件选型 此方案硬件选择的Sigmastar SSD201核心板-IDO-SOM-2D01-2GW加上分辨率为480*272的4.3寸串口屏,选择原因: 1、客户需要集主控、点屏于一体,且交互感要顺畅,能播放视频、支持WIFI;从客户需求来看,选择SSD201核心板从性价比上来看,是最经济、适用的! 2、产品升级方便,可增加AI语音功能;同时如果需要用到投屏,还可以直接PIN TO PIN选择SSD202核心板应用,不用改变现在的结构! 3、支持本地存储菜谱 4、支持在线上传OTA升级 其他智能料理机可选型硬件方案 1、目前启明云端基于乐鑫ESP32-S3已调通了分辨率为800*480的4.3寸屏,因ESP32-S3 这颗SOC自带WIFI和蓝牙,以及支持离线语音,在料理机方案成本上,是可以做选型备选的;唯一要考虑的是GPIO接口是否够用; 2、如果想要10.1寸及以上,或者安卓系统的,可以选择小明家的瑞芯微PX30方案,这个用在智能料理机上,也是不错的选择。 |
|