查看:
718
|
回复:
0
|
SL3036D 48V降压5V电源芯片 48V降压3.3V电源芯片 60V降压恒压芯片
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-01-18 11:33:02
|
只看该作者
1#
电梯直达
概述 SL3036D 是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC,芯片内置60V/5A 功 率MOS,支持最高输入电压55V。 SL3036D 具有低待机功耗、高效率、 低纹波、优异的母线电压调整率和负载调 整率等特性。支持大电流输出,输出电流 可达3A SL3036D 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。 SL3036D 采用固定频率的PWM控制 方式,典型开关频率为140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。 SL3036D 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 SL3036D 采用ESOP8 封装,散热片 内置接VIN 脚。 特点 宽输入电压范围:8V~55V 输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/3A; 5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 应用 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 典型应用电路图
|
|