查看:
491
|
回复:
0
|
LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
|
LOTO
66
主题
9
回复 |
发表于2022-03-30 15:29:14
|
只看该作者
1#
电梯直达
LOTO串口/蓝牙示波器面世 LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。 现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下示波器和扩展模块组合出的子型号应该可以突破100种,更加复杂了。 原来的USB示波器以及各种功能模块的介绍已经有很多文章和视频了,本文着重阐述清楚串口/蓝牙模块的情况。我们把这种多种接口兼容的示波器称为全域示波器。 首先,扩展串口/蓝牙模块的示波器主机的外壳和接口变了:
相对于原来的USB示波器,新型号的外壳增加了两处跳线,可以选择使用USB方式还是UART串行方式,增加了一个外置5V电源接口,在使用UART串行方式的时候,可以使用USB线供电,也可以使用外接5V电源供电。还增加了一个电源开关按钮。
OSCA02,OSC2002,OSCH02这些主机型号,都可以改用这种新外壳,都可以采购自己需要的串口类扩展模块把USB示波器扩展成串口/蓝牙示波器,同时也保留了原来的所有功能,用户通过跳线来切换。
LOTO全域示波器除了之前的各种功能扩展,还可以扩展成RS232串口,RS485/422,CAN,蓝牙接口示波器,以满足不同的应用领域的特殊要求,比如如果需要远距离传输数据,可以采用传输距离1公里多的RS485接口,需要无线链接的数据采集场合,可以选用蓝牙接口模式。当然这些串行接口的传输速率都远不如USB接口,所以原来的USB示波器方式还是波形采集传输最快的。串行接口虽然采集和USB示波器一样快速,但是向PC回传数据的时候,由于波特率的限制,会相对比原来的USB口慢,所以示波器的实时性没有USB接口的好。但是可以满足一些对USB不友好环境下的应用。
串口/蓝牙方式的目前我们只推出了Windows上位机软件,实现了示波器数据采集和显示控制的基本功能,相对于磨合了几年的USB方式上位机软件来说,还很基础,我们会持续根据客户的反馈和我们的经验,逐步完善它,并且开放串口协议支持二次开发。 以下为USB方式的上位机软件:
以下为串口方式的第一版上位机软件截图:
|
|