查看:
532
|
回复:
0
|
ZGLC-B2蓝牙ibeacon辅助定位终端
|
gavinpeng
2
主题
1
回复 |
发表于2022-04-14 16:54:18
|
只看该作者
1#
电梯直达
产品介绍ZGLC-B2蓝牙ibeacon辅助定位终端支持标准ibeacon格式报文,支持IOS和Android系统,支持微信摇一摇功能。广播报文携带经过校准的1米远RSSI强度值,当本终端部署于室内固定位置时,配合接收端接收到这些信号并计算距离,实现室内定位功能,接收端可以是手机或者智工运维公司自研的胸卡型4G+GPS定位终端。 支持手机APP调整发射信号强度,部署时可以调整终端的信号覆盖范围。如果多个终端组合使用,多个关联的定位信息同时传输到后台,通过后台的定位算法可以得到精确的位置。 终端支持定制功能,例如添加温湿度,烟雾,PM2.5等传感器,接收机可以把这些数据采集并发到云端。广泛应用于园区管理系统,巡更系统等场景。 蓝牙ibeacon应用 零售业推送优惠信息 电影院放映信息 推送导游和景点信息 获取公交站点信息 室内导航,停车场定位 资产管理 信息采集 环境监测 主要特性 体积小,方便安装 功耗低,一颗纽扣电池能使用一年 发送功率可调,容易部署 传输距离20米 信号经过校准,信号质量稳定 专用配套APP,支持参数设置 广播报文带电量,维护简单 使用说明 蓝牙广播终端内置一颗BLE 5.0蓝牙芯片,内置天线经专业校准,信号稳定。内置一颗CR2302电池,软件使用了低功耗技术,经调校,可以续航1年时间。如果对续航时间有更高要求,可以选择尺寸更大(电池容量更大)的型号。
如上图,产品中间位置有一个按钮和两个LED灯,关机状态长按键 2s,LED灯长亮2s,进入开机状态。开机状态长按键2s,LED灯长亮2s后,闪烁2次,进入关机状态。 ibeacon广播 ZGLC-B2蓝牙ibeacon会定时广播UUID,名字,电量等信息,接收端通过分析RSSI即可计算与该终端的距离。 广播报文格式
广播回应报文格式
广播回应报文的最后一个字节,一般ibeacon广播的是发送功率等级,本产品修改为电池电量百分比,范围是0-100,以方便应用查看终端的剩余电量。如下图所示:
ibeacon参数配置 ZGLC-B2蓝牙ibeacon为一从端设备,用户可以通过手机或者其它蓝牙适配器连接该终端,成功连接后可以设置广播的参数,Android端专用配置APP如下图所示:
名字最长32个英文字符,默认名字是”ZGiBeacon”。16进制的参数不带”0x”头,值之间用空格隔开,例如Major(2字节),请输入值:”A1 02”。配置完成后,点击右上角保存按钮会保存进终端,点击重启按钮,终端重启,配置生效。配置前可以先点击读取按钮,把所有参数读取出来。也可以点击默认值按钮,把所有参数恢复为默认值。 规格参数 技术参数
配置参数及接口
|
|