查看:
304
|
回复:
0
|
宽电压150V降压IC,输出5A,支持输出恒压恒流DCDC控制器
|
senliwel
148
主题
55
回复 |
发表于2022-06-07 16:28:30
|
只看该作者
1#
电梯直达
概述 SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC控制器,最高输入电压超过150V。SL3038 具有待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。 SL3038 同事支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。 SL3038 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为140kHz。轻载时会自动降低开关频率已获得高的转换效率。 SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用 SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V到30V可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 内置VDD稳压管 应用 车充、电池充电 恒压源 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车 电路图
|
|