查看:
695
|
回复:
0
|
国产GP232RL 串口芯片完美兼容FT232RL 引脚开发资料
|
动能1234
202
主题
14
回复 |
发表于2022-06-29 17:38:46
|
只看该作者
1#
电梯直达
是最新加入 ftdi 系列 usb 接口集成电路设备的设备。 是一个 usb 到串行 uart 接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的 ftdichip-idTM 安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。 通过将外部 eeprom、时钟电路和 usb 电阻集成到设备上,使用 GP232r 的 usb 到串行设计得到了进一步的简化 512/2000 与之前的 ft232r 相比,它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。 内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz 和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。 一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧入设备,并且可以通过 usb 读取,从而形成一个安全密码锁的基础,可以用来保护客户的应用软件不被复制。 单片机 usb 到异步串行数据传输接口。 •芯片上处理的整个 usb 协议——不需要 usb 专用固件编程。 • uart 接口支持7或8个数据位、1或2个停止位和奇数/偶数/标记/空格/无奇偶校验。* 充分辅助的硬件或 x-on/x-off 软件握手。* 数据传输速率从300波特到3兆波特(rs422/rs485和 ttl 级) ,从300波特到1兆波特(rs232)。 •256字节的接收缓冲区和128字节的传输缓冲区利用缓冲平滑技术,以允许高数据吞吐量。 •在大多数情况下,ftdi 免版税的 vcp 和 d2xx 驱动程序取消了 usb 驱动程序开发的要求。 •对事件字符和换行条件的内置支持。
|
|