查看:
585
|
回复:
5
|
关于阵列-矩形(名称问题)
|
|||
一个人发呆
3
主题
10
回复 |
发表于2022-09-27 11:25:36
|
只看该作者
1#
电梯直达
建议将每行个数改为“水平数量”,, 列数改为“垂直数量”,, 列距改为“水平间距”,, 行距改为“垂直间距”, 因为有时看到行和列会范迷糊,水平和垂直就很好分了, 还有可以将“列距”移动到“每行个数下面”, 还有行数的问题,如果设置了行数,列数为0,那就是什么也不做,,可不可以将“行数”“列数”输入默认设置为“1”。 |
|||
立创EDA小吴
156
主题
4941
回复 |
发表于2022-09-27 11:49:55
|
只看该作者
2#
这个目前反馈的不多,还是比较直观的。
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
一个人发呆
3
主题
10
回复 |
发表于2022-09-27 12:15:38
|
只看该作者
3#
|
|||
一个人发呆
3
主题
10
回复 |
发表于2022-09-27 12:18:15
|
只看该作者
4#
文字部份,看不出有什么内容不对。
|
|||
一个人发呆
3
主题
10
回复 |
发表于2022-09-27 12:28:01
|
只看该作者
5#
我觉得立创EDA的这个功能比AD的好用,但AD中,不会出现设置错误,因为选项单一。但我在立创EDA上使用,即出现了错误,因为我将“每行个数”看成了“行数”。
不是说这功能不好用,只是希望这功能,更好用。 |
|||
立创EDA王工
0
主题
147
回复 |
发表于2022-09-27 13:32:52
|
只看该作者
6#
好的,文案可以优化下,容易产生误解
立创EDA技术支持QQ:800821856,技术支持微信:lcedacn 或 easyeda,官方群:联系技术支持获取,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|