查看:
530
|
回复:
6
|
PWM驱动MOS导致LDO输出异常
|
FlyMouse
2
主题
9
回复 |
发表于2022-11-04 11:04:45
|
只看该作者
1#
电梯直达
整板5V供电,1117-3.3给单片机供电,单片机输出PWM给MOS驱动发热体。当占空比为100或者0的时候,3.3V正常;当占空比在0~100之间时,3.3V波动非常大,导致一系列问题。在MOS管的漏源加22uF的MLCC后,3.3V会有所改善,但是仍然达不到理想效果。
|
FlyMouse
2
主题
9
回复 |
发表于2022-11-04 11:06:19
|
只看该作者
2#
这是漏源没加22uFMLCC时的LDO输出端波形
|
FlyMouse
2
主题
9
回复 |
发表于2022-11-04 11:06:41
|
只看该作者
3#
这是加了之后的波形
|
FlyMouse
2
主题
9
回复 |
发表于2022-11-04 11:12:53
|
只看该作者
5#
板子进行了一次元器件位置调整,调整前的板子,3.3V输出一直非常稳定;调整后就出现这个情况。这个是调整前的板子
|
FlyMouse
2
主题
9
回复 |
发表于2022-11-04 11:26:41
|
只看该作者
6#
这是调整后的板子,调整后发现3.3V不稳定后在漏源加电容稍微好了点,但是跟调整前比差太远了。
|
FlyMouse
2
主题
9
回复 |
发表于2022-11-04 11:27:12
|
只看该作者
7#
搞不懂是什么原因造成的,特来请教
|
飞天野猪
3
主题
65
回复 |
发表于2022-11-05 08:35:10
|
只看该作者
8#
可以考虑试试:R1减到51欧 且 R2并联一个小电容,取值试试20P,100P和1nF
|
|