查看:
330
|
回复:
0
|
CH340是USB总线的转接芯片实现USB转串口、USB转IrDA红外或USB转打印口
|
动能世纪一赵志洪
18
主题
1
回复 |
发表于2023-01-04 15:09:31
|
只看该作者
1#
电梯直达
简介: CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口、USB转IrDA红外或者USB转打印口。在串口方式下,CH340提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线。在红外方式下,CH340外加红外收发器即可构成USB红外线适配器,实现SIR红外线通讯。 特点: 全速USB设备接口,兼容USBV2.0,外围元器件只需要晶体和电容。 仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过USB增加额外串口。 计算机端Windows操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。 硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率50bps~2Mbps。 支持常用的MODEM联络信号RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。 通过外加电平转换器件,提供RS232、RS485、RS422等接口。 支持IrDA规范SIR红外线通讯,支持波特率2400bps到115200bps。 由于是通过USB转换的串口,所以只能做到应用层兼容,而无法绝对相同。 软件兼容CH341,可以直接使用CH341的驱动程序。 支持5V电源电压和3.3V电源电压。 提供SSOP-20无铅封装,兼容RoHS。 功能说明 CH340芯片内置了USB上拉电阻,UD+和UD-引脚应该直接连接到USB总线上。CH340芯片内置了电源上电复位电路。 CH340芯片正常工作时需要外部向XI引脚提供12MHz的时钟信号。一般情况下,时钟信号由CH340内置的反相器通过晶体稳频振荡产生。外围电路只需要在XI和XO引脚之间连接一个12MHz的晶体,并且分别为XI和XO引脚对地连接振荡电容。 CH340芯片支持5V电源电压或者3.3V电源电压。当使用5V工作电压时,CH340芯片的VCC引脚输入外部5V电源,并且V3引脚应该外接容量为4700pF或者0.01uF的电源退耦电容。当使用3.3V工作电压时,CH340芯片的V3引脚应该与VCC引脚相连接,同时输入外部的3.3V电源,并且与CH340芯片相连接的其它电路的工作电压不能超过3.3V。CH340自动支持USB设备挂起以节约功耗,NOS#引脚为低电平时将禁止USB设备挂起。异步串口方式下CH340芯片的引脚包括:数据传输引脚、MODEM联络信号引脚、辅助引脚。数据传输引脚包括:TXD引脚和RXD引脚。串口输入空闲时,RXD应该为高电平,如果R232引脚为高电平启用辅助RS232功能,那么RXD引脚内部自动插入一个反相器,默认为低电平。串口输出空闲时,CH340T芯片的TXD为高电平,CH340R芯片的TXD为低电平。 MODEM联络信号引脚包括:CTS#引脚、DSR#引脚、RI#引脚、DCD#引脚、DTR#引脚、RTS#引脚。所有这些MODEM联络信号都是由计算机应用程序控制并定义其用途。 辅助引脚包括:IR#引脚、R232引脚、CKO引脚、ACT#引脚。IR#引脚为低电平将启用红外线串口模式。R232引脚用于控制辅助RS232功能,R232为高电平时RXD引脚输入自动反相。ACT#引脚为USB。 本人从事无线射频RFID,专业BLE蓝牙研发,2.4G,915,433,315,13.56M,125K等无线射频领域。有需要联系交
|
|