查看:
69953
回复: 105 |
智能OLED 数显便携式焊台(新时代工具)
本帖主对外承接开发,
联系作者
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
该帖子为嘉立创认证过的开发案例,案例是对作者实际开发产品的介绍,您可以通过这些案例去找到和自己产品相关的一些方案或解决途径。
查看更多案例 >>
发表于2016-10-24 08:46:05
|
只看该作者
1#
电梯直达
立创君11月7日晚21点插楼提示:该作品已荣获首届立创商城电子制作节二等奖,点我查看6强完整名单。 立创君11月3日晚21点插楼提示:该作品已进入首届立创商城电子制作节15强,点我投票参与公投,选出最终6强!
智能OLED 数显便携式焊台 一、作品简介 前言:本人也是一位电子爱好者,经常在家做一些趣味作品,有时候也需要调试公司成品,所以经常需要焊接调试测试等等,这下问题就来了,家里工作台小好多设备没法放,有时候需要出门售后焊接工具也是相当不方便携带,有时焊接一个多层板家里的936还没法焊接常常需要开400度或者更高的温度才行,936实在是不给力上网找合适工具也发现稍微好点的现在都是400以上 甚至上千,性能还不一定好,非常苦闷纠结,我相信大多数爱好者都有遇到吧。工欲善其事必先利其器于是有了这款OLED便携式焊台的设计。
目的:1、解决现有焊台体积大不便于携带问题
2、解决现有焊台温控不准调节不方便问题 3、解决现有焊台升温速度和回温能力
4、解决现有焊台单一供电方式,即宽范围输入(便于携带、多样化) 5、解决现有焊台长时间未使用出现干烧问题、延长使用寿命、节能 预计实现参数: 1、外观尺寸:使用88*38*120型材铝合金外壳(原有936焊台体积的一半大小) 2、供电范围:交流AC90-AC260V(全球通用);直流DC12-DC28V(超宽范围移动外出焊接维修必备) 3、温控精度:未校准情况控制在±10℃以内;校准都控制在±2℃以内 4、输出效能:额定功率72W,焊接时最大输出80%以上(即焊大焊点能力) 设计效果图:
二、作品亮点 1、创新: A、首度采用OLED全中文显示,显示直观、大方、易懂、全面(目前市场焊台均为数码管或者断码屏显示信息不全) B、首度采用编码开关作为调节设置输入设备,(具有传统电位器调温的便捷简易,也具备高端焊台按键操作的多功能设置体验) C、采用强大STM32单片机做PID温控,比传统温控具备更高的温控精度和性能,室温升温到300度仅需5-7秒,传统焊台需要12-20秒(未校准前控制在±10℃以内,校准后控制在±3℃以内) D、具备冷端补偿,提供更高的控制精度,极大的减小了温飘带来的影响(目前国内500元以下的焊台基本没有,国际大品牌如西班牙JBC、德国威乐、日本白光等千元机均有冷端补偿) 2、参数: A、三围:88*38*120mm B、电源:AC90-AC260或者DC12-DC28 C、功率:72W D、范围:200-480度可调 E、显示:OLED中文显示,支持简体中文、英文双语 F、其他:具备自动休眠、待机、亮度设置、时间日期显示、电压显示、低压保护功能、手柄检测功能 G、手柄:白光912手柄 H、发热芯:白光T12发热芯 三、系统构架图
四、原理图 1、主控
2、电源
3、工作原理描述 整个图纸都是比较简单的,在此粗略讲解一下即可,整个系统由电源、STM32主控、EC11编码器设置、EEPROM信息存储、OLED显示、蜂鸣器提示电路、电压检测、时钟电路、功率驱动电路以及温度采集放大电路等几部分组成。首先采集热电偶输出电压进行整形放大提供给单片机AD,然后对照让热电偶分度值进行计算当前温度并显示。然后对设置温度和当前检测温度进行对比输出PWM控制功率电路给发热芯加热。检测到实际温度低于设定温度就加大占空比给予加热,当到达设定温度停止输出,已很小的输出维持温度恒定不变。温差越大输出占空比越高,温差越小输出占空比越低,以防止全速加温导致温度过冲。
五、物料清单(BOM表) 1、来自立创器件 STM32F101C8T6B http://www.szlcsc.com/product/details_8836.html OPA336NA http://www.szlcsc.com/product/details_52049.html 蜂鸣器 http://www.szlcsc.com/product/details_48625.html SPX2954-3.3 http://www.szlcsc.com/product/details_33735.html AT24C08 http://www.szlcsc.com/product/details_32379.html PCB打样 2、外采物料 OLED12864、焊台外壳、发热芯、手柄、电源物料等。
六、PCB实物图 1、PCB外壳面板 2、主控PCB 3、电源PCB 实物图大放送
七、软件部分描述 非开源作品,无软件介绍,此作品本人已经配套完善,具备各种搭配套件需要的可以联系 重庆DIY小跃(qq:1542914807)谢谢各位支持。 八、作品演示
九、总结 1、首先感谢立创这个平台,从原件采购到PCBA基本一步到位,给大家带来了极大的方便和可靠性; 2、借助本次活动本作品已经达到预期参数性能,实际测试远超国内的936A、936D、等国内500元以下的非高频焊台; 3、本作品配套设施完善,已经形成套件、整机、分体等多种配置模式销售,价格在100到700元不等,同时也推出了高端机型,JBC245焊台完胜150W高频焊台205H; 4、后续还会陆续出数显热风枪、电镊子、电动吸锡器、数控实验电源、二合一焊台等众多DIY设备; 最后请大家多多关注,有什么好的建议、想法多多留言支持!!! |
|||
abc1234682
0
主题
1
回复 |
发表于2016-10-24 19:58:11
|
只看该作者
2#
沙发
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-10-24 20:01:44
|
只看该作者
3#
先坐板登,值得推广!
|
|||
Tesla
8
主题
43
回复 |
发表于2016-10-24 21:06:58
|
只看该作者
4#
预定一个
电子软硬件设计,电器结构设计
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-24 21:08:56
|
只看该作者
5#
|
|||
xiaoergao
2
主题
27
回复 |
发表于2016-10-25 01:08:15
|
只看该作者
6#
楼主用PCB做面板这个电子很赞啊。 貌似为了颜值还做了沉金。里面的喷锡板会不会很失落。 |
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-25 12:27:04
|
只看该作者
7#
喷锡很难看
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-25 12:28:12
|
只看该作者
8#
全部金的没必要
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-10-25 15:36:22
|
只看该作者
9#
外壳好像都是金属化的,跟PCBA的隔离性如何? 不会漏电吧? |
|||
Tesla
8
主题
43
回复 |
发表于2016-10-25 17:22:06
|
只看该作者
10#
别鼓掌,快点搞,把那个飞线重做一版,有强迫症的.
电子软硬件设计,电器结构设计
|
|||
kk118a
0
主题
11
回复 |
发表于2016-10-25 20:26:15
|
只看该作者
11#
楼主这个好,大赞,我能先预定一台吗?
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-26 17:05:47
|
只看该作者
12#
这个不会的 都测试过,安全有效,该焊台已经出口安全不必担心
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-26 17:07:57
|
只看该作者
13#
新板子已经重新下单自作回来了原先的主板供电方式也修改了 以前的发热量太大,24V转3.3 现在温升很小
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-26 17:09:12
|
只看该作者
14#
可以的 ,需要的可以直接联系我 11月初就可以具备全套套件了
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-26 17:12:51
|
只看该作者
15#
大家好 已经解决第一版飞线问题重新改版了,目前外壳面板已经准备了两种一种是全铝CNC加工的,一种是黑色镀金PCB制作的,全铝较贵大家可以自由选择,也可以自己DIY外壳。焊台基本完工 下一版数显热风枪正在进行中,欢迎继续关注
|
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2016-10-26 17:31:43
|
只看该作者
16#
做产品的看上去就是不一样,也给了我一个,PCB做DIY面板的思路! 看上去真TM爽! |
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2016-10-26 17:38:31
|
只看该作者
17#
OLED前面有个膜是什么玩意儿???
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-26 19:34:36
|
只看该作者
18#
我也是图个方便
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-26 19:35:30
|
只看该作者
19#
OLED窗口用的茶色亚克力做的镜片 不开机整体就是一片黑开机正常显示 不装镜片难看
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-26 19:41:50
|
只看该作者
21#
正面 反面
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2016-10-26 20:01:12
|
只看该作者
23#
面板三层是粘在一起的吗
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-26 20:21:44
|
只看该作者
24#
来一张朋友做的焊台手柄图 (出品人:陕西-骨头) |
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-26 20:22:42
|
只看该作者
25#
不是胶水粘的哦,直接焊接叠加的 用过孔连接
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-26 20:23:51
|
只看该作者
26#
嗯是的 就是转配比较麻烦
|
|||
葫芦狗熊
3
主题
85
回复 |
发表于2016-10-28 20:27:10
|
只看该作者
27#
做的作品还不错,比我买的焊台好多了!!就是上传的原理图看不清,字体模糊!
模仿+改良=创新
|
|||
葫芦狗熊
3
主题
85
回复 |
发表于2016-10-28 20:27:59
|
只看该作者
28#
这个办法比较高明!不白来立创论坛,,长见识了
模仿+改良=创新
|
|||
PeterPan
8
主题
27
回复 |
发表于2016-10-30 13:40:07
|
只看该作者
29#
电路图+PCB+BOM表+源程序,缺一不可。
流图不留种的,纯属广告嫌疑,撤销资格。 |
|||
老酒
3
主题
101
回复 |
发表于2016-10-31 09:39:28
|
只看该作者
30#
很强大
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-31 16:44:38
|
只看该作者
31#
原理图后面打包上传
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-31 16:45:16
|
只看该作者
32#
你要啥种子 都说了不开源
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-31 16:46:11
|
只看该作者
33#
你这是要整套生产资料了 BOM不知道看原理图吗
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-31 16:48:32
|
只看该作者
34#
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-31 17:01:27
|
只看该作者
35#
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-10-31 17:04:00
|
只看该作者
36#
面板PCB
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-11-01 02:09:46
|
只看该作者
37#
11.1日最新进度更新 (成品整机) |
|||
金财
0
主题
1
回复 |
发表于2016-11-03 18:10:59
|
只看该作者
38#
预定一套
|
|||
我们可以参加吗
0
主题
7
回复 |
发表于2016-11-03 19:12:34
|
只看该作者
39#
要不要把原理图,源代码 PCB文件全部给您呀。伸手党回去多看看书。不要没事就哔哔。
|
|||
葫芦狗熊
3
主题
85
回复 |
发表于2016-11-03 20:00:23
|
只看该作者
40#
看到清晰原理图,赞一个!
模仿+改良=创新
|
|||
心只有你8958
0
主题
1
回复 |
发表于2016-11-03 20:16:09
|
只看该作者
41#
值得拥有预定一个 |
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-11-03 20:24:29
|
只看该作者
42#
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-11-04 00:43:45
|
只看该作者
43#
再来补一刀--------------------------最新进度此次修改控制支出936焊台发热芯,可以使用便宜的936了 此焊台控制板目前已经能够控制936手柄发热芯,T12手柄发热芯,JBC-245发热芯,后续会继续更新尽快支持高频焊台 |
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-11-04 00:57:00
|
只看该作者
44#
标写60W的936 室温到300度大概12秒
标称72W的T12 室温到300度大概6-7秒
标写150W的JBC-245 室温到350度2-3.5秒
|
|||
广州冠图模块电源
0
主题
54
回复 |
发表于2016-11-04 08:51:09
|
只看该作者
45#
外观很酷
为电子设计保驾护航,找优质的模块电源供应商-广州冠图电子:
https://shop112671822.taobao.com
|
|||
TechFan
0
主题
6
回复 |
发表于2016-11-04 09:07:27
|
只看该作者
46#
外观好带劲,x想入手一台,如何购买?先去投票了
科技爱好者,追求卓越,永无止境!
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-11-04 11:57:07
|
只看该作者
47#
谢谢支持
|
|||
电子迷
0
主题
5
回复 |
发表于2016-11-04 16:50:01
|
只看该作者
48#
支持支持,如此精致,会不会很贵啊?
|
|||
蓝木
0
主题
1
回复 |
发表于2016-11-05 00:07:13
|
只看该作者
49#
点赞,支持楼主完善成熟后销售。 几点建议(仅基于本人的需求和使用习惯,不知道有没有代表性,仅供参考) 1、LZ的热风枪是打算和焊台做成一机两用吗,还是各自独立的,建议合体; 2、根据这个项目的特点和使用人群,是否可以考虑适当的模块化,这样主机可以更轻小,也更灵活,比如: (1)电源外置,接电源适配器,或者通过香蕉头插座连接可调电源; (2)操作面板外置,面板模块通过串口等方式与主机通讯,这样,使用时主机可以放置在台面下等比较隐蔽不占地方的位置; (3)第(2)点的基础上,更进一步,是否可以提供串口、USB或者蓝牙的扩展接口,通过PC或手机来设置操作,甚至上层软件都不一定需要LZ编写,开放协议就行,用户自己感觉自己的使用需求自己DIY上层软件和界面,毕竟用户大部分都是攻城狮啊。 以上建议仅供参考哈, LZ 加油! |
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-11-05 02:40:20
|
只看该作者
50#
不会的 和市场的数显936恒温焊台基本一个价格
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-11-05 02:43:27
|
只看该作者
51#
串口接口有留的,目前整机体积非常小了AC/DC两用情况整机体积只有120*88*38mm,如果是不用AC电源模块,直接用DC输入或者笔记本电源等外部供电整个控制可以做一个65*35*20mm的壳子装下这样就非常迷你了。
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-11-05 02:44:27
|
只看该作者
52#
这个目前只是焊台,现在已经在做热风枪模块了 昨晚后考虑合体做成双用
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2016-11-05 02:45:26
|
只看该作者
53#
晒一晒目前手上的焊台手柄,一只JBC245,一只DIY的金属T12,一只912手柄T12,一只936,一只高频203H手柄 分别是150W,72W,72W,60W,90W |
|