查看:
3221
|
回复:
7
|
74LVC4245输出震荡
|
|||
余生陪你闹
1
主题
6
回复 |
发表于2017-06-20 10:51:41
|
只看该作者
1#
电梯直达
使用嘉立创SMT做了4245的贴片,TSSOP24封装,输入3.3V pwm信号(黄色),输出5V pwm信号(蓝色)相位一致,但是高电平出现震荡,见下图, 之前用SOIC24自己焊接的测试没有问题,求解???
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-06-20 11:19:15
|
只看该作者
2#
5V PWM 是空载输出? PWM主频多少? 有完整的相关电路原理图部分?
|
|||
余生陪你闹
1
主题
6
回复 |
发表于2017-06-20 12:32:13
|
只看该作者
3#
空载输出,主频500HZ SPWM
|
|||
余生陪你闹
1
主题
6
回复 |
发表于2017-06-20 16:36:25
|
只看该作者
4#
4245输入之前的信号都对,就是输出发生震荡?之前这个电路使用过,应该没问题的。
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-06-20 18:17:39
|
只看该作者
5#
应该是哪里里短路了吧? 输出是2个PWM的组合波形、电阻的相关叠加。 1、 检查硬件是否有焊接问题。 2、 去掉74HC14,单独进行测试4245 看看。 |
|||
华芯Lu谢工
0
主题
1
回复 |
发表于2017-06-21 12:16:52
|
只看该作者
6#
是用的NXP的74LVC4245APW??
|
|||
余生陪你闹
1
主题
6
回复 |
发表于2017-06-21 21:54:19
|
只看该作者
7#
TI 的SN74LVC4245APWRG4
|
|||
余生陪你闹
1
主题
6
回复 |
发表于2017-06-25 15:34:33
|
只看该作者
8#
找到问题了,4245没有问题,是前级电路74hc14中的二极管的问题,电路图中使用SS14是没问题的,但是由于当时 用的SMT,没有SS14,所以我就选择了SS54作为替代,所以就出现了这个问题,后来我用SS14替换掉SS54,电路恢复 正常工作,应该是SS54与SS14结电容与漏电流等差异性造成的。当PWMa11有接入PWM时,PWMa12空载时(即高电平), PWMa11为低电平是工作正常,为高电平是二极管SS54表现出导通的特性,于是把高电平拉低,出现高电平震荡的现象。 谢谢赵工! |
|