查看:
11580
回复: 19 |
求一款升压芯片
|
|||
打破砂锅闻到底
3
主题
5
回复 |
发表于2017-07-30 13:45:13
|
只看该作者
1#
电梯直达
要求: 1.输入电压:2V到7V,用电容供电。 2.输出电压:6V到7V可调。输出电流>1A 这款芯片希望给小电机供电,之前用TPS63070,但是买了好多就一片能用,所以想找下有没有其他效率高且耐用的替换。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-07-31 09:23:27
|
只看该作者
2#
“用电容供电” --- 可驱动的负载电流很大的那种电力电容、动力电容?
|
|||
打破砂锅闻到底
3
主题
5
回复 |
发表于2017-07-31 10:24:59
|
只看该作者
3#
用来驱动小电机的,电流也就1A多 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-07-31 15:24:36
|
只看该作者
4#
考虑到效率,你输出要达到6~7V,输出电流1A,那输入功率也较大才行,比如供电的电容,它的驱动能力(电流)也要强劲才行。 所以我才咨询你用哪种电容? |
|||
lwtdcq
4
主题
23
回复 |
发表于2017-07-31 15:25:45
|
只看该作者
5#
TPS61088
|
|||
aytc100
0
主题
13
回复 |
发表于2017-07-31 15:39:19
|
只看该作者
6#
是做十二届NXP杯节能组的同学吧 用电容供电是用的超级电容,能承受至少5A的充放电电流,这个不用担心。 |
|||
打破砂锅闻到底
3
主题
5
回复 |
发表于2017-08-03 22:33:14
|
只看该作者
7#
是用的超级电容,最近发现tps63070一直升压升不上去,所以才想换的
|
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-08-03 22:39:21
|
只看该作者
8#
你这不仅仅是升压了,7V输入,6V输出就变成了降压了,需要用升降压芯片才行吧
|
|||
打破砂锅闻到底
3
主题
5
回复 |
发表于2017-08-03 22:43:06
|
只看该作者
9#
对,我们用的是升降压芯片,但是有合适的升压芯片的话也能用,如果单纯升压的话就升高点,8V左右
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-08-04 15:45:45
|
只看该作者
10#
升压芯片,还是挺多的吧! 立创商城,应该不少的。 |
|||
小茗同学
0
主题
2
回复 |
发表于2017-12-04 09:24:25
|
只看该作者
12#
升降压的替代芯片不太好找 因为升降压效率低 带载差 外围复杂 如果纯升压可以的话我有一款MST9220可以用 想了解的话加我Q814890754我把资料给你 我们公司是IC研发公司
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-12-16 11:08:13
|
只看该作者
13#
这种用MPS很好解决
q3397226930
|
|||
车载休闲
0
主题
1
回复 |
发表于2018-01-22 10:07:54
|
只看该作者
14#
您好,我们有代理一款升降压芯片,输入电压:2.7--24V 输出可以调节 最大做24W 内置MOS管 外围简单,效率可以达到94%。仅次于 林特 和 TI 应该是符合您的要求,需要技术交流的话,请加QQ 568116129 ,希望能帮到你!
|
|||
学习学习
0
主题
8
回复 |
发表于2018-05-14 17:08:33
|
只看该作者
15#
芯龙(XL)牌子有功率比较大的
|
|||
tena
0
主题
1
回复 |
发表于2018-09-05 10:23:30
|
只看该作者
16#
才看到你的帖子,用超级电容升压供电的问题解决了吗?
|
|||
limy0104
380
主题
37
回复 |
发表于2020-05-14 17:20:39
|
只看该作者
17#
ZCC3710 2-24V 电流1.5A 升压 SOT23-6
V:limy930104
|
|||
ht12
0
主题
1
回复 |
发表于2020-10-26 09:51:31
|
只看该作者
18#
用HB6803试试
|
|||
用芯出发3
101
主题
157
回复 |
发表于2020-11-06 17:46:00
|
只看该作者
19#
升压IC 可申请样品和demo测试,庞生:15323519289 微信同号,企业QQ:3007461762
技术+Demo板测试联系惠海半导体庞生:15323519289
|
|||
jim2009
1
主题
3
回复 |
发表于2022-03-25 08:37:18
|
只看该作者
20#
低成本MC34063 |
|