查看:
20517
回复: 73 |
立创仓库“亮灯提示”项目外包
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2017-09-16 21:01:06
|
只看该作者
1#
电梯直达
商城每天发货品类多,每个仓位比较窄,很容易搞错,取错 放错 成本太高 。物料千差万别,而且拆包零售,不可能用什么自动化的东西,人肉是唯一可行的方法。为了让取货员快速的找到货,取货后又能快速准确的放回原来的地方,用亮灯指示是最佳的办法。 亮灯指示是很多大型仓库的常规功能,据说能提高30%的取货效率,而且大幅度减少出错。
2. 初步构想步骤
1. 拣货员提单
2 灯亮
3 取货后,PAD扫码物料盘
4 5秒后灯灭
4 仓库介绍
一 , 整体
见PDF文件
二, 仓位
5 方案 定制WS2811 灯条, 实现效果如下图
一 用RS485 CAN 总线连接每个货架
缺点: 布线麻烦, 设置仓位,地址信息可能麻烦
优点 可靠性好,成本低。
二 用无线网络
缺点: 成本高,几百个货架每个货架一个无线控制也不简单
优点 : 不需要布线网络,甚至可以电池供电。
6 外包需求
1 不需要负责LED灯条,我们会让厂家定制,大约7元1米
2 负责硬件开发 与 布线实施
3 周期控制在1个月内 ( 双11 了 )
4 希望有RS485/CAN 布线经验 有项目案例, 或者 无线网络控制的经验与案例
5 不歧视个人开发者,由于这个项目需要可靠性与 项目紧迫行,期望是公司 或者 小型团队
6 只接受深圳 或者深圳周边的团队。
有需求的阿莫网友可以私信 或者 加QQ 349398000 ,这年头搞个项目不容易,而且 想想立创用的是你的产品也是挺美的。
欢迎网友也为这个项目出谋划策,看看这个灯条方案是否靠谱,是否有更优解。
其他资料:
http://www.szlcsc.com/bulletin/details_11380.html
|
|||
生日的蛋糕
8
主题
337
回复 |
发表于2017-09-17 08:18:34
|
只看该作者
3#
怎么就不能自动化了,想办法自动化
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2017-09-17 11:19:14
|
只看该作者
4#
没空过深圳,不过有些法子可以解决立创的方案,我的第一个思路是这样的,把立创仓库当作餐饮管,物料当作顾客,然后大家就想到这东西了
没错,就是无线取餐器叫号机,我们所需要的工作仅仅就是把叫号机小型化,放到物料边。订餐后,叫号机由近到远名叫,且必须根据不同服务员适配不同的鸣叫频率,如此取料非常方便。至于怎么省钱省料可以再思考,比如一桌人共享一个叫号机,一个人独有一个叫号机等等。 |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-09-17 11:25:13
|
只看该作者
5#
1、硬件成本不小、硬件施工与改造不容易; 2、一旦电气性能出现故障,可能会引发火灾; |
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2017-09-17 11:37:29
|
只看该作者
6#
第二种思路采用poe供电模块,网线直接供电,又是信号线,而且比RS485好!!!特点如下: 1、它易于安装和管理。客户能够自动、安全地在网络上混用原有设备和PoE设备,能够与现有以太网电缆共存。 |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-09-17 11:40:34
|
只看该作者
7#
真有趣,当N个取料员一起去,就是“听取哇声一片”了!
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2017-09-17 11:49:16
|
只看该作者
8#
去大型餐饮店,听过这声音你就知道怎么回事了,非常实用
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2017-09-17 11:50:23
|
只看该作者
9#
而且有这东西,立创还用雇佣N个取料员??那领导真有钱了
|
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-09-17 12:04:22
|
只看该作者
10#
可见你没核算过。立创卖样品为主,每天1200单,若平均每个客户5种物料的话,每天有6000次取料。若每取一种物料平均走10米,一个人一天要走6万米!只一个取料员,神行太保戴宗也要被立创商城累死的!
|
|||
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2017-09-17 13:18:09
|
只看该作者
11#
其实可以考虑下holtek的电源线通讯IC HT45B0003/0005,刚好这个需要同时亮灯的不多,速率也没有什么特殊要求。
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-09-17 18:12:14
|
只看该作者
13#
实测5mm的高亮草帽LED,20多个uA亮度就亮了。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
广州车智联
0
主题
10
回复 |
发表于2017-09-17 18:33:17
|
只看该作者
14#
我有做过厦门扫描条码或者输入条码就在指定位置点亮一个LED灯,走的是485通讯协议,采用的是一个货架一个板子,一个板子下面挂N个LED灯,采用级联的,也有板子下面还挂有板子的区域,信息由电脑传输到相应的货架板子,板子分配,货架按照设定的编号点亮,取走离开后灯灭,有个人体接近开关,不需要人员手动操作按钮,节约人力消耗,这个是做的厦门的一个叉车仓库,里面有联动控制风扇,温湿度检测都在一起,不过按照做那边的经验,不太建议走无线,那个使用的数据量大,工作频繁,无线可能会有一定的不确定性,具体到货架的小盒子没有做过,毕竟安全第一,灯的设计需要定制,贵重物品多,做起来考虑安全第一,晚一点我打包那个条码扫描软件的DEMO出来,那边具体是调用他们现有的系统信息来做的,就不用做另外的操作,也是比较方便,我下载的这个图纸看,建议选择走485稳定性好,一个货架一个板子,板子下面做子设备管理,和我之前做的那个一样,每个板子具备独立的ID,系统中有板子万一被碰撞坏了,马上用相同的ID补上即可,系统会自动从电脑更新相应的ID信息到板卡,这样维护非常快,至于系统细节就的按照具体的需求做了,CANbus从这么就的经验来看不适合走这么长的通讯处理,会牵涉到阻抗,一样要降低传输速率,和485没有什么差别,相对成本高,相对分险高,短距离传输就不要用485了,希望有所帮助。 由于论坛签名不能修改,实际是广州市朗吉电子科技有限公司。
|
|||
广州车智联
0
主题
10
回复 |
发表于2017-09-17 19:01:32
|
只看该作者
15#
QQ上面找到之前的排布图
由于论坛签名不能修改,实际是广州市朗吉电子科技有限公司。
|
|||
风过琴弦
28
主题
169
回复 |
发表于2017-09-17 19:31:15
|
只看该作者
16#
我的蜥蜴,加上简单的定位信标,应该完全可以做到引导物料员过去并指示具体位置。这个方案在成本上和施工简易(意味着可靠)性上,都有很大优势。 *物料信息可以wifi传到树莓派 *树莓派可以带显示,编程也简单 *定位信标甚至可以用二维码、美女照片来充当,不必接电源 电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2017-09-18 08:33:53
|
只看该作者
17#
感谢,初步决定用485
|
|||
月之捕快
0
主题
4
回复 |
发表于2017-09-18 08:43:57
|
只看该作者
18#
这么多点位,最好不要用485通信,因为线路长485衰减的厉害,增加中继会有所改善,可以采用二总线(楼宇中烟雾报警器那种通信方式,电源和通信线一共是2根)两根线缆,通信距离不成问题,而且走线相对方便。
|
|||
倚楼听风雨
2
主题
48
回复 |
发表于2017-09-18 09:39:17
|
只看该作者
19#
觉得用can好,抗干扰,容错能力都比485强,通讯上可组成多主结构的网路,肯定是比485的一主多从轮询控制效率高的多;一根总线网络上挂接80个节点也没啥问题
|
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-09-18 10:19:52
|
只看该作者
20#
你跟我思路比较一致:一个可寻迹定位的机器人小车,取料员往上一坐,直接带你到料位处;首次取某种料,采用人工示教方式,走了一次,自动存储为一条路径。
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-09-18 11:22:35
|
只看该作者
21#
呵呵,这主意还行,但考虑过安全性吗? 万一取货员,跌倒受伤了就麻烦。 此外,货架总长度也才10米左右,有安装小车必要? 此外,还包括上车、下车的时间。。到位了或许还要剪取部分器件(如编带的电阻)。。 此外,手里拿多个料盘,也不方便,多个料盘也容易混扰,特别是外观很相似的产品。 |
|||
风过琴弦
28
主题
169
回复 |
发表于2017-09-18 11:25:21
|
只看该作者
22#
应该不用存储路径,也不用在地上画线,小车根据贴在不同位置的美女图片,应该很容易确定自己的大概位置。具体位置小车可以自己算出来。避障也可以通过机器视觉来实现(超声波实现就更成熟了)。也不需要实际示教,只要把美女图片输入就可以了。(美女图片是说着玩的,印刷体简单字符可以接近100%的识别准确率,同时人看着也一目了然)
这样这个小车的物料成本可能在500元以内。配置10辆,也才五千块钱。。。开发费五万 电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
|
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-09-18 11:29:49
|
只看该作者
23#
RFID!我说完了
|
|||
风过琴弦
28
主题
169
回复 |
发表于2017-09-18 11:41:11
|
只看该作者
24#
我原本没想要人坐上去,很简单,不坐人的成本500块钱以下,坐个人,电机、驱动、电池全都不是一个级别的,要想可靠耐用(每天走多少公里呢),怎么着也得三五千的物料成本吧。
小车不坐人,上面可以放些紫檀木的五斗橱什么的,每个订单的多种物料放一个抽屉 电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
|
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-09-18 11:42:44
|
只看该作者
25#
485网络的节点一多,可靠性就难以保障了,可能每天都在维护!这里做过485的应该很多,但做过数千数万以上节点的485项目的,只怕不多吧?所以不太有人想到其可靠性、可维护性、可扩展能力……
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2017-09-18 13:02:48
|
只看该作者
26#
每层也就几百个货架, 485没有问题的,也不是恶劣环境,恒温恒湿。 无线网络很多人都提醒可靠性,但是RJ45的网线布线太麻烦。目前看了,走总线是没有问题的。 |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-09-18 17:01:59
|
只看该作者
27#
据说立创现有数万种物料,若每N种物料为一组,共用一个网络节点(由该节点再扯一堆线连接到LED),N越小则布线越简单,N越大则拉来拉去的线越多。N=1则几乎只要一根总线即可(485两根、电源两根)。 可靠性等实施之后再看了,说不定都没勇气去实施的。 |
|||
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-09-18 17:29:38
|
只看该作者
28#
其实有个更好让主意:流水线作业。共要3~5个物料员,一条流水线,在流水线边上摆货架。流水线头下单,流水线尾出货。1个管电阻,1个管电容,1个管IC,1个管其它物料。
|
|||
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-09-18 17:38:26
|
只看该作者
29#
楼主的想法就与DMX512舞台灯光协议与工作差不多,DMX512是走485通讯,但目前最多就2048路灯。
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2017-09-18 17:55:43
|
只看该作者
30#
对,差不多,但是我们比他要简单的多。 |
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2017-09-18 23:18:11
|
只看该作者
31#
听我的,无线加485,每个货架那里用无线提示,并区分类型,具体物料位置用485,整个联动,效果非常好。人走断电即可保证安全性
|
|||
小梁电子
2
主题
118
回复 |
发表于2017-09-18 23:22:02
|
只看该作者
32#
还有别跟我们计算死数据,比如一天6万米之类的,脑袋别死板,开窍一些,我们是在讨论方案,不是钻死角,尽可能提出多一些方案给老贺,他好斟酌
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2017-09-19 09:09:39
|
只看该作者
33#
感动呀! |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-09-19 09:48:21
|
只看该作者
34#
一个月之后再看了。
|
|||
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-09-19 19:29:57
|
只看该作者
35#
明白了,原来是做电子铭牌,贴在物料盒上。每个铭牌就是一个电路板,电路板上有灯。电路板固定在物料盒上。每个电路板铭牌(物料盒)间用4条线连接。电路板接到总控制板,总控制板与电脑下单系统相联,电脑一下单,相应物料盒上的灯就亮。物料员按亮灯的盒取料即可。
|
|||
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-09-19 19:48:05
|
只看该作者
36#
上位机软件,下位机软件,硬件。组装,布线,调试。想一下工作量,这个不是一个单纯的硬件或软件工程师能摆平的,还牵涉到结构安装。
|
|||
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-09-19 21:14:08
|
只看该作者
37#
用无线物联网方式可能更好。一个物料盒一块灯板。用红外遥控方式通讯。这样便宜,一个LED灯+一个遥控接收头加个几毛钱的MCU IC搞定。PCBA可以做到只有一个大拇指大小。一个零件盒的控制电路板PCBA可以控制在2元钱左右。布线只布电源线即可,方便的很,我们以前做老化架那样布线,很简单的。一下就搞定。几万个零件盒,布线线材与配件也这样做最便宜。遥控头的接收距离是8米左右。在创库的前后左右各装一个并联的发射板,100%稳定覆盖的了你的物料间。4个发射板的PCBA带线材也用不了多少钱。发射板与主控制板相连,主控制板再通过USB口与电脑主机的订单系统,ERP相联。这样就搞定了。剩下的就是写上下位机软件了。
|
|||
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-09-19 21:34:42
|
只看该作者
38#
难度最大是要开发一个软件与JLC商城的ERP数据库系统联机与控制发送数据。到时全部搞好后,软件的现场调试,是一个麻烦的事。如果不是在JLC周边地区,这样的项目跑腿都会跑软,后期的维护也是要求必须在JLC不远的才方便。我们结构,软件,硬件等其他的都有,但团队中没有人搞过ERP数据库与商城这块的相关软件,没有经验,其他的都是符合条件的,没有把握的事还是不敢接。仅是提供点建议给楼主。
|
|||
到处荡荡
1
主题
174
回复 |
发表于2017-09-19 21:35:25
|
只看该作者
39#
仓库的灯照明灯都是要求防爆的,你们的现场每年有安检没?仓库重地准你拉这么多的电线吗?
|
|||
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-09-19 21:43:39
|
只看该作者
40#
都是低压的啊,5V的电压即可,电流也很小的,一个物料盒上的MCU-遥控接收LED灯板也就几MA的电流。布线只走一条2芯电源线即可,5V电压的。每个灯板上接入处设计一个0.1A/0805的自f恢复保险。线选是阻燃的同芯2P加皮线,要漂亮的话,加线槽即可,下班时,把这个5V的总电源线开关一拉。货架上一点电都没有。如过再担心的话,在几个信号发射板上再装一些烟雾火警探头即可,又没什么复杂的。 物料盒显示的PCBA灯板可以做到比指甲大一点。这个MCU灯板零件成本可以控制在2元钱不到。
|
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-09-19 23:38:57
|
只看该作者
41#
不错,你说的就是我想说的,只不过我不耐烦打许多字! |
|||
94238DD
0
主题
5
回复 |
发表于2017-09-20 09:18:12
|
只看该作者
42#
这个项目工程量巨大,个人觉得一个月是不可能的,并且使用RS485,CAN总线可行性不高,原因:1.RS485最好的芯片只支持256个节点(我粗算了一下好象不止256个框子),CAN总线好象更少。2.RS485和CAN总线只能手拉手的方式连接,如果这样连接,布线很长。 不过到是可以试试我们具有专利的总线模块,总线网络可以任一拓扑,且供电且无极性,连线简单。楼主若有意象,可联系QQ:108335857 手机:13880948790 |
|||
94238DD
0
主题
5
回复 |
发表于2017-09-20 09:21:29
|
只看该作者
43#
电源电流可做到20mA以下防爆标准 |
|||
94238DD
0
主题
5
回复 |
发表于2017-09-20 09:33:53
|
只看该作者
44#
|
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-09-20 09:55:10
|
只看该作者
45#
RS-485行是行的,因为可以增加一个485路由,建立16位地址的RS485网络。 至于工程量巨大不必操心,只要有钱,不怕大,越大越好。只是项目发起人认为很简单,简单到了极点一样,所以工程费用预算是肯定不理想的了 |
|||
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-09-20 10:35:35
|
只看该作者
46#
硬件,布线,结构安装用不了一个月很快的,我们来3个星期有多了,软件一个月很吃力,除非有2-3个软件工程师一起搞。但我们的软件工程师没搞过ERP 数据库与商城相关的软件。如果用手工输单亮灯的方式,太落后了,N年前就流行无纸化办公了。手工输单会累死人的,还浪费时间,现在工人工时贵啊。每天1000多张单,你请要请个文员来处理,而这么高强度的工作,一般的女孩子也受不了,ERP相关的文员,要心细,专注,负责任,这样的女孩子很难找的。楼主说的手工输单的方法很难行的通。
我的想法是:主控板直接与商城,ERP数据库联机。物料员在主控的指纹识别模块输入指纹领取订单,灯亮,物料搞定后,核对订单,再输入指纹,打印快递单。然后,送包装部。
如果有几个物料员,物料盒灯板上可以用多几个色的灯,每一个色代表其中一个物料员要做的工工作。
所有的每一个发货的订单都有记录可以全程跟踪。对于物料员的出勤完成单数(方便对物料员的奖惩),责任关系,定单进度,都可以监控。 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-09-20 10:45:17
|
只看该作者
47#
“一个LED灯+一个遥控接收头加个几毛钱的MCU IC搞定” --- 你这个是单向通信? 双向或许更好,这样可以知道是否终端正常工作。
|
|||
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-09-20 12:30:39
|
只看该作者
48#
单向通讯即可,没有必要双向通讯。“”知道是否终端正常工作“”,这个东西可以再加一个LED报警灯不停的闪来解决。哪个零件盒的灯不停的闪就表明该零件盒有问题,如果灯不亮就表明这个零件盒的电路板电源或系统有故障。
如果你一定要双向通讯的话,工作量翻N倍,吃力还不一定讨好。稳定,实用,简单,才是做设备的宗旨。
|
|||
CHENG1495
2
主题
52
回复 |
发表于2017-09-20 13:53:33
|
只看该作者
49#
一个硬件,一个结构,2个软件,4个人最顺利一个半月时间, 一个物料盒2元左右的PCBA控制板, STM8的MCU低端的批量价0.9RMB/PCS左右. 几万个物料盒的话,这个数目有点大。 这个项目最少都要预算10大几万RMB才能搞的定。
如国按楼主的走485、CAN的话,总成本要高的多。
或者谁能提出更好的点子。
这年头,中小型企业,老板要批个10多万以上的款入设备,很难啊,特别又是年底,现金为王的时间段。
最好给一个大概的项目预算款出来,这样好定方案。 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-09-20 14:20:41
|
只看该作者
50#
“这个东西可以再加一个LED报警灯不停的闪来解决” -- 通信接口失效了,终端本身是不知道是否运行正常,特别是主控芯片都失效了,LED还能闪? 何况系统里,数万个指示模块在运行,肯定要自动提示哪个终端工作不正常,才方便管理和维护。 |
|||
自动搬砖工
2
主题
96
回复 |
发表于2017-09-20 14:48:45
|
只看该作者
51#
不是一个料盒一个MCU,是一个料盒一个LED吧 可能是一个货架一个MCU,MCU一个IO对应一个灯条,一个灯条可以有几十个LED,每个MCU带上百个甚至几百个LED |
|||
老张
8
主题
125
回复 |
发表于2017-09-20 16:37:13
|
只看该作者
52#
我有个想法,灯的闪烁,是以一个二进制代码闪烁的,手持机有个接收端口,可以收到这个代码,同时可以验证是不是自己需要的灯在闪烁。 我说完了。 解决各种电子机械光学疑难杂症,可帮消化改进老外的设备(抄板太LOW了,不干,哈哈)高手请联系Q1476299229
|
|||
EDA老贺
7
主题
1499
回复 |
发表于2017-09-20 16:55:42
|
只看该作者
53#
我们只要亮个灯而已,问题不要复杂化了。 |
|