查看:
33317
回复: 18 |
同个型号的光耦EL817,电参数差别很大,什么情况?
|
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-10-05 18:35:29
|
只看该作者
1#
电梯直达
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-10-05 21:13:46
|
只看该作者
2#
电流传输比一样不?
|
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-10-05 23:33:27
|
只看该作者
3#
就是CTR不一致导致的这样的结果,而且还相差很大,但是相同的元件,同一个厂家,怎么会这样呢? 现在还不了解的是C720和C732到底是什么意思,手册上也没有说明 |
|||
红尘客
29
主题
4308
回复 |
发表于2017-10-06 09:41:49
|
只看该作者
4#
为什么是300的电阻,太小了!就算同一批次光耦,传输比也没说是一样的,也有一个很大的范围。你这电路电流传输比要1.1才行。 这个光耦,有很多型号,传输比也不一样。
|
|||
直觉
7
主题
151
回复 |
发表于2017-10-06 17:18:24
|
只看该作者
5#
300R换10K就行 不管什么光耦 300欧姆都比较小
|
|||
ZKYY
0
主题
1
回复 |
发表于2017-10-06 21:59:48
|
只看该作者
6#
楼主不觉得这个的接地焊盘,焊的时候很麻烦吗? 歪楼···· |
|||
tom6bj
33
主题
273
回复 |
发表于2017-10-06 22:54:22
|
只看该作者
7#
也许后面有重负载? 比较稳妥的办法是加一个SOT23-5的74AHC1G00之类,缓冲一下,这样就有推挽驱动了。不过极性就反过来了,需要把光耦的接法相应调整一下。 |
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-10-07 12:43:24
|
只看该作者
8#
有什么麻烦?
|
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-10-07 12:44:32
|
只看该作者
9#
无重载,实际就是设计电阻值有问题,不知道CTR设计多少比较合适?
|
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-10-07 12:45:10
|
只看该作者
10#
确实,后面就接 单片机的IO口!
|
|||
立创工程周工
15
主题
60
回复 |
发表于2017-10-07 14:23:03
|
只看该作者
11#
能否贴较全的电路图? 还有你的功能设计需求,让我们大家帮你把把脉
|
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-10-07 16:39:23
|
只看该作者
12#
实际上第一个图已经是完整的电路,这个图里LED显示部分有问题,所以我没有贴出来 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-10-07 18:00:34
|
只看该作者
13#
从下图的EL817资料看,好像是上拉电阻(300欧姆)太小,导致IC过大,最终导致Vce的饱和电压也大。 --- 只能减少增大上拉电阻,比如选3K试试。 选电阻的方法: 先确定输入端的IF比如,1或10mA,再根据电压选择R
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-10-08 06:18:29
|
只看该作者
14#
marK下,不错的话题。
q3397226930
|
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-10-08 10:19:02
|
只看该作者
15#
我选择的是这个型号的光耦,应该是第一批C720的CTR比较大,所以光耦电路工作正常,而后采购的CTR比较小,所以工作就出现问题了 |
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-10-08 16:54:25
|
只看该作者
16#
200%~400% , 厂家确实给出的只是一个范围。 制造时,因设备状态或环境差异,不同批次,一般都多少有些差异,即一致性问题,但相关值都在范围内就是合格的。 |
|||
jackshi618
1
主题
7
回复 |
发表于2018-07-04 17:20:45
|
只看该作者
17#
这种电阻设置合理吗? |
|||
夏萤
0
主题
53
回复 |
发表于2018-07-05 14:22:27
|
只看该作者
18#
总看到不少人电路参数让工作在临界状态,最终导致了这批没问题下批有问题,而经验有限只能先怀疑器件问题,当然因为很大一部分确实因为器件问题,如果渠道没保证很容易买到有问题的芯片,实际上这个还不是重点,重点是这种参数临界的产品卖出去了,一段时间后,返修特别多。 CTR有老化率与温度都有关系! |
|||
夏萤
0
主题
53
回复 |
发表于2018-07-05 15:05:33
|
只看该作者
19#
光耦的输入VF为1.2V左右,而发光二极管最低的压降也要在1.8V左右,光耦这样并联一个发光二极管,这颗发光二极管连发光的机会都没有!
|
|