查看:
19251
回复: 34 |
经典Fluke万用表15B+第三批已到货!
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-11-18 22:35:03
|
只看该作者
1#
电梯直达
在相关工作中,您可能需要一款精准、耐用、质量可靠的万用表,那么选择经典的Fluke 15B+万用表就对了。
相比17B+、18B+,15B+更经济实惠,性价比更高。
Fluke 15B+具有交直电压、交直电流、电阻、电容、通断测试、二极管测试功能,更有mV、mA、uA测试档,可测量微小电压和微小电流,直流电压精确度为0.5%。
Fluke 15B+相比于旧型号15B而言,屏幕显示范围增大50%,超大的显示字体,看起来非常舒服。
Fluke 15B+的手感很赞,旋钮旋转的感觉非常顺滑,整体握感也非常舒服,体现大牌应有的高品质。
购买链接(第一、二批即将售完,第三批已到货): http://www.szlcsc.com/product/details_89258.html
详细参数见图:
附Fluke 15B+中文说明书: ①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
电子123
4
主题
2111
回复 |
发表于2016-11-18 23:05:13
|
只看该作者
2#
好表,支持!
爱浦隔离电源模块:5V转5V,5V转3.3V,12V转5V,24V转5V等;电源滤波器:ACM7060-701
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-11-18 23:09:29
|
只看该作者
3#
谢谢支持
①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
條碼設備
3
主题
163
回复 |
发表于2016-11-18 23:49:44
|
只看该作者
5#
支持, 我一直用优利德系列
条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-11-19 10:05:48
|
只看该作者
7#
要不要换个Fluke玩玩?
①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
whimsy
0
主题
10
回复 |
发表于2016-11-19 11:33:18
|
只看该作者
8#
这个表的优点就2节5#电池,很省电,缺点就是死贵
|
|||
研旭
0
主题
14
回复 |
发表于2016-11-19 12:19:48
|
只看该作者
9#
就是太贵
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-11-19 12:59:12
|
只看该作者
10#
确实贵,但贵有贵的道理,皮实耐用,还有你说的省电
①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-11-19 12:59:53
|
只看该作者
11#
用双十一券可以减掉100,就比较实惠啦
①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
redleaves
4
主题
93
回复 |
发表于2016-11-19 13:17:03
|
只看该作者
12#
发光二极管测试不了?
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-11-19 13:47:49
|
只看该作者
13#
这个确实测不了,这也是一个缺点
①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
John
6
主题
276
回复 |
发表于2016-11-20 01:49:20
|
只看该作者
14#
这个好像休眠之后必须转回OFF档然后再转回测量档才可以继续用。。。比较蛋碎
HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G
|
|||
SpikeDwan
0
主题
22
回复 |
发表于2016-11-20 12:46:20
|
只看该作者
15#
坐等到货用个100源优惠券哈,个人很喜欢这块表的
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-11-20 12:50:46
|
只看该作者
16#
据说取消按键唤醒功能是由于防止电池漏液腐蚀电路板的原因。具体见下图: 以上言论来自矿石收音机论坛,原网址: http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=663906&page=1 ①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-11-20 12:55:59
|
只看该作者
17#
这次只进了2个表,怕卖不出去,到货了赶紧抢购哦
①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
智易捷物联
8
主题
353
回复 |
发表于2016-11-20 16:14:28
|
只看该作者
18#
这个贵得离谱,9V电池没有见过漏液
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-11-20 17:38:22
|
只看该作者
19#
贵是贵点,也不算离谱吧,毕竟是Fluke的表。电池用的是2节普通的5号电池,不是9V方块电池。 取消按键唤醒功能确实遭到很多人吐槽。但我想它这样设计也有一定的道理吧。 ①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
差个红包
0
主题
21
回复 |
发表于2016-11-22 11:34:57
|
只看该作者
20#
这表以前用过 反应慢了点,其它还好
|
|||
差个红包
0
主题
21
回复 |
发表于2016-11-22 11:35:55
|
只看该作者
21#
为什么不卖101 这个估计很多人用的起
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-11-22 12:38:30
|
只看该作者
22#
感觉这个15B+性能更高,101不能测电流。
①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-11-22 12:39:20
|
只看该作者
23#
已经到货了,第一批只有2个,快快抢购吧
①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
小伊
9
主题
396
回复 |
发表于2016-11-22 15:38:40
|
只看该作者
24#
刚看了下101也到货了,但是101有个致命的缺点,就是没有电流测量功能。 看你怎么选择了,少个电流测量功能,一半的价格。 不过话说回来,如果你没有Fluke情怀,类似功能只要半半半价。。。(但是寿命就不好说了) ①法拉电容备电方案;②锂电池备电方案;③低功耗数据采集及控制系统。
|
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2016-11-29 16:45:17
|
只看该作者
26#
支持嘉立创。平价正品,买的放心! |
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-11-29 18:22:23
|
只看该作者
27#
立创非常不错,买正品Fluke 15B+,请放心来立创购买,支持货到付款刷卡,发票正规,再苛刻的报销要求都能满足
①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2016-11-30 16:19:29
|
只看该作者
28#
对比下他们的差别:
TLV4316 这个可以代替Microchip的 MCP6022 ,并且比他的性能要好很多的 http://www.szlcsc.com/product/details_88025.html
TLV2316 这个可以代替Microchip的 MCP6024 ,并且比他的性能要好很多的 http://www.szlcsc.com/product/details_90585.html MC33272ADR2G 这个可以代替Ti 的 OPA4172 ,并且比他的性能要好很多的 http://www.szlcsc.com/product/details_55577.html
MC33274ADR2G 这个可以代替Ti 的 OPA4174 ,并且比他的性能要好很多的
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2016-12-02 09:24:44
|
只看该作者
29#
第二批刚刚到货,需要的朋友可以下手了
①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
cpumcu
7
主题
63
回复 |
发表于2016-12-27 21:33:58
|
只看该作者
30#
支持
=================================================================== 猜你可能喜欢... [传感器] 数字信号智能热释电红外传感器AS312 数字信号智能热释电红外传感器AS612 广角菲涅尔透镜S9008 [FM富满科技] 1.2A直流电机/马达驱动芯片TC214B/SOP8兼容L9110S 1.3A/双通道直流电机/马达驱动芯片FM1208S/SOP16 [台湾合泰原装芯片] LCD驱动IC/HT16C22/48LQFP 6键电容触摸按键芯片BS816A-1/16NSOP 12键电容触摸按键芯片BS8112A-3/6NSOP 16键电容触摸按键芯片BS8116A-3/20SSOP 20键电容触摸按键AD带LCD/LED驱动BS86D20A-3/28SOP LCD驱动芯片HT16C21/28SOP 带12位AD转换触摸按键芯片BS84B08A-3/16NSOP 经济型IO型Flash MCU单片机/HT68F003/16NSOP 内置运算放大器&比较器的8-bit Flash单片机HT45F23A/24SSOP 经济型AD型OTP MCU单片机HT46R004/16NSOP 12键电容触摸按键芯片/抗干扰好/BS83B12A-3/20SSOP IO型MCU单片机HT48R063B/16NSOP [无线模块] [泽耀科技]100mW/433MHz/无线发射接收模块/AS10-M4463D-SMA [泽耀科技]100mW/433MHz/无线发射接收模块/AS4432-SMD |
|||
量子流
1
主题
6
回复 |
发表于2017-02-28 09:32:47
|
只看该作者
31#
能测到0.009V 吗
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2017-03-03 19:50:39
|
只看该作者
32#
当然可以测,Fluke 15B+有mV档的,精度还是很高的。 ①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|||
量子流
1
主题
6
回复 |
发表于2017-03-07 14:59:57
|
只看该作者
33#
采购一个回来试一下
|
|||
风过琴弦
28
主题
169
回复 |
发表于2017-03-07 17:45:42
|
只看该作者
34#
可惜我一直用15B,用了好多年了也不坏,要不然也要进一个
电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
|
|||
小电子
12
主题
236
回复 |
发表于2017-03-07 19:47:59
|
只看该作者
35#
说明Fluke的质量相当过硬
①黄花No.907 ②FPGA芯片EP4CE6E22C8N ③万用表Fluke15B+ ④LED恒流源LM2733XMF/NOPB⑤CJT1117B-5.0
|
|