结果:找到"DAC",相关内容33条
  • 技术干货|DAC信号完整性浅析
  • 随着物联网、人工智能、云计算、大数据应用的迅速兴起,服务器、路由器、交换机和数据存储设备的数据传输速率在不断增长,数据中心面临高带宽、高可靠性和低延时的挑战,尤其对高达800G的数据传输要求就更高。要实现高数据传输,就需要经济高效、稳定可靠的数据传输线缆及连接器。DAC高速线缆拥有较高的简便性和灵活性以及低功耗等优势,是实现数据中心短距离高速率传输的高性价比解决方案。800GQSFP-DD800DAC数据速率高达800Gbps,采用8路112GbpsPAM4调制。单路112Gbps的高速率传输,意味着更快的上升沿和更高的带宽,这必然会为信号完整性带来极大的挑战。要满足所需的插损、回损、TDR...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DAC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-07-15 16:58:00
  • 瑞盟MS5614-12Bit/四通道数模转换器,兼容替代TLV5614
  • MS5614/5614T是一款12bit四通道输出的电压型DAC,接口采用四线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串口,兼容替代TLV5614杭州颂扬恒科技有限公司—瑞盟一级代理商,提供技术支持!主要特点12bit精度可编程建立时间3us或9us兼容TMS320,SPI,QSPI,Microwire接口内部上电复位低功耗,5V时8mW,3V时3.6mW集成REF缓冲器输出范围是2倍的基准电压软件、硬件Powerdown电源电压:2.7V~5.5V应用数字伺服系统控制数字补偿和增益调节工业过程控制机械和移动控制设备大容量存储设备资料下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 国产 DAC 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-07-08 10:47:00
  • 112GPAM4DAC如何实现机柜内布线?
  • 随着5G商用进程持续推进,高清直播、AI、智能驾驶、物联网等诸多应用蓬勃发展,数据中心的传输速率要求也在不断攀升,单通道QSFP112G规范业已发布,消费者和品牌厂商期望获得更快速、更高效的在线使用体验,这就要求数据中心持续变革。*数据来自网络目前路由器和交换机对外的接口都在IO面板侧,网络设备间通过IO接口互联的方式主要有两种:铜缆(DirectAttachCable)互连和光纤(ActiveOpticalCables)互连;通过多模光纤和单模光纤,网络设备间的连接距离可以从几百米扩展到几十公里。但光纤的成本相对较高,在数据中心机柜内部,目前仍然有大量数据中心使用了成本更为便宜的铜缆IO模...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 112G PAM4 DAC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-06-17 15:42:00
  • MS1100-国产16bit高精度模数转换芯片/低功耗/低温漂,兼容ADS1100
  • MS1100是瑞盟科技推出的一款高精度,持续转换的自校准模数转换器,高达16位的转换精度。内部集成的2.048V基准源使差分输入范围达到±2.048V。使用了I2C兼容接口,使用了I2C串行通信接口。电源电压范围为2.7V到5.5V。MS1100转换速率为15、30、60或240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到8倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式,MS1100转换结束后会关闭转换,减小了空闲状态时的功耗。MS1100用在需要高精度测量及对空间、功耗有一定要求的应用中,典型应用:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器,可兼容替代TI的ADS1100主要特点:I2...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ADC DAC 发帖人:芒果西米露 发帖时间:2022-05-26 10:38:00
  • 16位数模转换器(DAC)MS554X系列的特点及应用
  • 型号:MS5542采用SOP14封装MS5541采用SOP8封装MS5541/MS5542主要应用在精密源测量仪器、自动测试设备、数据采集系统、工艺过程控制等等产品。产品简述MS5541/MS5542是一款单通道、16位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用2.7V5.5V单电源供电,输出范围为0V至VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40℃至+85℃能够提供1LSBINL的14位精度。MS5541/MS5542提供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。MS5542能够工作在双极性模式,产生VREF的输出摆幅。具有用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DAC 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-04-27 10:40:00
  • 顺芯ES7144LV与ES7144S音频DAC的功能区别,提供样品技术支持
  • ES7144S是一个低成本的10针立体声数字模拟转换器。深圳锦宏世纪科技李工微信TAO934434269Q:2881671130ES7144SDS.pdfES7144LVDS.pdfES7144S可以接受我2S系列音频数据格式为24位字长。该装置采用先进的多比特,转换数据的调制技术成双路模拟输出位∆-∑调制器令为,对时钟灵敏度极低的装置,抖动和非常低的带外噪声。特性100dBSNR,-85dBTHD+N,Up100kHz采样频率SupportUSB时钟或非标准像25兆赫或26兆赫的音频时钟I2S音频数据format,16位Single电源3V到3.6VES7144lv是一个低成本的10针立体...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ES7144LV ES7144S 音频DAC 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-05-13 17:11:00
  • 顺芯ES7148/ES7149低功耗小封装音频DAC芯片
  • 苏州顺芯Es7148是一种低成本的12针立体声数模转换器。Es7148可以接受24位字长的i2s串行音频数据格式。该装置采用的多比特调制技术将数据转换为双通道模拟输出。多位调制器使得该器件对时钟抖动的灵敏度非常低,带外噪声也非常低。ES7148性能功能:100分贝信噪比-85分贝thd+n100KHZ采样频率支持usb时钟或非标准音频时钟如25兆赫或26兆赫i2s音频数据格式16-24位供电电源:3v至3.6v产品应用:数码相框机顶盒数码电视dvd播放器音频播放器ES7149要比ES7148性能参数更高点!如需技术/样品支持请联系深圳锦宏世纪李工18938047300Q:2881671130...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ES7148 ES7149 音频DAC芯片 差分输出音频DAC 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-03-27 14:37:00
  • 顺芯ES7144低功耗音频DAC芯片替代CS4344/HT5010
  • ES7144LV是苏州顺芯半导体(EVEREST)生产的一个低成本的10脚立体声数模转换器,ES7144LV可接收多达24位字长的I2S串行音频数据格式,是真正的中国芯。此料可与美国CIRRUSLOGIC品牌的CS4344完全替换,成本更可节省40%左右,由于其高性价比在客户中广泛运用。值得注意的是,ES7144LV内部集成了一个上电复位电路,在上电过程中,会产生一个复位信号,将内部工作状态设置为初始状态。鉴于ES7144LV的上电复位特性,因此对ES7144LV的供电电压有一定的要求。通常较低的输入电压、较快的电压下降速度能够避免快速重复开关机时遇到的问题。故此芯片输入电压范围虽为3V~5...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ES7144 音频DAC 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-03-25 11:01:00
  • 1MHz的12位DAC有什么可以推荐的?
  • 请教各位攻城狮,需要一个精度好一点的DAC,价格50以内??12位DAC,单通道,刷新率1MHz,电压型,串口并口都可以。
  • 所属专栏: 器件替换 标签: DAC 芯片 发帖人:CatCaptain 发帖时间:2018-04-13 09:47:00
  • 真正实用的100GQSFP28DAC以太网连接解决方案
  • 100G以太网凭借着更高传输速率、更高密度、更低设备功耗的趋势成为了市场的宠儿,而100G光模块、100GAOC和100GDAC更是其中的重要组成部分。现在市场上出现了各种各样的100G光模块、100GAOC、100GDAC等,今天,易飞扬通信就为大家提供一个真正实用的100GQSFP28以太网连接解决方案。100GQSFP28光模块100G光模块是为了适应网络市场由10G逐渐向40G、100G发展的趋势而诞生的光模块产物,传输速率为100G,在构建100G网络系统中发挥了至关重要的作用。QSFP28适用于4x25GE接入端口,采用4个光纤通道来传输数据,并且光模块各个光纤通道的传输速率最高...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 DAC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-06 14:55:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: