结果:找到"GD32E231",相关内容14条
  • GD32MCU开发板Workshop报告:电压电流表
  • 一、方案简介本方案是用GD32E231做主控,实现简单的电压电流表,电路设计简单,成本低,实用性较高。二、GD32MCU产品的介绍GD32MCU主要规格72Mhz的cortexm23内核。2Msps的内置ADC。64KBflash,8KBSRAM。timer,RTC,usart,spi,i2c,i2s全都有。内置比较器,内置运放。GD32MCU各模块的性能优势内核指令效率比m0+内核更高。内置ADC速度较快。各项外设资源丰富。有内置opa,这点比较有特色。三、方案介绍+方案系统框图考虑到时间有限,GD32E231又是新品,需要试用熟悉,所以方案使用GD32E231-start开发板来实现,在...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 GD32E231 发帖人:dll225 发帖时间:2019-05-21 20:41:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告:ST7567驱动
  • 一方案简介本方案基于GD32E231C8T6Cortex®-M23内核的MCU为主控,驱动常规ST7567驱动芯片的12864单色液晶。二GD32MCU产品的介绍GD32E231系列新品提供了高达72MHz的运算主频,以及16KB到64KB的嵌入式闪存和4KB到8KB的SRAM缓存。配合Cortex®-M23内核内置的硬件乘法器、硬件除法器和加速单元,可以实现高性能实时控制和混合信号处理。GD32E231提供的多个定时器可输出多路PWM直接用于各类电机控制。芯片集成的高性能ADC、电压比较器、高增益运放等模拟外设资源,可支持高速信号采集和电机的闭环控制算法。多种标准接口更方便连接传感器网络及...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231 ST7567驱动 发帖人:小涛电子工作室 发帖时间:2019-05-20 22:47:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告:音乐播放器
  • 一方案简介本方案基于GD32E231C8T6Cortex®-M23内核的MCU为主控;使用SD卡存储音乐文件;使用OLED屏显示音乐文件信息;使用PWM输出音乐波形;经过音频放大器模块放大后驱动扬声器发声。二GD32MCU产品的介绍64KBFLASH8KBSRAM高达72MHZ运算主频2个串行外设接口(SPI)2个I2C1个I2S2个通用同步异步收发器(USART)1个高速轨到轨输入/输出模拟电压比较器(COMP)2个高增益轨到轨运放(OPA)1个12位2.6MSPS采样率的高性能模数转换器(ADC)5个16位通用定时器,多达20路PWM输出1个支持三相脉宽调制PWM输出和霍尔采集接口的16...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231 发帖人:陈陈是我老婆 发帖时间:2019-05-20 21:26:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告:温湿度远程监控
  • 一、方案简介本方案基于GD32E231Cortex-M23内核的MUC为主控;采集温湿度进行本地显示并通过WiFi上传至云平台,进行远程监控。温湿度传感器采用DHT11;通信部分采用WIFI模块ESP12F;显示部分采用0.96寸的OLED显示屏。二、GD32MCU产品介绍1.系统及存储器架构GD32E23x系列器件是基于ARM®Cortex?-M23处理器的32位通用微控制器。Cortex?-M23处理器的所有存储访问,根据不同的目的和目标存储空间,都会在AHB总线上执行。存储器的组织采用了ARMv8M结构,预先定义的存储器映射和高达4GB的存储空间,充分保证了系统的灵活性和可扩展性。1....
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231 发帖人:chenbourne 发帖时间:2019-05-19 22:42:00
  • GD32E231开发板Workshop报告(智能物联网之湿温度控制显示)
  • GD32E231开发板Workshop报告(智能物联网之湿温度控制显示)GD32E231开发板Workshop报告(智能物联网之湿温度控制显示)一、方案简介使用GD32E231开发板显示温湿度的方案,及主要功能。本方案基于GD32E231Cortex-M2332BIT内核的MCU为主控。显示部分则采用0.96寸的OLED模块做为显示界面,它拥有超快的响应速度和轻薄的优势,分辨率为128*64,具有多种接口方式,该模块提供了总共5种接口包括:6800、8080两种并行接口方式、3线或4线的SPI接口,IIC接口方式。温湿度检测头使用ARDUINO通用的检测头,直接连接MCU进行处理后在OLED...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231 发帖人:物联网大侠客 发帖时间:2019-05-17 08:52:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告-315MhzOOKRF发射器
  • 1.方案简介本方案使用GD32E231C8为主控,负责读取按钮输入和生成baseband信号。Baseband信号直接输出给有源震荡器(SiT8008BIF21-33E-105.000000)的OutputEnablePin,控制震荡器的输出,实现简陋的315MhzOOKRF发射器。请注意,本方案没有使用BandpassFilter在输出端上,所以会发射很多不必要的电磁辐射,不可能通过FCC/CE的合规性测试,所以请在有良好微波隔离的房间里使用本方案,不要给他人和自己造成不必要的麻烦。2.GD32E23XMCU产品的介绍GD32E23X系列使用的是ARM较为新设计的CortexM23核心,它...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: Cortex-M23 ARM GD32E231 GD32E23X 发帖人:LTYLTY 发帖时间:2019-05-15 05:18:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告:ADC和GPIO综合实验
  • GD32E231开发板ADC和GPIO综合实验一、方案介绍芯片内部的温度传感器通过ADC进行转换,采集到的温度值通过Uart口打印输出,同时对温度进行判断并通过板载的LED的点亮数量展现温度范围。当小于10度时LED1亮,10到20度时LED1、LED2亮,20到30度时LED1~LED3亮,大于30度时四个LED全部点亮。二、实验图片工程编译后的代码大小和RAM占用情况断点后的温度值,目前20度多一点按照程序设计应该点亮3个LED,实际情况完全相符三、工程源码GD32E231.rarMDK5的GD32支持包GD32E23x_AddOn.rar
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231 GD32 ADC GPIO 发帖人:重庆嵌入式 发帖时间:2019-05-13 20:43:00
  • GD32E231C-START开发板workshop报告(一)
  • GD32E231C开发板workshop报告(一)一、方案简介正好要做个无线手控控制器的项目,正在项目选型,碰巧看到了本次活动,暂且做个该项目的总体技术方案介绍吧。本方案基于GD32E231CORTEX-M23内核的MCU为主控设计的一款无线手控控制器,主要包含按键操作、LED指示灯、OLED显示屏、串口通信、无线通信部分。OLED显示屏采用了板上PB10(SCL)、PB11(SDA)所带的I2C接口;无线通信部分采用SPI接口模块,采用板上PB13(SCK)、PB14(MISO)、PB15(MOSI)及PB12(CS);串口部分负责对该无线手控控制器进行配置,采用板上PA9(TX)和PA1...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 GD32E231 发帖人:o0江水寒0o 发帖时间:2019-04-28 12:36:00
  • 【已开奖】兆易创新GD32E231开发板Workshop活动
  • 超值MCU!GD32E231系列的工业化部署,新品规格技术详情及购买链接:https://www.szlcsc.com/xinpin/GD32E231.html点此查看活动参与名单:点此查看获奖名单:福利背景:为让广大的技术工程师爱好者能更快的了解到GD32E231开发板(点此查看资料)的各项性能,现推出Workshop有奖活动。活动时间:2019年4月8日起至2019年5月22日拥有奇思妙想的你们还可以参与我们的电子产品的运用创意评选活动。新一代Cortex-M23MCU的技术文档和相关工具与支持,了解详情>>>活动参与:1、报名:扫描下方二维码填写报名信息和问卷,报名时间截止至4月22日...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GD32E231 发帖人:立创小程 发帖时间:2019-04-08 14:15:00
  • 【已派奖】谁是最佳脑洞王之GD32E231新运用创意评选活动
  • 点此查看获奖信息,所有奖励已发放完毕,请各位获奖用户及时查。奇思妙想,创意无限,为了庆祝商城的新品推荐版块正式上线,也为了给广大攻城狮带来更多的福利,本次我们将发起GD32E231芯片(点此查看资料)电子产品新运用创意评选活动。(GD32E231功能方框图)活动时间:即日起至2019年4月28日参与方式:以回帖的方式在本活动帖下方进行回复即可参与本次活动,可以谈谈自己对该开发板的使用方向设想,参考以下模板,想象越丰富详细,越容易获奖哦。简单回复模板:可考虑运用在XX行业的XX电子产品里,创意性实现XX功能的创新运用上。这些功能可采用新品的XX技术指标来实现。奖励设置:1、一等奖1名:奖励88...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GD32E231 新品推荐 发帖人:立创小程 发帖时间:2019-04-08 14:08:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: