结果:找到"GD32",相关内容23条
- GD32单片机停售
- 立创商城的GD32单片机再怎么停售了?系统出了问题还是说不卖了
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: GD32 发帖人:tops12321 发帖时间:2022-07-26 22:51:00
- 有没有人知道GD32怎样导入keil开发包
- 从官网上下载了对应的PACK文件,然后安装,打开keil里面列表却没有这个芯片,但是packinstaller里面有显示这个开发包然后我把GD32的cdb文件放入UV4文件夹里面,还是不能读出来打开GD32的cdb文件看源码,发现里面内容的分隔符和标准格式完全不同。然后最关键的来了,装了GD32的开发包后,原来的编译器信息全乱了,连C51都不能用了,要重装
- 所属专栏: 技术交流 标签: GD32 发帖人:rm543 发帖时间:2020-09-11 10:36:00
- GD32开发板评测活动获奖感谢
- 很荣幸获得了GD32开发板的评测的活动的并列第一名!特此发帖感谢!过程有点小意外,但是立创员工的给力的帮助让我顺利拿到了150元的京东购物卡奖金!!!感谢GD32公司,感谢立创商城!!!!!没图没真相,下面是真相!!
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32开发板 发帖人:wait31415 发帖时间:2019-06-07 20:59:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:气压温度_NB-IoT传输与展示
- GD32MCU开发板Workshop报告气压温度_NB-IoT传输与展示一、方案简介介绍使用GD32开发板所设计的方案,及方案主要功能。本设计是一款数字气压温度检测和无线远传模块。以GD32E321C-STARTDem开发板为核心,结合数字气压传感器BMP085模块,制作的温度气压测量模块。开发板上的MCU通过和BMP085传感器通信,采集气压和温度信号到单片机内容,然后将气压和温度号解算,最后将气压和温度信号通过的串口到NB-IoT无线传输模块。NB-IoT无线传输模块将气压和温度数据发送到云端,可以通过浏览器和微信显示。二、芯片简介GDE231系列单片机使用Arm®Cortex®-M23...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32新品评测 发帖人:wait31415 发帖时间:2019-05-22 18:17:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:电压电流表
- 一、方案简介本方案是用GD32E231做主控,实现简单的电压电流表,电路设计简单,成本低,实用性较高。二、GD32MCU产品的介绍GD32MCU主要规格72Mhz的cortexm23内核。2Msps的内置ADC。64KBflash,8KBSRAM。timer,RTC,usart,spi,i2c,i2s全都有。内置比较器,内置运放。GD32MCU各模块的性能优势内核指令效率比m0+内核更高。内置ADC速度较快。各项外设资源丰富。有内置opa,这点比较有特色。三、方案介绍+方案系统框图考虑到时间有限,GD32E231又是新品,需要试用熟悉,所以方案使用GD32E231-start开发板来实现,在...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 GD32E231 发帖人:dll225 发帖时间:2019-05-21 20:41:00
- GD32MCU开发板Workshop报告_厨房空调控制系统
- 1.利用GD32实现厨房空调的控制系统,主要吸引的地方是有比较丰富的flash/ram资源,满足RTOS+应用程序对资源的需求。2.目前是通过STM32实现的,但考虑到STM32有过不良的供货涨价问题,考虑做个备份方案,使用国产的GD32做。3.目前在demo板上做些RTOS,以及相关外设的验证;4.前段时间有些忙,这事给耽搁了,抱歉,
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 发帖人:aispace 发帖时间:2019-05-20 20:20:00
- GD32MCU开发板Workshop报告_驱动A7108
- GD32MCU开发板Workshop报告一、方案简介本方案基于GD32E231C-START评估板,评估板使用GD32E231C8T6作为主控制器。无线通信部分采用笙科电子高效能Sub1GHz家族芯片中的A7108。A7108是适用于315/433/470/510/868/915MHz的无线应用。低功耗,最大功率可达到19dBm,不需要外加LNA与PA就可适用长距离应用。因此,非常适合470MHZ~510MHZ中国的无线抄表系统与868MHZ欧洲WirelessMeterBus。A7108的传输速度是可程序化的,从2K到250Kbps可满足不同的系统需求。在传输方面,A7108分别在TX/R...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU Workshop A7108 发帖人:西点 发帖时间:2019-05-14 23:34:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:ADC和GPIO综合实验
- GD32E231开发板ADC和GPIO综合实验一、方案介绍芯片内部的温度传感器通过ADC进行转换,采集到的温度值通过Uart口打印输出,同时对温度进行判断并通过板载的LED的点亮数量展现温度范围。当小于10度时LED1亮,10到20度时LED1、LED2亮,20到30度时LED1~LED3亮,大于30度时四个LED全部点亮。二、实验图片工程编译后的代码大小和RAM占用情况断点后的温度值,目前20度多一点按照程序设计应该点亮3个LED,实际情况完全相符三、工程源码GD32E231.rarMDK5的GD32支持包GD32E23x_AddOn.rar
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231 GD32 ADC GPIO 发帖人:重庆嵌入式 发帖时间:2019-05-13 20:43:00
- GD32E231C-START开发板workshop报告(一)
- GD32E231C开发板workshop报告(一)一、方案简介正好要做个无线手控控制器的项目,正在项目选型,碰巧看到了本次活动,暂且做个该项目的总体技术方案介绍吧。本方案基于GD32E231CORTEX-M23内核的MCU为主控设计的一款无线手控控制器,主要包含按键操作、LED指示灯、OLED显示屏、串口通信、无线通信部分。OLED显示屏采用了板上PB10(SCL)、PB11(SDA)所带的I2C接口;无线通信部分采用SPI接口模块,采用板上PB13(SCK)、PB14(MISO)、PB15(MOSI)及PB12(CS);串口部分负责对该无线手控控制器进行配置,采用板上PA9(TX)和PA1...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 GD32E231 发帖人:o0江水寒0o 发帖时间:2019-04-28 12:36:00
- GD32F103VET6是否硬件上完全替换STM32F103VET6?软件呢?完全兼容吗?
- GD32F103VET6是否硬件上完全替换STM32F103VET6?软件呢?完全兼容吗?是否有硬件和软件上区别对比的简易文档说明?
- 所属专栏: 器件替换 标签: GD32 STM32 替换 发帖人:niba 发帖时间:2017-05-31 17:02:00
返回