结果:找到"ONENET",相关内容4条
- 4GCAT1DTU通信板ML302MD-DTU通过TCP透传自动连接OneNET云平台
- 一款简单好用、连接稳定的4GCAT1通信板ML302MD-DTU如何连接OneNET云平台?本次给大家演示操作,具体操作如下:1)准备器材工具和相关的开发手册资料,资料工具如下:ML302MD-DTU开发使用手册.rar调试工具.zip已上传,请自行下载。器材:USB转TTL串口、转接板、杜邦线、ML302MD-DTU通信板、电容470uf/16v、充电宝(5V/2.4A)转接板功能已将数据串口TXD0RXD0等引脚引出,方便接线。以上截图相关使用的配置命令和查询命令都已提前写好在工具栏里。下面开始测试。2)硬件接线方式:y串口接线为交叉式接法,KEY引脚为电源通断控制脚,拉低,通信板通电。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 4G CAT1 DTU通信板 ML302MD-DTU TCP透传 OneNET云平台 自动联网 发帖人:ljfceo 发帖时间:2020-07-23 00:46:00
- 4GCAT1DTU模块ML302可实现掉线自动联网和数据透传
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: TCP透传 自动联网模块 数据透传 4G DTU模块 TCP连接OneNET 发帖人:ljfceo 发帖时间:2020-07-22 16:12:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:温湿度数据上传OneNET云端显示
- 一、方案简介本方案基于GD32E231C8T6,M23内核的单片机。外设部分使用了ESP-8266WIFI模块,这应该是目前市面上最受开发者喜爱,最省钱的无线连接方案了。主核心厂家是乐鑫。SHT20,温湿度传感器,以及BH1750光照度传感器,0.96寸的OLED显示屏(128*64有效像素点)。其中两个传感器和屏都是采用IIC总线方式进行通信,节约了I/O口的使用量。本方案特点是采用了一个无线模块,可以通过家中路由器,连接到外网,最终通过中移OneNet,云协议连接到云端,可以通过网页实时查看到数据。二、GD32E231X产品简介GD32E231系列多达4个16位通用定时器、1个支持三相脉...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: ESP8266 OneNET 温湿度 发帖人:飞扬的青春 发帖时间:2019-05-19 21:29:00
- ONENET_W5500_接入(HTTP)数据采集上传实践操作
- 用以太网模块W5500实现DHT11采集的温湿度数据上传ONENET平台(HTTP协议)提示:本文只适合有单片机开发编程能力的朋友可以看虽然是一个很简单的应用例程,但能突出W5500全硬件协议栈的特点,开发简单,底层接口都已写好,只需移植就行,您只要完成W5500的IP地址,子网掩码,网关,端口号,Socket的配置,从而实现联网。剩下的就是你上层的应用开发。硬件平台:W5500、STM32F103系列开发版、DHT11软件平台:C语言、MDK操作流程:1.建立工程,为开发做好准备。这里不做详细介绍,这方面不足的朋友自己去补课。2.移植W5500底层库文件。3.改成自己的API_KEY和设备...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: W5500代理商 W5500炜世科技 HTTP协议 ONENET 发帖人:ljfceo 发帖时间:2017-10-12 18:27:00
返回