结果:找到"SMT角度",相关内容355条
- 有没有人知道这是什么情况?
- 有个贴片订单1月9号半夜两点半停在回流焊,然后到早上八点半上班到现在晚上21点还是停在回流焊,一整个工作日都没动,这速度慢到震惊到我了,问服务专员也没有个结果。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT速度 发帖人:SZSZXC 发帖时间:2024-01-09 21:17:00
- 标准版升级后布线拖动都是自动斜角变直角
- 要设置哪里才能向以前一样?现在弄个斜角很困难,原来调好斜角的,轻轻一拖动就变直角了
- 所属专栏: PCB设计 标签: 布线变直角 发帖人:梦醒时分 发帖时间:2022-05-21 08:09:00
- LCEDA的圆角矩形边框不能正确显示
- 如下图设置,保存后,再打开,出现下下图的情况。需要重新设置,才能正确显示。但是不影响2D/3d模型和输出Gerber文件的正确性PCB显示2D模型
- 所属专栏: PCB设计 标签: 边框 圆角 显示 发帖人:巧克力回声 发帖时间:2021-05-07 09:37:00
- 角位移传感器的原理和作用
- 角位移传感器的原理 角位移传感器原理是位移传感器的一种型号,采用非接触式专利设计,与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。它的设计独特,在不使用诸如滑环、叶片、接触式游标、电刷等易磨损的活动部件的前提下仍可保证测量精度。 该原理的角度传感器是光栅的原理,当传感器的旋转,输出高电平和低电平脉冲,没有转动360度输出脉冲数是固定的。该光栅更为紧密,角度分辨率较高,但成本较高,实践是采样同轴双层光栅,排列在一个交错的方式,从而通过脉冲捕捉双边可以实现脉冲的双倍的影响。我们常说,1024线编码器,输出的旋转一周4096个脉冲,基本可以满足精度要求。 传感器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 角位移传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-02 14:06:00
- 封装角度的疑问
- 如下图所示,PCB的坐标文件为27度,但是预览图里面的SOT-23都需要更改180角度。难道封装图设计有问题?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 封装角度的疑问 发帖人:DZ 发帖时间:2019-12-21 10:53:00
- SMT封装0角度问题疑问,LQFP64和sot23
- 最近经常在jlc进行投板和smt,本着增加效率避免出错的原则,尽量按照jlc的要求来设计封装库和设计图纸。最近在smt的时候发现有两个库的0角度好像和要求不符,经过核对可能是jlc这边的规则有问题,能否审核一下?一个是单片机stm32f103R系列的LQFP64脚的。我的设计如下:查看了st的官方手册如下:网上随便搜几个LQFP封装的芯片,绝大多数也是符合这种规律,也有极少数奇葩不一样的。jlc的smt好像是逆时针旋转了90度,刚好和极少数奇葩的芯片包装角度一致了。第二个问题是三极管的SOT23的,我的封装和网上随便搜的包装方式如图,实际smt的时候缺旋转了180度。希望smt这块能核对一下。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: smt,0角度 发帖人:huarana 发帖时间:2019-12-04 11:08:00
- 迷糊了SMT下单贴片旋转角度的预览图怎么看
- 试试看SMT贴片服务。角度问题有点懵。预览图这小红点干嘛的?1脚位置?如果是的话sot和sop的角度不都错了?坐标文件已经按JLC要求的0度角度设置对应的项目旋转角度。但是导入SMT订单的预览总感觉不太对。预览图太草率了。元件示意做得和丝印轮廓差不多才好吧。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT角度 发帖人:飞过海的嘎嘎嘎 发帖时间:2019-05-07 22:08:00
- 如何做单边缺角的焊盘封装
- 如图左下角的焊盘,如何在LCEDA中实现单边缺角?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 单边缺角 发帖人:致新科技工程师 发帖时间:2017-08-15 17:17:00
- SMT升级到3.2啦.新增支持拼版坐标了,为不限制数量做准备
- 以前SMT下单系统不支持拼版的坐标,真是折腾死我们可爱的工程师了,非要工程师再导出一遍单片的坐标,关键的是有些时候是助理来干这份工作,没干过这个活的只能大眼瞪小眼,一折腾就一上午,还是没学会怎么导出坐标....我们客服也是累的够呛,急的要死就是不知怎么说吐槽归吐槽,我的IT的工程师还是很给力的.帮我们分析了工作能否用自动...以后不用再辛苦导出单片的坐标了.可以直接用拼版的坐标.还有个消息:不限制数量可能要来了.你想啊拼版坐标都支持了,不限制数量还远吗?V3.2是内部版本号.这个本版还加了一些好用的功能,如在手工上传页面引用系统生成的坐标等...未贴装清单也更详细了.拼版用法:上传坐标的时候...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT贴片 SMT 发帖人:JLCSMT 发帖时间:2017-05-13 11:08:00
返回