结果:找到"nRF52810",相关内容5条
- 请教关于蓝牙天线设计的问题
- 本人PCB小白,刚开始学习PCB设计不久,在做一个nrf52810的项目,在设计天线的时候遇到了很大的问题。板子打样出来之后,通过JLink的RTTViewer可以看到板子内部在正常工作,但是在手机端完全搜索不到蓝牙,程序在买的开发板上已经调试好,在开发板上运行可以稳定连接蓝牙进行数据传输。这是我天线射频端的设计:天线用的是RFANT5220110A2T陶瓷天线,这里传输线是计算过的50欧姆传输线,匹配网络也用的是Nordic公司给的芯片参考手册的网络。可否请教各位大佬,我是否是天线设计有问题才导致没有信号?如果是的话,天线设计有哪些注意事项呢?
- 所属专栏: PCB打样 标签: nrf52810 PCB设计 发帖人:horo 发帖时间:2023-11-24 20:40:00
- NRF51822产能捉急,应该用什么来替代?
- nRF51822-QFAA是NORDIC老一代爆款芯片,大家都非常熟悉,这颗芯片让NORDIC一下子在蓝牙4.2领域奠定了龙头地位,应用面很广,产品稳定,大量的例程,让众多方案商爱不释手。但是,问题来了,越来越多人使用,对于产能造成了非常大的压力,同时,NRF51822-QFAA其实也存在部分资源浪费的地方,尤其是低端市场,因为Nordic专门为大厂出了一个nRF51822的精简版--nRF51802-QFAA,这颗芯片在今年缺货行情中,表现出非常好的价格稳定性,涨幅不大,供货还非常稳定。两个芯片相比较,相同的flash和ram、相同的封装、相同的蓝牙协议、最关键是可以实现软硬件完全兼容,如...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF51802-QFAA,NRF51822-QFAA,NRF52832-QFAA,NRF52810-QFAA 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-11 16:02:00
- 终于找到NRF52832替换的mesh组网低功耗蓝牙芯片了,PHY6212也太棒了吧!
- 现在这个年代,物联网产品到处都是,蓝牙是其中一个被广泛应用的方式,NRF52832是蓝牙5.0的经典作品,是目前最受欢迎,也是nordic出货量最大的芯片之一,今天给大家整理了一个汇总资料,NRF52832的低成本替换芯片,低功耗蓝牙5.0芯片上海奉嘉微PHY6212。PHY6212的基本特性:主要功能:ARM@Cortex-m032位处理器存储器512/256K系统内存128KBROM138KBSRAM,睡眠模式下所有数据保持33/19通用I/O引脚所有引脚均可设置为串行接口和可编辑的IOMUX含税映射;所有引脚均可设置为唤醒状态供18个引脚可触发中断3个QDEC解码器6通道PWM/4通道...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832替换 NRF52810替换 NORDIC 蓝牙低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-19 14:27:00
- 其实现在蓝牙mesh组网应用那么多,综合性价比最好可能就是奉嘉微的PHY6212了吧
- BLE领域这么多年的历史,发展至今,Nordic和TI的系列产品占了主导,到了今时今日,进入万物物联时代,蓝牙组网的需求越来越多,Nordic在这方面做得明显比TI要好一些,像NRF52832,性能优越得很,但芯片好是好,但是还是那个毛病,太贵了!小编特意探索了这个领域,进口芯片明显居高不下,众多国产品牌其实都已经做得很不错了,像奉嘉微、汉天下等厂商,蓝牙芯片也获得了大家的认可,而在这里面,奉嘉微的PHY6212MESH组网的蓝牙5.0芯片,据大众点评,射频性能明显更有优势(据说老板是射频部分的专家),相比NRF52832、NRF52810及国产蓝牙等芯片,PHY6212性价比超高。给大家整...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PHY6212 NRF52832 NRF52810 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-13 15:51:00
- 高性能高性比低功耗蓝牙nRF52810介绍
- 超低功耗(ULP)射频专家NordicSemiconductor宣布扩展其同级领先的高性能低功耗蓝牙系统级芯片(SoC)nRF52系列,增加了优化外设和内存的新型款nRF52810,这是目前市场上性价比最高的单芯片蓝牙5解决方案。nRF52810将以往“高性能”与“入门级”这两个看似难以共存的标签集于一身。一方面,它支持高传输速率和增强的广播包扩展这两项蓝牙5关键特性,且体积更小、能耗更低(在0dBm下的TX以及1Mbps传输速率下的RX相应电流值仅为4.6mA,节能50%);另一方面,nRF52810的功能集较精简,将成本降到了支持蓝牙v4.2的nRF51系列的水平,在先进性能、功能和成本...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 高性能 高性比 低功耗 nRF52810 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-19 14:29:00
返回