结果:找到"中国峰会",相关内容341条
- 波峰焊助焊剂的分类与选择
- 波峰焊(WaveSoldering)是一种常见的PCB焊接技术,通过将电子元器件和电路板(在电路板的焊接区域预先涂抹助焊剂)放置在熔化的焊锡波上,实现焊接连接。波峰焊通常需要使用助焊剂来提高焊接质量和效率。不同类型的助焊剂具有不同的特性和用途,因此选择正确的助焊剂非常重要。本文将介绍波峰焊助焊剂的分类和选择。J-STD-004标准依据助焊剂的活性将其分为高活性H、中活性M、低活性L三种,当前业界使用最广泛的是L型,也就是所谓的免洗型助焊剂。免洗型助焊剂免洗助焊剂的活性低,活性剂含量有限,焊接后部分助焊剂残留在产品上并不足以引起腐蚀短路或开路。免洗助焊剂虽然其残留物腐蚀性并不高,但有的助焊剂残...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 波峰焊 发帖人:福英达人 发帖时间:2024-03-29 10:48:00
- 波峰焊焊料拉尖是如何形成的?
- 波峰焊接时,有时会在元件和引脚的顶端或焊点处发现有冰柱状或钟乳石状的焊料,这种现象叫做拉尖,如图所示。拉尖主要出现在PCB的铜箔电路的末端。当PCB经过波峰时,如果PCB上的液态焊料下落受阻,就会导致这种现象。在高压、高频电路中,这种缺陷会造成很大的危害,需要特别注意。拉尖形成原因基板可焊性差,焊盘上有氧化物或污染物;助焊剂的品质、用量或涂布方式不适合,无法润湿焊点表面和去除氧化物;预热温度过低或预热时间过短,使得元器件引脚或印制板吸热过多,影响焊料的流动性和润湿性;焊料纯度低,杂质含量超标;夹送速度不合适,焊接时间过短或过长;夹送倾角不合适,PCB退出波峰后冷却风角度不可朝焊料槽方向吹,以...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 助焊剂 波峰焊 发帖人:福英达人 发帖时间:2024-03-11 10:41:00
- 降压DC-DC宝砾微PL88104封装SOT23-6L60V/600mA开关稳压器
- 应用领域:·功率计·分布式电源系统·电池充电器·线性稳压器的预稳压器·WLED驱动器概述:宝砾微PL88104是一款60V/600mA单片降压型开关稳压器。PL88104集成了一个高压侧80V/550mΩ和一个低压侧80V/350mΩ的MOSFET,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内提供600mA的连续负载电流。峰值电流模式控制可提供快速的瞬态响应和逐周期的电流限制。产品的结温最大为160℃,存储温度为-65~150℃,符合工业级温度要求。结壳热阻为34℃/W,结至环境的热阻为180℃/W,散热性能较好。特点:·600mA连续输出电流能力·4.5V至60V的宽输入范围·集成80V,550...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 中国芯 发帖人:邱先生66888 发帖时间:2023-05-09 14:08:00
- 5G前传中,移动及联通使用的方案是什么?
- 当今时代,5G网络正在如火如荼的建设中。其中,在建设5G前传网络时,运营商显然陷入两难选择。如果选择运维效率更高的有源WDM方式,成本就会增加;如果选择低成本部署的无源WDM方式,运维效率难以提升,未来无法匹配业务需求,运营商辛辛苦苦建设的5G网络也将失去意义。因此,中国移动及中国电信运营商希望寻找兼顾成本及运营效率的5G前传网络部署方式。俗话说,“鱼和熊掌不可兼得”。但5G承载领域通信人,借助创新打破了这一规律。半有源前传方案的诞生,让“鱼”和“熊掌”都成为可能。5G前传半有源设备方案特点是DU侧采用有源WDM,而AAU天线侧采用无源WDM,有效降低了成本,且通过有源设备的介入有效的解决了...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无源光器件 中国移动 中国联通 通讯 DWDM LWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-26 14:41:00
- 交流电压源电压测量
- 峰值为155伏的50赫兹正弦交流电压测量有效值应该是110伏,但仿真结果只有一半。是哪里出问题了?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 峰值 有效值 发帖人:Benjamin 发帖时间:2020-09-24 15:22:00
- 全国首个万众瞩目的5G未来生活馆终于落地深圳
- 全国首个万众瞩目的5G未来生活馆终于落地深圳(华为支持全场馆5G网络铺设),现扫码报名免费领取门票(限前5000名),5月9-11号,来深圳会展中心体验5G新生活,也可戳这里领门票:https://www.wenjuan.com/s/7Rfyii/
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 5G 家博会 会展中心 发帖人:5G未来生活 发帖时间:2019-03-14 14:50:00
- 捷茂微携您走进2018年10月中国电工仪器仪表展会中国·烟台
- 捷茂微科技携您走进2018年10月中国电工仪器仪表展会。捷茂微芯片在立创商城的连接地址:https://list.szlcsc.com/brand/11693.html第37届中国电工仪器仪表产业发展技术研讨暨展会地址:中国·烟台时间:2018年10月17-19日展会地点:烟台国际博览中心【展会概况】中国电工仪器仪表产业发展技术研讨暨展会,自2000年起每年定期举办两届,展会以“展示、交流和采购”为主题,融展览演示、学术交流、行业年会、论坛研讨、产品推广、采购洽谈为一体,为电工仪器仪表行业市场推广、展示新产品、交流新技术、发布新信息、开拓新商机搭建互动交流平台。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 捷茂微携您走进2018年10月中国电工仪器仪表展会 中国·烟台 发帖人:模拟器件 发帖时间:2018-09-15 10:51:00
- 深圳嘉立创邀您共观【安博会】
- 2017年第十六届中国国际社会公共安全博览会(以下简称“安博会”)将于10月29日-11月1日在深圳会展中心举行。深圳嘉立创将联合中信华集团携手参加本届展会。展位位置:8号馆8T03.深圳嘉立创将推出PCB极速打样、SMT贴片加工、激光钢网等项目,组合线路板制作全产业链,为终端产品企业提供基础物料及服务。嘉立创核心看点:一:PCB极速打样服务嘉立创PCB打样已完美提速,加速不加价。双面板打样48小时出货,免费加急。双面板打样24小时出货,加急费原200元降为100元。嘉立创多层板项目取得重大突破,即将开放3.5/3.5mil线宽线隙,0.2/0.45过孔。二:SMT样品贴片服务嘉立创SMT贴...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 展会 安博会 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2017-10-21 17:59:00
- 中国电子第一大展,立创商城多重惊喜邀您观展!
- 中国电子展已有53年的历史,是亚洲电子展览联盟(AEECC)五大成员之一,也是中国最权威的电子行业展会。第90届中国电子展已进入倒计时阶段,即将于2017年10月25日正式开幕!这场万种瞩目的中国电子行业盛会,立创商城又怎会缺席?!第90届中国电子展主题:信息化带动工业化,电子技术促进产业升级展会时间:2017年10月25-27日展会地点:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号)地铁直达:乘2号线到龙阳路地铁站,换乘7号线到花木路地铁站。立创商城展位:W2号馆2A122号,从W2号馆北侧主入口进入,可快速找到我们!立创商城展位示意图:W2号馆2A122号想知道本届中国电子展将会有...
- 所属专栏: 立创动向 标签: 立创商城 中国电子展 第90届中国电子展 发帖人:立创君 发帖时间:2017-10-19 22:26:00
- 相当补身的STM32资料和应用--找方案找创意必备资料!!!
- 以下资料,是我今年4月底参加的STM32中国峰会的资料,今天ST官方刚刚邮件通知和发放出来。正值第二届立创商城电子制作节日正在如火如荼的开展中,这份关于ST最新的资料和相关新技术简介,相信对大家搞产品和设计有较大帮助,特共享给大家!找方案,找创意2017年STM32中国峰会资料(资料分2部分),点击文件即可下载:分论坛的资料.rar研讨会的资料.rar文件目录,一睹为快:
- 所属专栏: 赛事动态 标签: STM32 中国峰会 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-06-02 17:26:00
返回