结果:找到"交互",相关内容93条
- 专业版的交流电在哪里啊
- 新手专业版找半天了找不到交流电源,救救吧
- 所属专栏: 技术交流 标签: 交流 发帖人:阿摆4433 发帖时间:2023-05-23 22:46:00
- 立创EDA专业版可以导出交互式BOM表单吗
- 立创EDA专业版可以导出交互式BOM表单吗?AD和立创标准版都能用插件,像这样的:https://www.bilibili.com/video/BV12F411z7t9/?vd_source=3d0e286d695b61ee17471629138cb89ehttps://www.bilibili.com/video/BV1Fa41127R8/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.0&vd_source=3d0e286d695b61ee17471629138cb89e专业版有这个功能吗?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创EDA专业版 交互式BOM 发帖人:雪山飞喵ovo 发帖时间:2023-03-03 11:40:00
- 各位大佬知道这种线圈怎么绘制吗
- 最近要做无磁水表,这种印刷电感还挺先进的,想学习一下
- 所属专栏: 技术交流 标签: 线圈,coin,互感 发帖人:xrmiracle 发帖时间:2021-04-22 11:12:00
- 如何判定电压互感器同名端
- 互感器是利用线圈磁场的互感原理而制作的,用来把大电流和高电压按照一定比例降为可测量和采集的小电流、小电压的一种电气元件。 常用的电压互感器二次侧一般为100V,电流互感器二次侧为1A或5A。因为电压和电流是一个相量值有大小也有方向,感应出来的二次值不光要跟一次值大小上有一定的比例关系,而且相位上也要一一对应,所以一二次的同名端也是要相对应的,否则感应出来的二次值会导测量不准,甚至烧坏二次设备。 同名端就是互感器中初级绕组和次级在任一时刻极性都相同(相位角一致)的两个(或多个)抽头,简单点说就是两个绕组的输入端和输出端要相对应。 题主所说的互感器4个端子标志都看不清了,应该指的是双绕...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电压互感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-07 14:17:00
- 200G光互连解决方案——DSP与全模拟架构解析
- 作为介于100G和400G的中间选项,200G光互连解决方案拥有令人惊叹的实力,能够帮助云数据中心应对严峻挑战,以灵活可扩展的规模和成本实现更快的光互连。目前的200G光互连有两种主流方案,分别是200GQSFP-DD(8*25GNRZ)和200GQSFP56(4*50GPAM4)解决方案。其中分别运用了全模拟架构和主流数字信号处理器(DSP)方案,他们有什么区别呢?200GQSFP56(4*50GPAM4)DSP解决方案由于电光器件带宽局限,为节省光纤用量,提高单波速率要求,实现4*50G光互连,是200G光互连的解决方案之一。但是56G信号的通道损耗和反射引入代价太大,同时对通道串扰的容...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 200G光互连 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-05-29 11:33:00
- 欢迎各大电子行业网站与嘉立创官网交互友链
- 嘉立创网站(HTTPS://WWW.SZ-JLC.COM)现在每天有几万IP,网站权重为4。欢迎与电子行业相关的网站与我们交互友链。要求:1、网站权重不小于3(查权重网址:http://rank.chinaz.com如嘉立创百度权重为4)2、电子行业相关联系QQ:3001453581联系邮箱:yangchao@sz-jlc.com
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 交互友链 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2019-05-17 11:24:00
- 希望可以支持触摸操作
- 不可否认,这应用的跨平台操作是很棒的。但是在出差或者外出的时候,突发灵感,想要修改下电路图,或者睡前在床上进行小修改。这时,不太可能掏出鼠标来操作。当前应用对触摸操作交互很不友好,连基本的缩放和拖拽都不能实现(缩放时,整个浏览器界面都被缩放了),希望可以增加对触摸操作的支持,能添加对surfacepen的支持就更好了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 交互 触摸 surface 安卓 ipad 发帖人:MasterQ 发帖时间:2018-10-12 11:01:00
- 新圩生产基地一天出现两次电力故障,故障以修好!
- 做为高温电气,电力出现问题时常发生,6月3号,新圩居然一天发生两次电力故障,幸好都抢修极时,对于交期不会产生太大的影响,新圩交期3号,及4号小批量及样反的可能会担误1-2天左右,有一些特发事故让人防不胜防,对于实体生产,这种事情又是难于避免,感谢大家的包容及理解!第一次,6月3号,凌晨1点左右,新圩工业园区高压线出现电力故障:第二次:6月3号,上午11左右第一次电力故障修好来电,下午3点左右又传来消息,工业区我给我们供电的一台800KW的变压器出现电力故障,晚上10点多修好!小记:嘉立创经过几年的发展,形成了4个PCB生产基地,年底会扩展到5个生产基地,2018年以来,嘉立创在高压测试多个生...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 交期 发帖人:limeng 发帖时间:2018-06-03 23:08:00
- 参赛作品《基于物联网的远程控制系统》
- 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):秦波2.单位或学校名称(选填项):3.当前职务或职称(选填项):4.参赛作品的名字(必填项):基于物联网的远程控制系统5.简要陈述您的idea和作品(必填项):实现单片机与互联网实时通讯,达到远程控制的效果,以智能家居为载体。6.拟用到的立创商城在售物料(必填项):MOS驱动、LCD、传感器、以太网模块等7.拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项):HT32F52352开发板、串口转以太网、WIFI集成模块、SPI液晶屏、语音识别模块、语音播报模块、DHT11、火光检测模块、烟雾气体检测模块、人体感应模块等。8.拟用到的EDA工具软件名称...
- 所属专栏: 参赛帖子 标签: 单片机 互联网 发帖人:心迹难寻 发帖时间:2018-05-30 22:29:00
返回