结果:找到"关于器件位号的标注问题",相关内容1000条
- 原理图器件旋转和翻转后管脚数字标号在管脚下面
- 如图所示,芯片原理图符号经过旋转和翻转后,下面一排管脚的标号数字都在管脚下方,很别扭,有办法调整么?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图器件翻转后的问题 发帖人:jarhomPeng 发帖时间:2023-10-12 10:12:00
- 器件矩阵问题,老式打乱原有的器件布局
- 比如做10X10的按键,因为按键需要和面板孔对应,正常是会设定行距和列距离进行矩阵,然后定位好某个按键,使所有按键对应,但是你一矩阵,按键不会按照你想的位置排。正常情况下,修改原理图位号,更新到PCB时,位号不变,飞线会自动对应,但是这个EDA不知道哪里设置。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 器件矩阵问题 发帖人:硬件狂魔 发帖时间:2023-08-02 09:53:00
- 关于样板订单拼版问题
- 嘉立创样板下单不支持拼板,很不方便。我每次都是样板订单拼板打样并开钢网,样板确认以后直接返单批量。因为我样板也是机贴,保证样板和批量同样的工艺。但是嘉立创样板下单不能选择拼版。希望嘉立创能够优化这个功能!
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 关于样板订单拼版问题 发帖人:大牙 发帖时间:2021-11-24 13:44:00
- PCB布线
- PCB布线规则有时提到的S/W/S/W/S-20:5:7:5:20是什么意思?麻烦大神给通俗的讲解下。谢谢了!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 有关布线阻抗的问题 发帖人:xaHY 发帖时间:2021-09-15 14:54:00
- 关于画封装问题
- 不知有没人遇到和我一样的问题,因为AD的昂价收费,从AD转向立创EDA,可能是因为自己用AD养成的一个习惯,比如我画一个贴片电阻,焊盘大小间距确定好后准备画外框2D线时总喜欢随手画要条2D线,然后再把起点X修改为0,终点改为5,然后拖到焊盘旁边,再用同样方法画一条纵向线,拖到刚才那条2D线上,让其吸附上去,感觉画一个封装很方便,而用立创EDA用同样方法当你拖动2D线时根本无法吸附,如果是要以中心点计算每个尺寸会好多时间,要是复杂点的器件更改不好画封装,在这想问下大家是怎么操作的,又或许是我的操作方法有误.......
- 所属专栏: PCB设计 标签: 关于画封装问题 发帖人:小螃蟹8860 发帖时间:2021-06-01 11:48:00
- 关于器件位号的标注问题
- 图片
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 关于器件位号的标注问题 发帖人:fanndaji 发帖时间:2020-10-19 14:35:00
- 电路硬件问题TC6291升压芯片
- 我想问一下,我用TC6291这款升压芯片,我拉高使能引脚EN,能正常输出电压;但是我拉低EN引脚时,它却不能关闭芯片,还是会输出电压。这是怎么回事?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件问题 发帖人:A1小唐 发帖时间:2019-06-25 14:02:00
- 关于预付款的现金账户问题
- 嘉立创的各位领导,关于我使用预付款的现金账户问题:举个栗子,比如我现在预付款现金账户还剩余有30元,我现在下单打板金额为100元,如果想用现金账户抵扣30元,自己在付款70元,这样应该是合情合理的吧。但是目前我发现不行,如果现金账户少于我目前需要付款的金额就没有办法抵扣,只能我单独付款100元,现金账户里面的30元不可以用,这样谁会把钱充值到现金账户呢,太不方便了.建议能把这个问题给解决掉!!
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 关于预付款的现金账户问题 发帖人:WUKB 发帖时间:2019-01-03 09:51:00
- 关于嘉立创发快递的问题
- 我的样品板大部分是在嘉立创打样,但就是在这最近的一次,由于是周末,结果回复我是周日不上班,但是周日又给我审核了,结果我付款的时候选择发送快递的时候由于大意选择了EMS,但是当时我并不知道选择了EMS,但是当发货的时候看了发货选择的EMS,我在湖南长沙,今天第二天了查询快递发到南京去了,打电话过去说是需要从南京转运,嘉立创能不能以后就不要搞EMS了啊,EMS的慢是出了名的,更不要说服务了,我不知道为什么嘉立创选择的和EMS合作,现在EMS回复我最快还需要三天才可以拿到,真的郁闷了,其他的任何快递都比这个快,请嘉立创考虑这个快递问题。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 关于嘉立创发快递的问题 发帖人:电子方案 发帖时间:2017-08-18 11:49:00
- 目前贴片列表的M24C02在3.3V电压下会写不进去,建议增加24LC02的型号,最好能是微型封装
- 目前贴片列表的M24C02在3.3V电压下会写不进去,建议增加24LC02的型号,最好能是微型封装,比如SOT23商城里有其他型号的,没有都试过,有没有也遇到这个问题帮忙回答一下
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 器件问题 发帖人:huixiong 发帖时间:2017-05-14 08:32:00
返回