结果:找到"单片机教程",相关内容1000条
- 招单片机软件和电子工程师
- 招单片机软件和电子工程师工作地点:广州白云区,可J职。可专职。联系:XAJ@QQ.COM
- 所属专栏: 人才需求 标签: 单片机软件 电子工程师 发帖人:守护者电子开发 发帖时间:2022-09-02 21:50:00
- 【教程】导入高清的SVG图片到PCB
- 海外用户做了一个导入插件,可以导入高清不变形的svg到PCB中。注意,太高清的图片可能会导致文件过大。另外,作者提示,这个导入功能可能会损坏你的PCB,请尝试前做好备份。另外这个插件在有些图片处理得不好,导入后路径出现NaN,导致Gerber无法正常生成,所以导入后需要查看文件源码是否存在NaN的异常路径!建议在一个空的PCB导入后,再复制图片到另外一个PCB工具地址:https://github.com/xsrf/easyeda-svg-importeasyeda-svg-import-master.zip安装和使用方法.zip【教程】如何快速创建反相文本丝印http://club.szl...
- 所属专栏: 使用教程 标签: 教程 导入图片 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2020-11-18 10:26:00
- ST单片机缺货涨价都疯了吧,渠道优势有用。。。
- 近一个多月以来,受国外疫情影响,最新消息法国、德国更是进行了极端的防护机制,已经“封国”了,晶圆供货紧张、人工不足。。显然,新一轮的缺货随之而来,并且根据目前看来,短期内还不能缓的过来。。作为老牌竞争对手,TI虽然也受影响,但相对的影响没那么大,TI的综合性价比凸显上来了,给大家介绍一下MSP430系列单片机是德州仪器1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们留下的最大的亮点是低功耗而且速度快,汇编语言用起来很灵活,寻址方式很多,指令很少,容易上手。主要是由于其针对实际应用需求,把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。其迅速发展和应...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ST单片机 TI单片机 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-10-30 11:12:00
- 带你轻松掌握51内核单片机
- STC15单片机实战项目,基于51内核,教学视频专辑免费下载,轻松掌握51内核单片机。STC15单片机实战项目-视频分享下载链接.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: 51 STC15 单片机 教程 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-07-28 13:04:00
- STC15单片机实战项目-硬件调试
- 硬件调试一、调试工具1、直流电源,测试5-28V供电;2、手机充电线,测试USB供电,程序烧录;3、万用表,测量电压;4、示波器,测量开关波形,纹波等。二、焊接样机焊接好的样机如下图:说明:作为硬件工程师,平时要多练焊接,练就一流的焊接技术。样机焊接无误,不存在虚焊、漏焊等,调试时可以节约很多时间,另外,阻容器件数量较多,焊接比较花时间,可以在嘉立创打板时进行贴片,回来再补焊嘉立创不支持贴片的器件。三、电压测试开发板支持USB供电;支持直流电源5-28V供电;支持USB与直流电源同时供电。用万用表测量LDO输出电压,3.3V,正常。用万用表测量开关电源输出电压,3.3V,正常。1、USB供电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 硬件调试 教学 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-03-07 11:34:00
- 51单片机教程零基础开始入门学习经验方法分享
- 很多单片机初学者问我的第一句话都是:怎样才能学好单片机?今天,我就结合我自己是如何开始学习单片机的,如何开始上手,又如何开始熟练等话题与大家分享。我们现在用的比较多的是8051单片机,它的资料比较全,用的人也较多,市场也很大,51单片机内部结构简单,非常适合初学者学习,建议初学者将51单片机作为入门级芯片。单片机属于硬件,开始的时候大家可以找一本书学习单片机,但是我可以肯定地告诉大家,光看书不是长久之计,只有把硬件摆在你面前,亲自操作它,才会有深"刻的体会,也才能掌握它。单片机这门课是非常重视动手实践的,不能总是看书,但是也不能完全不看书,我们需要从书中大概了解一下单片机的各个功能寄存器,单...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机教程 发帖人:atarat 发帖时间:2019-11-20 11:49:00
- 单片机编程入门视频教程书籍推荐,零基础手把手教你学好单片机。
- 随着电子技术的发展,单片机技术已成为电子工程师的必修课。新手刚开始的时候接触时确实很迷茫,学习单片机需要点什么,要怎样学习,能不能学会,总是一知半解,不知怎样才能学会。现在要学习单片机,应该说是条件非常方便,有电脑,有网络,有软件,只要自己努力就没有问题。作为过来人推荐大家看一个,我当年自学单片机用的是王云51单片机教材,一本原理和实践相给合的书籍,每一个案例都有完整的例程,并结合实际电路(配套开发板)分析演示讲解,且配有同步教学视频,特别适合新手入门,有需要的同学可以下载来看看。51单片机入门书籍(带视频+例程+PPT课件+课后作业).rar
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 单片机 编程 入门 学习 教材 书籍 教程 发帖人:fsrse 发帖时间:2019-05-15 09:23:00
- 发现一本很好的51单片机编程入门教材书籍,推荐一下给初学者适合新手自学
- 这几天看到很多学友,不知怎么进行51单片机的学习。当前单片机原理方面的书籍有很多,但也不是每一本都适合新手入门。现在给大家推荐一本原理和实践相给合的书籍,每一个案例都有完整的例程,并结合实际电路(配套开发板)分析演示讲解,且配有同步教学视频,特别适合新手入门。再找块开发板练习,接下来只要你肯努力,肯定是有收获的。单片机编程入门视频教程书籍,手把手教你从零开始学好单片机(王云).rar
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 编程 入门 学习 教材 书籍 教程 发帖人:fsrse 发帖时间:2019-05-14 13:34:00
- MatlabR2017a中文版下载安装与破解图文教程
- 下面带来win1064-bitMatlab2017a的安装过程,亲测,可用。(一)所需文件及下载地址1.Matlab-R2017a-ISO镜像文件链接:https://pan.baidu.com/s/1pNhyKGF密码:cgt22.破解文件链接:https://pan.baidu.com/s/1nwWDgKh密码:4fwa链接:https://pan.baidu.com/s/1d5p9mA密码:93tu(二)安装&破解Win10系统自带ISO加载功能,但如果你是win7的系统,需要自己下载一个虚拟光驱,然后再加载ISO镜像。Win10操作系统的话可以直接右键加载。1.右键加载“R2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Matlab 教程 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-17 04:15:00
- CH554模拟鼠标程序
- 要求:1、单片机与电脑USB端口连接工作2、单片机开机D1~D6脚处低电平,当检测到高电位时:2.1D1检测到高电平鼠标光标向左上角移动;2.2D2检测到高电平鼠标光标向右上角移动;2.3D3检测到高电平鼠标光标向右下角移动;2.4D4检测到高电平鼠标光标向左下角移动;2.5D1D2同时检测到高电平鼠标光标向上移动;2.6D2D3同时检测到高电平鼠标光标向右移动;2.7D3D4同时检测到高电平鼠标光标向下移动;2.8D4D1同时检测到高电平鼠标光标向左移动;2.9D5检测到高电平,向电脑发送一个鼠标左键信号2.10D6检测到高电平,向电脑发送一个鼠标右键信号2.10D7接鼠标滚轮编码器2.1...
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机程序编写 发帖人:jie119 发帖时间:2018-11-12 15:11:00
返回