结果:找到"坐标定位",相关内容431条
- 专业版PCB如何做这样的定位孔
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 定位孔 发帖人:pluto1000 发帖时间:2024-03-10 10:29:00
- 如何设置,使定位孔周围有一圈金属
- 请教各位大侠,我用专业版将一个焊盘作为定位孔,并设置了金属化,但实际的PCB上,在定位孔内和周围并没有一圈金属,如下图所示我想达到的效果如下图
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 定位孔 发帖人:pluto1000 发帖时间:2024-03-09 10:48:00
- ZGLC-B2蓝牙ibeacon辅助定位终端
- 产品介绍ZGLC-B2蓝牙ibeacon辅助定位终端支持标准ibeacon格式报文,支持IOS和Android系统,支持微信摇一摇功能。广播报文携带经过校准的1米远RSSI强度值,当本终端部署于室内固定位置时,配合接收端接收到这些信号并计算距离,实现室内定位功能,接收端可以是手机或者智工运维公司自研的胸卡型4G+GPS定位终端。支持手机APP调整发射信号强度,部署时可以调整终端的信号覆盖范围。如果多个终端组合使用,多个关联的定位信息同时传输到后台,通过后台的定位算法可以得到精确的位置。终端支持定制功能,例如添加温湿度,烟雾,PM2.5等传感器,接收机可以把这些数据采集并发到云端。广泛应用于园...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: ibeacon 定位终端 室内外定位 发帖人:gavinpeng 发帖时间:2022-04-14 16:54:00
- 拼板后系统自动创建的定位孔,如何获取定位孔的坐标
- 拼板后系统自动创建的定位孔,如何获取定位孔的坐标
- 所属专栏: PCB设计 标签: 拼板 定位孔 坐标 发帖人:Spuer 发帖时间:2021-12-07 22:33:00
- DW1000人员精准定位方案简单介绍
- 人员精准定位方案简单介绍DW1000IC通过提供准确的位置感知和通信,为实时定位和室内定位系统、基于位置的服务、无线传感器网络和物联网提供了一种新的方法符合IEEE802.15.4-2011UWB基于DecawayDW1000IC的无线收发模块将物体定位在室内10厘米的精度,即使移动速度高达5米/秒;高数据率通信无线传感器网络(WSN)最高可达6.8Mb/s;高达290m的通信范围通过相干接收机技术实现(取决于模式)标签密度高支持短包时长,半径20米内可达11000个;高度免疫多径衰落允许在高衰落环境中进行可靠的通信低功耗允许长时间使用电池操作(取决于模式)体积小允许在RTLS和WSN中实现...
- 所属专栏: 技术交流 标签: UWB定位 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-11-28 15:42:00
- 系统提示:SMT下单,坐标超出PCB.
- SMT下单提示坐标超出PCB1.下SMT的时候,有提示“坐标超出PCB“。不要理会系统提示,按下面流程操作2.原因:坐标文件内X或Y方向的最小坐标到最大坐标的相对距离,超出PCB板X或Y方向尺寸。3.PCB下单尺寸查看。在“在线下SMT订单”内,找到有问题的订单,点“去下SMT”,在PCB订单信息内查看尺寸4.检查坐标文件;用嘉立创生成的坐标,在系统上下载系统生成的坐标文件。是用自己坐标下单的,检查自己的;5.文件检查,查看坐标文件内MidX与MidX方向的最小与最大值。是否超过PCB板的X与Y的尺寸。打开坐标文件,全选表格打开筛选(Ait+D再按F二次),点“向下”箭头,在列表内查看。如下...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 坐标 PCB 发帖人:熊大 发帖时间:2020-08-31 17:24:00
- 核芯物联发布超越蓝牙AOA高精度定位的AOAPlus融合定位弹性部署高性价比解决方案
- 2019年初,蓝牙技术联盟宣布蓝牙5.1引入了新的"寻向"功能,这个功能可检测蓝牙信号的方向,将大幅提高蓝牙定位的精确度,提供更好的位置服务,结束了以往通过RSSI信号强度的方式做低精度指纹定位的历史,为蓝牙技术解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。针对蓝牙室内定位优化出的蓝牙5.1协议,利用AOA/AOD技术极大地提升了室内定位技术的可用性,同时兼具高精度、高并发、低功耗、低成本、高兼容性等特性,为其解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。就连国内的UWB厂家也纷纷开始加入到蓝牙AoA领域的产品开发。更加凸显出蓝牙AOA方案的独特优势。从目前来看,UWB定位系统在室内定位市场中占据一定的...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙aoa定位 高精度定位 AOA定位 融合定位 弹性部署 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2020-08-25 21:35:00
- 立创EDA如何使用极坐标?
- 画板子板框需要使用极坐标,找了下没找到,请问是否有这个功能?,而且发现量角器精度是度,做到0.1度也好啊
- 所属专栏: PCB设计 标签: 坐标定位 发帖人:Konel 发帖时间:2020-06-10 21:23:00
- 下单提示坐标超出PCB,解决方法
- 对于下SMT提示“坐标超出PCB板”,不管新单、返单。只要有这个提示,肯定有原因。处理方法1.在SMT上传BOM与坐标的界面,在PCB信息内查看“小单元尺寸”“套板尺寸”“拼板方式”;如都是对的,则往下看;如不对,找嘉立创PCB/SMT客服。1.在匹配界面左上角,点“下载您使用的BOM清单和坐标文件”把文件保存到桌面、解压、找到坐标文件,打开。2.查看坐标文件内,X方向,Y方向的值。同一方向内最小坐标到最大坐标的距离,不可以超出PCB板同一方向的尺寸。如此图,X方向最小坐标到最大坐标明显大于PCB板X方向.3.删除有问题的坐标后,重新上传坐标文件即可.
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 坐标 超PCB 发帖人:熊大 发帖时间:2020-05-08 17:59:00
- 贴片订单BOM与坐标文件填写模版
- BOM与坐标的模版格式对于匹配结果,左边为客户的,右边的嘉立创贴的。一定要左右两边比对检查。模版只做参考,请不要用在模版下面直接编辑。BOM与坐标模版.rar
- 所属专栏: SMT贴片 标签: BOM 坐标 模版 发帖人:熊大 发帖时间:2019-11-30 09:54:00
返回