结果:找到"外圆磨床",相关内容154条
- 数控机床为什么会产生振动爬行?
- 机床的振荡故障通常发生在机械部分和进给伺服系统。造成振荡的原因有很多。除了机械方面不可避免的传动间隙、弹性变形、摩擦阻力等诸多因素外,伺服系统相关参数的影响也是一个重要方面。伺服系统分为交流伺服系统和直流伺服系统。本文主要讨论直流伺服系统由于参数的影响而产生的振荡。大多数数控机床采用全闭环方式。伺服系统振动的原因大致有四种:a、位置环不良,输出电压不稳定;b、速度环不良引起的振动;c、伺服系统可调定位器过大,电压输出失真;d、螺杆间隙过大。这些控制回路输出参数的畸变或机械传动装置间隙过大是引起振动的主要因素,它们都可以通过伺服控制系统进行优化。如何消除振荡?1、闭环伺服系统引起的振荡:有些数...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 数控机床 机床振动 CNC加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-16 11:33:00
- 【知识科普】表面加工工艺——打磨
- 一、定义:打磨是利用砂纸或其他研磨工具对手板表面进行摩擦,去除毛刺、凸起、划痕等缺陷,使表面光滑平整的一种表面处理方法。二、影响因素:打磨的效果主要取决于砂纸的粗细和打磨的技巧。三、好处:打磨可以提高手板的美观度和贴合度,也可以为后续的喷涂或抛光做好准备。四、成本:打磨的加工成本相对较低,但是需要耗费较多的人力和时间。五、适用性打磨适用于各种材料和产品的手板制作。
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 表面处理 打磨 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-13 16:24:00
- 中国数控机床技术发展的怎么样了,想要跻身世界一流还需解决这些问题
- 数控机床是制造业的“母机”,是衡量一个国家制造业水平和竞争力的重要指标。近日,有媒体报道称,中国自主研发高端数控机床实现突破,打破了国外技术壁垒,达到了世界一流水平。这究竟是真的吗?中国数控机床技术到底有多强?现代机床技术水平怎么样?数控机床作为现代工业生产最重要的工具之一,被称为“工业母机”,区别于以前落后的传统机床,它是在数控程序控制系统的控制下进行高精密加工的机床,其具有生产效率高、加工精度高、自动化程度高等优点,在汽车、航空航天、电子、模具制造等众多领域得到广泛应用。而数控机床的水平,就直接反映了一个国家的装备制造业水平和竞争力。追述其发展历程,数控机床最早出现在二十世纪五十年代,是...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 数控机床编程 数控机床 机床 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-04 09:51:00
- 常见的CNC机床|数控车床和数控铣床
- 相对于传统机床而言,CNC数控机床在生产效率、精度和材料利用率方面都有了很大幅度的提高,数控技术在机械生产行业得到了广泛应用。目前市面上有着非常多的CNC数控机床,每种数控机床的操作方式、刀具和适用的材料不同,他们各自的用途及优劣势也不尽相同。本系列文章旨在通过介绍不同类型的CNC机床,让您了解不同的数控机床的适用情况,从而选择出最适合您需求的机床设备及生产方式。一、数控车床数控车床通常以加工圆柱形特征的零件为主,通过将工件放置在主轴上进行旋转,使工件和车床上的切削刀具相接触,钻头、丝锥、铰刀、板牙、滚花等刀具在旋转着的工件上进行切削,最终生产出具有圆弧边缘、径向和轴向孔、槽和沟槽等特征的工...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC CNC 机械加工 机械制造 数控机床 数控车床 数控铣床 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-29 09:51:00
- 专业版,圆弧布线,画线过程中点击添加拐点无效。
- 更新了最新版的专业版,圆弧布线,画线过程中点击添加拐点无效。如图:在A点处单击添加拐点,再向B点处画弧,本来是会以黄色线路出现,现在拉动成红色线了,就是说A点添加的锚点不存在了。非常影响画线效率体验啊。更新前的版本无这个毛病!另一个问题:专业版中怎么样复制一个器件中的一个焊盘。标准版中是可以任意复制某个焊盘,然后再粘贴,这样就很方便的添加相同大小和网络的焊盘了。(菜单中的复制粘贴命令和CTRL+CCTRL+V也是不能实现)PS:右键菜单【重复】这个命令只能复制整个器件,对器件中的某个焊盘不能复制。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 布线 圆弧 发帖人:BoatLin 发帖时间:2023-09-15 23:28:00
- 外圆磨床这些常见问题,你遇到过吗?
- 外圆磨床这些常见问题,你遇到过吗?前几天有金粉在评论区留言想要了解关于外圆磨床的知识,今天小编整理了一些使用外圆磨床时可能出现的问题和解决方法,希望对大家有所帮助。一、外圆磨床的分类在所有的磨床中,外圆磨床是应用较为广泛的一类机床,主要用于成批轴类零件的端面、外圆及圆锥面的精密磨削,是汽车发动机等行业的主要设备。可分为普通外圆磨床、万能外圆磨床、端面外圆磨床等类型。普通外圆磨床:这里的“普通”是指应用范围广、通用性强,各种专用外圆磨床都是在它的基础上发展起来的。普通外圆磨床采用砂轮对工件表面进行粗加工,其加工条件有限,一般只适用于加工普通工件的粗糙表面。万能外圆磨床:是应用最普遍的一种外圆磨...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 外圆磨床 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-05-16 17:06:00
- 设计这个软件的人真是天才!!!
- 请问,这样的圆弧要怎样画出来呢??别光说什么交集、并集、动手练练,折腾几个小时都没有弄出来!这个天才设计师,为什么就不能设计个简单的话圆弧,画曲线的功能???
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: 圆弧 发帖人:Gelmersee 发帖时间:2022-05-06 09:44:00
- 斜床身和平床身机床的优缺点
- 机床布局对比平床身数控车床的两根导轨所在平面与地平面平行。斜床身数控车床的两根导轨所在平面则与地平面相交,成一个斜面,角度有30°,45°,60°,75°之分。从机床侧面看,平床身数控车床的床身呈四方形,斜床身数控车床的床身呈直角三角形。很明显,在相同导轨宽度的情况下,斜床身的X向拖板比平床身的要长,应用在车床的实际意义是可以安排更多的刀位数。切削刚性对比斜床身数控车床的截面积要比同规格平床身的大,即抗弯曲和抗扭能力更强。斜床身数控车床的刀具是在工件的斜上方往下进行切削,切削力与工件的重力方向基本一致,所以主轴运转相对平稳,不易引起切削振动,而平床身数控车床在切削时,刀具与工件产生的切削力与...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 机床 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-03 09:47:00
- 45度圆弧的体验可不可以改进
- 现在的45度圆弧布线是把一条线分成多个圆弧,多段直线的。这种走线的布局不容易细调,经常出现只能调整一个个圆弧和一个个直线的情况,而且删除一条走线的时候也需要一个个线段去删除,很麻烦。因此我提出一个想法,可以做成导线拐角位置+导线间圆角半径参数的方式,每一个圆角都是每个导线拐角的一个半径参数。这样只有两种调整情况:1.移动圆弧就调整圆角半径大小,保持圆弧跟随鼠标位置,达到移动圆弧但是保持在同一根线上的效果;2.而移动直线就保持圆角半径不变,只移动直线,达到圆弧大小不变的效果。这样的线条可以很方便的从45度直角线转换而来,只需要给每一个拐角加上圆角半径参数;转换回去也很方便。通过合理的程序,这种...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 圆弧 布线 发帖人:4061N 发帖时间:2021-12-08 18:31:00
- 高寿命贴片4脚轻触开关
- 推荐两款高端器件,采用刚弹片,寿命100万次,价格实惠,贴片4脚轻触开关贴片按键100gf行程0.25mmSPST圆形按键;值得拥有。规格6.2*6.2*7mm:DTSM-63N-S-V-T/R刚弹片编带链接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_172981.html规格6.2*6.2*5mm:DTSM-62N-S-V-T/R轻触开关4脚钢弹片编带链接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_177268.html
- 所属专栏: 器件替换 标签: 台湾圆达 发帖人:阿斯蒂芬 发帖时间:2018-01-25 20:16:00
返回