结果:找到"客诉",相关内容55条
- 小微型电子研发企业库存管理方案
- 嗨,用户们大家好呀好最近西子的案例库又多了一例新的应用案例这不马上又来给大家做分享啦!这位老板的公司人员较少,以产品研发为主,自家不设生产车间,主要业务模式一般是工程师将产品研发出来之后,找委外加工厂批量进行生产,然后通过自有途径销售出去。但目前老板遇到了一个非常棘手的问题,因为前期没有重视仓库物料管理的问题,现在仓库堆放了很多产品和物料,小东西找起来麻烦,全部丢了又心疼,眼看着仓库的东西越来越多,越来越杂,已经到了不得不处理的地步了。趁着这股要进行改变的劲儿,老板想起了曾经了解过但没有用起来的立创ERP。于是,西子就全程参与了这一次对库存问题产生原因的剖析,以及对应物料管理制度的建立。要解...
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 客户案例 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-06-01 00:07:00
- 电子工程师研发物料采购管理案例
- 尊敬的用户们大家好,最近新添一例用户的使用案例,西子觉得其他企业也会有同样的情形,今天来给大家分享一下!背景:该用户的公司有多位电子工程师,在采购研发物料这件事情上,传统流程是个人先将自己需要用到的物料汇总成一张表格,再邮件发给老板审批,老板审批后转给公司的采购员,再由采购员统一进行采购。根据以上这个工作流程,用户还深入地跟西子谈了目前遇到的问题:1.电子工程师在对电子元器件进行选型的时候,不是一天就能完成的,这个时间可能持续很多天,每次确定一个物料都要更新一次需求表格,很繁杂;2.采购员在收到工程师的物料需求表格时,由于认知上的差异或者是遇到工程师物料型号书写不规范时,需要与工程师反复沟通...
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 客户案例 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-05-12 16:05:00
- 小微型电子企业研发物料管理方案
- 在以研发产品为主导的小微传统电子企业当中,往往一人身兼多职,没有专门的采购人员以及仓管人员等。工程师在研发产品时,需要用到的研发物料通常由自己负责采购,采购回来开具发票或收据后再直接找老板报销。随着研发的产品越来越多,就会发现,各个工程师工位上的元器件慢慢堆积成小山,且呈越积越高的趋势。堆积的零散元器件得不到妥善的管理,占地面积大了之后,大多数被当成废弃物料清理掉,难以进行有效的再次利用。这时候,建立一套合理的物料管理制度就迫在眉睫了。比如说用传统的记录方式:笔记本手工记账,物料增减后拿笔记本记录下来,下次采购物料之前翻翻库存再下单。这种方式虽然能达到记录库存的目的,但也只适合工程师各自记录...
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 客户案例 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-04-14 15:13:00
- 指定位置加客编选项到底是什么规则呢?
- gerber文件里有JLCJLCJLCJLC,并且下单的时候勾选了指定位置添加客编。板子上的应该是一行的客编-Y序号-时间,还是分开两行呢?我的理解,只要空间够,字体大小不小于0.8mm,应该就会一行显示吧?这个有什么神奇的规则吗?(咨询客服,客服要多花3元确定生产稿仿真图......关键是,同gerber不同时间下单,前一个一行显示,第二个两行显示,就很神奇)PS:附客服原话
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB 客编 发帖人:Lucy 发帖时间:2023-03-21 14:50:00
- PCB打样质量差,售后不解决问题!
- 最近打样PCB+SMT各种瑕疵。进行售后处理,由于我使用的芯片是提前从立创商城购买的私有库存。导致订单金额里是不包含这些芯片的。售后退还订单金额的费用。消耗的芯片费用不管处理!!这是什么规定?我SMT的芯片也有下单时候付费的在订单金额里就给退了。我的私有库存被你们消耗作废了难道不应该退费或者补充数量么?
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 售后 质量差 投诉无门 发帖人:小酱油啊 发帖时间:2022-11-01 12:01:00
- 如何把客户号里的4去掉
- 如何把客户号里的4去掉,不想用这个号下单了,又没有别的手机注册,就算找到别的号注册,又带4也不行呀
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 客户号 发帖人:黑白颠倒才是众生 发帖时间:2022-04-05 18:41:00
- 春节不打烊交期严重延误
- 【交期调整通知:除(春节出货)订单外,PCB和SMT订单年后交货,2月9号起开始计算交期】2.05号19点前付款的春节48h加急订单是2.9号晚上发货,春节72小时加急是2.10号晚上发货.2.11早晨才发出论坛居然无人询问,难道这个问题只有我遇到?
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 投诉 发帖人:ldld 发帖时间:2022-02-11 09:28:00
- 【通知】立创EDA将于2021.9.30停用旧客户端,请更新至最新版本。
- 【通知】立创EDA将于2021.9.30停用版本低于v6.4.21的旧客户端,将不再启用。为了不影响你的工作,请更新至最新版本。https://lceda.cn/page/download谢谢立创EDA团队2021.09.10
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 客户端 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2021-09-10 12:09:00
- 嘉立创员工买卖客户的个人信息
- 嘉立创员工买卖客户的个人信息,经常是我刚刚投一个pcb板就有人打我电话问我要不要做PCB,一次两次就算了,经常这样。希望你们给我一个解释
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 投诉 发帖人:逐梦科技 发帖时间:2017-10-13 18:18:00
返回