结果:找到"室内定位,智能手环二次开发,智能设备",相关内容1000条
- PHY6230—高性价比的低功耗高性能蓝牙5.2芯片
- 高性价比的低功耗高性能蓝牙5.2系统级芯片,适用多种PC/手机外设连接场景。高性能多模射频收发机:通过硬件模块的充分复用实现高性能多模数字收发机。发射机,最大发射功率10dBm;BLE1Mbps速率接收机灵敏度达到-96dBm;0dBm时收发功耗10/10mA(TX/RX)。超低功耗芯片设计:采用高效率片上电源管理、低功耗射频前端、低功耗时钟产生架构、振荡器快速启动技术等技术实现低功耗性能,保证常规200mAH纽扣电池供电状态下能够持续工作二年以上。主要特性相关图示SSOP24SOP16TSSOP8应用领域使用多样化的应用场景,包括但不仅限于:无线键鼠手机外设智能穿戴设备智能家居智能照明防丢...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 蓝牙芯片 智能穿戴设备 手机外设 无线鼠标 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2023-03-05 15:24:00
- 【智能穿戴开发教程2】开源蓝牙心率防水运动手环-开发环境搭建
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列开发环境搭建本节开发环境搭建主要讲解KEIL、JlinK驱动、SmartSnippets、USB转串驱动的安装。。KeilMDK是基于ARM的微控制器最全面的软件开发解决方案,并且包含了需要创建、建立和调试嵌入式应用的所有组件。大家可以通过http://www2.keil.com/mdk5/525下载目前最新的MDKv5.25,安装Keil。当然,也可以通过我们所提供的资料包安装。这里以我们资料包中的MDK5为例。(1)运行mdk511a,点击Next。图1(2)勾上IagreetoallthetermsoftheprecedingLicen...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 开发环境搭建 智能穿戴 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 16:36:00
- ZGLC-B2蓝牙ibeacon辅助定位终端
- 产品介绍ZGLC-B2蓝牙ibeacon辅助定位终端支持标准ibeacon格式报文,支持IOS和Android系统,支持微信摇一摇功能。广播报文携带经过校准的1米远RSSI强度值,当本终端部署于室内固定位置时,配合接收端接收到这些信号并计算距离,实现室内定位功能,接收端可以是手机或者智工运维公司自研的胸卡型4G+GPS定位终端。支持手机APP调整发射信号强度,部署时可以调整终端的信号覆盖范围。如果多个终端组合使用,多个关联的定位信息同时传输到后台,通过后台的定位算法可以得到精确的位置。终端支持定制功能,例如添加温湿度,烟雾,PM2.5等传感器,接收机可以把这些数据采集并发到云端。广泛应用于园...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: ibeacon 定位终端 室内外定位 发帖人:gavinpeng 发帖时间:2022-04-14 16:54:00
- 基于涂鸦智能Wi-Fi模块的智慧桌面助手,通过WB3S模支持查看天气、时间、控制家庭设备、温湿度上...
- 本期带来一款DIY的桌面助手,主要有以下功能:本文来自:涂鸦开发者作品中心:liuchang天气获取显示通过涂鸦SDK天气接口,获取天气信息并解析。天气信息每半小时下发一次。设备操控通过涂鸦设备联动功能,即可实现对涂鸦所有设备的操作功能。本项目测试使用的是涂鸦智能灯,可实现开关,模式设置等功能。电脑状态显示通过python上位机获取电脑CPU、内存、网络运行情况,通过蓝牙串口发送到桌面端,进行解析显示。温湿度获取温湿度通过SHT30进行测量,STM32定时检测,检测完成后将数据上报云平台。备忘设置通过电脑pythn上位机可进行4条备忘设置,支持修改完成/未完成情况。游戏界面通过开源的Vous...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式开发,PCB,智能硬件 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-30 16:59:00
- 机智!公共卫生间不再“一位难求”!
- 本期给大家带来的智慧厕所门锁方案,该方案使用涂鸦Zigbee模组作为主控,功耗低,效率高,适用于大范围公共场所,同时该模组为普通厕所门锁提供联网功能,支持检测门锁开关合状态并上报至云端。无论是使用者,或是管理者,都可以通过手机App查看厕所使用情况,减少不必要的时间浪费和资源浪费。01硬件选型联网模组考虑到厕所门锁成本以及低功耗,联网模组选用涂鸦智能开发的一款Zigbee模组。模组由高集成度的无线射频处理器芯片Z2和少量外围器件构成,且内置了802.15.4PHY/MACZigbee网络协议栈和丰富的库函数。状态检测门开关状态检测采用K9-1267B-L行程开关,同时配合扇形结构,来帮助实现...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 嵌入式开发,PCB,智能硬件 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-23 16:23:00
- 动动嘴就可以控制智能家居?语音红外助手开发实战营来啦!赢大奖
- 如今,随着5G、人工智能、边缘计算等技术的成熟与普及,智能家居概念越来越深入人心,IoT产品愈来愈普及,应用场景亦日益丰富,仅仅依靠手机App控制已无法满足大众的日常需求,智能家居将逐渐从智能单品过渡至全宅智能新时代。有人说下班回到家,抹黑找开关,难免磕磕碰碰;躺在沙发,想看电视,疲惫了一天,根本不想起身;天气逐渐变冷,想开空调,因找不到遥控器而烦恼;......此时,如果有一位“随叫随到”的智能语音“小助手”,一切问题都迎刃而解,可谓是“懒人”必备神器。本期实战营采用涂鸦SoC零代码开发方案,将手把手教你如何0代码制作一款语音红外遥控,动动嘴就能操控家中所有智能设备,非智能的红外遥控类设备...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 嵌入式开发,PCB,智能硬件 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-22 17:44:00
- 个性化室内智能照明芯片方案筒灯IC吸顶灯IC调光调色温
- 【方案名称:个性化室内智能照明芯片方案筒灯IC吸顶灯IC调光调色温】【方案别称:全屋智能照明系统专用调光芯片、智能家居照明芯片设计方案、智能家居照明解决方案、LED智能家居照明驱动芯片、智能家居照明调光调色方案】【智能灯具:筒灯、吸顶灯、球泡灯、吊灯、壁灯、射灯、台灯、落地灯等】适用于智能家居照明的低成本LED驱动电源方案:智能照明系统目前已广泛地应用在室内装潢领域,在家居生活中,智能化照明设备通过预设及储存不同的灯光场景,以无线通信的方式来调节房间内的灯光变化,迎合房间主人不同的需要。具有能耗低,成本低廉,无需布线和安装简易等优点的智能照明控制系统,给用户带来更个性化、更舒适、更经济的照明...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 室内智能照明芯片方案 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-10-20 11:57:00
- 承接穿戴式手环、手表软硬件设计
- 承接穿戴式手环、手表软硬件设计。有相关意向的产品开发需求可进一步沟通。邮件:liengzcin8@163.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 穿戴式手环 智能手表 运动手表 发帖人:liengzcin8 发帖时间:2019-09-12 16:55:00
- 高精度室内室外位置定位及健康穿戴定位手环设备及方案提供商
- 深圳市云石智能科技开发有限公司专注于健康手环及位置高精度定位系统设计及研发集成,主要研发设备包括:健康定位信息手环、GPS定位、蓝牙采集基站、定位管理引擎。目前公司已成功对接国内数百家知名企业及院校,包括医院,养老院,学校,银行、健身房、铁路局、社区、幼儿园、工厂等领域,成功应用于多项实际项目,本公司研发之智能手环及定位基站以高精度,高技术,高品质为标准,竭力为客户提供最优质的服务与产品。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 室内定位,智能手环二次开发,智能设备 发帖人:韵石2019 发帖时间:2019-01-27 13:56:00
- TTP233D-SB6适用于蓝牙耳机,智能手环,指纹锁,小夜灯等单通道DFN-6封装触摸芯片
- 芯派科技优势供应TTP223D-SB6,TTP223D-RB6,TTP223D-BA6,TTP233D-HA6,TTP233D-QA6,TTP233D-MA6系列触摸IC,蓝牙耳机,智能手环,指纹锁,小夜灯专用。概述TTP233D-SB6TonTouchTM是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电?,提供稳定的电压给触摸感应电?使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足?同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依?同的灵敏?设计在合?的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。特性工作电压2.4V~5.5V内建稳压电?提供稳定的电...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: TTP233D-SB6 智能手环触控开关 指纹锁触控ic 发帖人:power86 发帖时间:2018-11-16 10:33:00
返回