结果:找到"层标签",相关内容360条
- 建议下方的层切换标签上加上"眼睛"!
- 新版的PCB编辑器下方加入了层切换标签,这样方便了很多,值得肯定!建议在每个标签的边上再加入一个“睛眼”,点击眼睛来切换每层的显示或隐藏!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 层标签 发帖人:BoatLin 发帖时间:2023-07-22 19:10:00
- 智能电子学生卡2.4GHz考勤方案芯片
- 智能电子学生卡简介今年年初教育部发布的《关于加强中小学生手机管理工作的通知》中提出,学生手机有限带入校园,原则上不得将个人手机带入校园,禁止带入课堂;应设立校内公共电话、建立班主任沟通热线、探索使用具备通话功能的电子学生证或提供其他家长便捷联系学生的途径等措施,解决学生与家长通话需求;加强课堂和作业管理等。 智能电子学生卡能有效解决学生无感考勤,安全定位、亲情通话,校内小额消费等问题,功能简洁高效,因此也深受家长青睐智能电子学生卡2.4G考勤应用学生卡和读头之间采用2.4G无线射频技术传输,通过485数据线传输到后智能终端;然后智能终端利用GSM无线网络或有限宽带(包括短信)与系统平台数据交...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G RFID标签 发帖人:动能1234 发帖时间:2023-02-01 17:04:00
- 专业版画原理图,同一导线如何用多个网络标签?
- 使用专业版画原理图,同一导线放置2个网络标签,出现以下提示,选择确定后标签无显示,选择放置短接符后倒是可以,就是不习惯。如何实现下面这种?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:rgzdb 发帖时间:2022-12-06 12:08:00
- 立创eda该网络标签未与任何引脚连接
- 我想问问这个是咋回事呢?网络标签明明已经添加了
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:LUOKK 发帖时间:2021-10-17 16:25:00
- 网络标签的锚点问题
- 网络标签,经过旋转、反转、镜像反转之后,其连接锚点,就跑了,虽然问题不大,但很影响用户体验。感觉是很low的问题。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:dhma 发帖时间:2021-09-18 19:17:00
- 关于导出PDF时的BUG
- 在导出PDF时标签中,有Ω的并且后面有±的,导出的PDF都会被替换为㪛
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 标签bug PDF 发帖人:一个帅小伙 发帖时间:2020-05-31 22:42:00
- 网络标签从P00跳到P01的时候出错
- 画STC单片机的时候,网络标签从P00跳到P01的时候,变成P001,不是P01.
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络标签 发帖人:PCB小白一个 发帖时间:2020-05-21 15:34:00
- 原理图网格标签全变水平了
- CPU四面引脚放网络标签,上下两面网格标号是竖着放的,不知道怎么回事现在全部变成水平的了,有没有人遇到过。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网格标签 发帖人:大发光电子 发帖时间:2020-05-06 22:07:00
- 金航标kinghelmRFID标签在立创商城出售
- RFID标签现在已经在智能制造业生产线不可或缺,不但可以提高工作效率、增加准确性、还可以节约成本。为满足市场需求,金航标kinghelm(www.bds666.com)研发生产的RFID标签KH-RFID-23-BQ、KH-RFID-20-BQ等型号大量出售,适用于库房盘点物品定位、货架定位、衣帽查找定位、图书查找定位、档案查找定位等应用领域。金航标kinghelm产品RFID标签KH-RFID-23-BQ深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位。主要从事北斗卫星导航和物联网终...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: RFID标签 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2020-03-13 16:31:00
- 迟到的功能:PCB装箱分型号功能上线!
- 现在客户下一个订单型号越来越多,订单量越来越多,动不动10多箱或是几十箱,多箱之后现在都傻傻的分不清,那箱是那个型号,为采购入库带来极大的困难,SORRY:PCB装箱分型号功能上线,且以实施,欢迎你们提出的任何一个诉求,共同打造一个更加高效及方便的嘉立创服务体系!
- 所属专栏: PCB打样 标签: 分箱标签 发帖人:limeng 发帖时间:2018-05-31 10:33:00
返回