结果:找到"成熟电动车防盗器",相关内容1000条
  • SI24R2F新2.4G超低功耗电动车防盗有源RFID标签芯片方案配合充电桩管理
  • 目前全国有很多电动车因充电时电池温度过高,而导致爆炸引起火灾的情况。作为国内RFID行业的推动者,动能世纪联合中科微向IOT应用领域推出新款大功率2.4G射频芯片,并针对电动车防盗、电动车充电桩市场推出SI24R2F,为电动车标签在防盗的基础上增加温度检测、安全报警等功能,能有效防止电动车被盗及因电池而引起的火灾发生。SI24R2F可兼容之前的SI24R2E,且在性能上大大提升。Si24r2FSI原装2.4G单发芯片电动车防盗标签https://detail.1688.com/offer/598266593321.html?spm=a26286.8251493.description.2.1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R2F 2.4G 低功耗 RFID 标签 充 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-05 10:11:00
  • 成熟移动电源方案控制IC
  • 成熟移动电源方案控制IC技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒现有成熟移动电源控制方案,可向客户提供pcba,自有工厂贴片,性价比极高,可根据客人要求开发,定制。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 源方案控制IC 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-22 10:11:00
  • 成熟喷香机方案
  • 成熟喷香机方案技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒我司有成熟喷香机方案,性价比极高A.主板上三个拔动开关,第一个为电源开关,第二个分三档,一档为7.5分钟,一档15分钟,一档为30分钟,第三个开关为24小时工作,白天工作,晚上工作,B.一个正常的主板,在我们打开电源开关,马上电机工作一次,接下来指示灯开始连续间断性闪动.如果我们把开关拔到24小时,7.5分钟(或15分钟,30分钟),那么我们不管白天黑夜,每隔7.5分钟(或15分钟,30分钟)电机工作,指示灯闪烁.如果我们打在白天档,那么我们在白天时也就是有灯光时,每隔7.5分钟(或15分钟,30分钟)电...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 喷香机方案 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-19 09:50:00
  • 成熟电动车防盗器
  • 成熟电动车防盗器方案及IC技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒现有成熟方案电动车防盗器,包括通用锁电机型,带静音功能锁电机,一体机,三合一喇叭和防盗器一体机等。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-11 10:07:00
  • ​成熟喷香机方案
  • 成熟喷香机方案技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒我司有成熟喷香机方案,性价比极高A.主板上三个拔动开关,第一个为电源开关,第二个分三档,一档为7.5分钟,一档15分钟,一档为30分钟,第三个开关为24小时工作,白天工作,晚上工作,B.一个正常的主板,在我们打开电源开关,马上电机工作一次,接下来指示灯开始连续间断性闪动.如果我们把开关拔到24小时,7.5分钟(或15分钟,30分钟),那么我们不管白天黑夜,每隔7.5分钟(或15分钟,30分钟)电机工作,指示灯闪烁.如果我们打在白天档,那么我们在白天时也就是有灯光时,每隔7.5分钟(或15分钟,30分钟)电...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: ​喷香机方案 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-10 09:13:00
  • SI24R1功能开发技术资料
  • Si24R1是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗3.1.1Shutdown工作模式在Shutdown工作模式下,Si24R1所有收发功能模块关闭,芯片停止工作,消耗电流最小,但所有内部寄存器值和FIFO值保持不变,仍可通过SPI实现对...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G 有源卡 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-09 11:51:00
  • 电瓶车安全系统:SI24R2F
  • ①需求背景由于我国电瓶二轮车、三轮车并没有报废机制,造成了很多电瓶车超车年限行驶,充电安全不可靠,电瓶反复充电次数过多,或者电瓶老化,极有可能导致充电时快速起火或爆炸,造成不必要的人身和财产安全;二轮车和三轮车极大部分没有保险机制,一旦出现异常,经常导致重大财产受损和威胁人身安全,并且无法理赔;充电桩给电瓶车充电时无法判断电瓶充电状态是否安全,在2019年就发生多起电瓶车充电时爆炸或起火事件。②系统组成1.电瓶车:在电瓶上装上2.4G的RF芯片,RF芯片是为了防止车主将电瓶带回家中充电、统计小区电瓶车停放数量,防盗,以及温度的监控。2.楼道:楼道需要加装2.4G网关,2.4G网关用于检测车主...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 安全管理 SI24R2E SI24R2F 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-05 11:24:00
  • SI24R1兼容NRF24L01
  • 芯片简介编辑Si24R1是一款工作在2.4~2.5GHz世界通用ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、集成嵌入式ARQ基带协议引擎、功率放大器、晶体振荡器调制器、解调器。输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置。是目前2.4G无线射频芯片中,性价比较高的。极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为+7dBm时电流消耗为25mA,接收模式时为14mA,掉电模式和待机模式下电流消耗更低,Standby-I的耗电为15uA,Powerdown的耗电为0.7uA.应用领域编辑●无线数据传输系统●无线键盘、无线鼠标●遥控开锁,遥控玩具●超低功耗无线收发器●无线传感...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G,RFID,校园卡, 发帖人:动能世纪王佐峰 发帖时间:2018-04-23 12:02:00
  • 电动车防盗方案-Si24R2E
  • 经调查,中国现在电动自行车保有量3亿,在中东部地区,平均每3人就有一辆电瓶自行车,在沿海城市,外来人口较大,电动自行车使用率极高,超过60%以上,一个500万人口的城市,电动自行车的数量就高大250万辆以上。低碳环保,符合国家环保要求,轻便灵活,让人出行方便,性价比高三个方面使电动自行车增加迅速。方案简述:随着电动自行车的急速增加,相对应的社会治安问题也急剧攀升。一些地区的电动自行车丢失报案率占总治安报警率的60%以上,严重影响社会治安。电动自行车智能防盗备案,是利用物联网技术,通过在电动自行车上安装有源RFID防盗芯片,在城市治安探头位置安装RFID基站,实现对电动自行车的定位、监控、报警...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 标签 Si24R2E 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-14 13:34:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: