结果:找到"按键,键盘",相关内容169条
- 找大神做一个键盘pcb
- 设计一款支持蓝牙和可以在线改键的键盘pcb。求一个会键盘pcb设计的大神,或者对此感兴趣愿意研究的大神,价格好说。邮箱baozhicheng28@qq.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 键盘 发帖人:唔西迪西 发帖时间:2022-11-29 21:19:00
- 做一个按键控制器
- 公司因为业务需要,做一个按键控制器,外形类似老式秒表。A键对应(键盘1),B键对应(键盘2),C键对应(键盘3),D键对应(键盘0)要求,支持A+C键同时按下触发(对应键盘9)。方案1:Type-C连接,要求两个设备并入一个Type-C线连接到电脑Type-C口或者安卓pad的Type-C口。方案2:通过蓝牙连接,需要加入充电电池。备注,如果加入电池,需要整体体积尽量小,外壳打算使用3D打印制作。项目比较急,有兴趣留言。如下图:
- 所属专栏: 项目外包 标签: 按键 蓝牙 发帖人:一路小跑 发帖时间:2022-11-18 09:13:00
- atmega32u4自制pcb板无法连接电脑
- 自制的一块使用atmega32u4的板子在焊好元器件后无法通过数据线连接上电脑。目前检测出的情况如下:1、type-c母座电压正常,从type-c母座到芯片电压也正常,为5v;2、芯片VCC引脚与D+、D-电压一直为5v不变,D+、D-与type-c母座对应引脚间无电压。用欧姆表测试时,D+、D-与type-c母座对应引脚接通;3、晶振引脚与GND间存在电压,但远小于2.5V;4、目前检测type-c母座引脚与芯片引脚无连锡现象;5、芯片在其他板子上可以用使用qmk_toolbox烧录固件。有没有大佬知道这可能是什么原因引起的。
- 所属专栏: 技术交流 标签: atmega32u4 自制键盘 发帖人:PCBORG 发帖时间:2022-02-13 14:42:00
- SI12触摸按键芯片兼容替代TMS12开发资料
- Si12T_datasheet_V1.0.pdf
- 所属专栏: 技术交流 标签: 触摸按键 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-03-23 09:29:00
- 哪位老师有这种3个脚的拨动开关的封装?
- 哪位老师有这种3个脚,脚距2.54mm的拨动开关的封装(最好带3D图)。找了好久都找不到带3D效果的这种拨动开关的封装。感谢分享的老师!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 封装 开关 按键 发帖人:番茄炒蛋 发帖时间:2020-09-24 03:32:00
- 做一个零基础客制化优联(K375S)机械键盘视频教程(非买套件组装),求关注!
- 自从去年接触到客制化键盘后,发觉这玩意儿对喜欢动手的我来说再合适不过了。正好自己对正在用的TTesports波塞冬不是很满意,就想着自己做一个基于K375s主控的无线机械键盘,摆脱烦人的硬邦邦的线材的烦扰。于是乎花了一些时间搜遍了各大论坛和视频网站,基本上了解了键盘的构造和制造原理。也正是这一番搜索之后呢,发现网上真正关于客制化键盘的零基础一站式教程基本没有,于是乎想把自己的制作过程用文字和视频展示给想入坑的小伙伴。我的电路板设计用的是LCeda,外壳设计用的是Autodesk的Fusion360.下面是位于B站的视频教程的链接:https://www.bilibili.com/video/...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LCeda 键盘 机械键盘 客制化 k375s 发帖人:xiaoquana 发帖时间:2019-11-30 08:36:00
- 蓝桥杯练习(二)按键的使用和延时消抖
- 蓝桥杯练习(二)按键的使用和延时消抖。通常我们使用的按键均为微动按键,在按键按下时内部的金属簧片触点在发生振动,发出轻微的撞击声响并产生抖动电压这种现象称为按键的抖动。按键的抖动实际上是一种接触不良现象如果不进行有效的处理,按键抖动会影响用户体验并且降低系统运行的稳定性,所以进行按键延时消抖是非常有必要的,对按键消抖通常可以采用软件消抖和硬件消抖两种方式。讲解按键抖动就需要知道按键按下这个过程中的电平变换的波形图,如图1-1所示。从图中我们可以看到按键按下分为三个过程:按下过程中的抖动、按键完全按下之后为稳定接通状态、松手都的抖动。消抖的本质目的就是屏蔽按下和松手时候抖动的这个不稳定的状态,...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机独立按键 发帖人:Argon 发帖时间:2019-01-30 21:22:00
- 镀金按键钢网开孔,导致SMT镀金按键上锡
- 用嘉立创蛮多年了,这次第一次遇到这种问题。这次遇到的问题是:镀金按键钢网开孔,导致SMT镀金按键上锡(见下图)。跟售后沟通的,表示如《钢网规范条例》所表达,这个不是电视遥控器的碳膜按键,工作人员处理成开孔是没有问题的。我反问售后:1.如果是只支持类似电视遥控器的碳膜按键,为什么条例本身并没有特别指明电视遥控器?2.为什么我历次以来类似PCB的钢网都不开窗,而单单这次是开窗的?售后电话沟通后,表示确实工程可能有问题,可以赔偿重做钢网,或者退钢网的钱。跟上级沟通后表示只能这样子。我请问售后及JLC:1.因为你们的失误,我们这一批小批量的所有PCB都要报废(PCB也在JLC下单)2.因为你们的失误...
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 镀金按键钢网开孔,导致SMT镀金按键上锡 发帖人:HZlink 发帖时间:2018-01-02 13:49:00
- 哪里有优雅实用的键帽?
- 工业仪表上一般都是需要按键的,常用的如上下左右,取消,确认共6个键。常用的圆键帽,太硬了,手感也不好。薄膜按键的寿命有限,容易破;硅胶按键还得开模。谁能推荐一下好的键帽,或者成品按键模块?
- 所属专栏: 器件替换 标签: 按键,键盘 发帖人:CatCaptain 发帖时间:2017-09-04 12:45:00
- 矩阵键盘16按键+独立按键IIC通讯总线节省管脚资源IIC模块
- TY-JP01总线式可级联矩阵键盘模块模块参数:1、通讯方式:IIC(兼容3-6V电平)2、供电电压:3-6V3、尺寸:85MM(长)*45MM(宽)4、通讯频率:最大95KHZ5、工作环境:?40?Cto+85?C6、ESDprotectionexceeds2000VHBMperJESD22-A114and1000VCDMperJESD22-C1017、最多八个模块级联;接线方式1-------VCC(电源3-6V)2-------SDA(数据线)3-------SCL(时钟线)4-------INT(中断线,可不接)5-------SWIT(独立按键,可不接)6-------GND(地)...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 按键 键盘 IIC总线 模块 矩阵键盘 发帖人:无线音频模块 发帖时间:2017-09-03 11:31:00
返回