结果:找到"电阻保险丝",相关内容1000条
  • 保险丝和空气开关的区别
  •   空气开关大概原理是,开关合上后有一小勾子勾住做为自锁机制,小勾带一小触点,此触点一旦被顶住马上释放自锁以断开电路,另外有一类似电磁铁的结构,大家知道电磁铁产生的磁力大小与通过的电流大小有关,当电流达到或超过阈值,电磁铁动作,顶住触点使开关断开。保险丝就简单了,电阻原理,根据欧姆定律:电流=电压/电阻,功率公式:功率=电压*电流,可得出电流^2=(功率/电阻),即电流为功率除以电阻后的开方,制作保险丝就是用一种合适的材料使其功率和电阻满足需要的比值,且电阻值小到对于用电设备来说不造成分压影响,当电流超过时,事实上是超出了保险丝的工作功率,保险丝自然就烧断了。从实际应用来说,只要是同一标称电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 空气开关 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-15 15:27:00
  • 如何区别普通电阻和保险电阻
  •   保险电阻在正常情况下具有普通电阻的功能,一旦电路出现故障,超过其额定功率时,它会在规定时间内断开电路,从而达到保护其它元器件的作用。保险电阻分为不可修复型和可修复型两种。  功能  在电路图中起着保险丝和电阻的双重作用,主要应用在电源电路输出和二次电源的输出电路中。它们一般以低阻值(几欧姆至几十欧姆),小功率(1/8~1W)为多,其功能就是在过流时及时熔断,保护电路中的其它元件免遭损坏。  在电路负载发生短路故障,出现过流时,保险电阻的温度在很短的时间内就会升高到500~600℃,这时电阻层便受热剥落而熔断,起到保险的作用,达到提高整机安全性的目的。  判别方法  尽管保险电阻在电源电路...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-14 14:40:00
  • 电阻和电阻保险丝有什么区别
  •   保险丝电阻  保险丝电阻定义:电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝型电阻器兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。  保险丝电阻定义:电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝型电阻器兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。由于有二用的功能故成本随之降低。保险丝电阻可分为:金属皮膜保险丝电阻器、保险丝型绕线电阻器、保险丝型水泥电阻器。功率有:1/4W、1/2W、1W、2W几种,随着功率的增加,产品外观尺寸会不断变大。保险丝电阻的阻值一般较小,大部分小于1欧姆,往往在电路中起采样电阻的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-13 15:23:00
  • 如何辨别延时玻璃保险管的好坏
  •   延时保险丝和普通保险丝的区别  延时保险丝用在有些电路在开关瞬间的电流大于几倍正常工作电流,尽管这种电流峰值很高,但是它出现的时间很短,称它为脉冲电流。普通的保险丝是承受不了这种电流的,这样的电路中就要用到延时保险丝,若使用更大规格的保险丝,那么当电路过载时又得不到保护。  延时保险丝的熔体经特殊加工而成,它具有吸收能量的作用,调整能量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。  1、普通保险管:只要是被保护电路出现过流,而不论这个过流是浪涌电流还是短路电流,保险线管都将瞬间熔断,切断电路。2、延时保险管:当电路出线过流时,延时保险管具备判别过流能量大小的能力,即自动判别是浪涌...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 玻璃管 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-29 15:06:00
  • 贴片保险丝额定电压和电流如何选择
  •   贴片保险丝的额定电压  保险丝熔断与否取决于流过它的电流的大小,与电路的工作电压无关。保险丝的额定电压是从安全使用保险丝角度提出的,它是保险丝处于安全工作状态所安置的电路的最高工作电压。这说明保险丝只能安置在工作电压小于等于保险丝额定电压的电路中。只有这样保险丝才能安全有效地工作,否则,在保险丝熔断时将会出现持续飞弧和被电压击穿而危害电路的现象。  贴片保险丝两端的电压降很小,比贴片保险丝的额定电压要小很多很多,所以在保险丝正常工作时,额定电压并没有什么实际意义。而贴片保险丝的额定电压的真正意义在于它的安全性能上。  而贴片保险丝的额定电压的真正意义在于它的安全性能上。贴片保险丝作为一个...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-28 14:32:00
  • 玻璃管保险丝的工作原理及主要参数
  •   玻璃管保险丝工作原理  保险丝通心时内电流转换的热量会使熔体的温度上升,在负载正常T.作电流或允许的过我电流时,电流所产生的热员和通过熔休,壳体和周围环境所幅射,对流和传导等方式散发的热量能逐步达到平衡;如果散热速度跟不E:发热时,这些热量就会在熔体E.逐部积蓄,使熔体温度上升,一只温度达到和超过熔体材料的熔点就会使它熔化,从而断开电流,起到安全保护的作用。  保险丝的电压降是保险丝在额定电流条件下,其两端的电压降。它反映了保险丝的内阻,其值不应过大。若将内阻(电压降)过大的保险丝安装在电路中,它将影响电路的系统参数,使得电路不能正常工作。标准对电压降不仅有其值的上限规定,而且对其一致性...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-25 14:40:00
  • 专业的过流保护器件之自恢复保险丝
  • 自恢复保险丝在身边的应用越来越常见,自恢复保险丝可用于空调控制电路板过流,过载、过热保护。炎炎夏日更能体现空调的价值,走到哪都想把空调带着。如今,小家电成为家庭电子消费的主题,在选择产品时消费者更喜欢人性化操作简单易懂的产品,同时会选择更安全的产品。自恢复保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保险丝正常工作;当电路发生短路或者过载时,流经保险丝的大电流使其集温升高,当达到居里温度时,其态密度迅速减小,相变增大,内部的导电链路呈雪崩态变或断裂,保险丝呈阶跃式迁到高阻态,电流被迅速夹断,从而对电路进行快速,准确的限制和保护...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 自恢复 子元件 护器件 过流 发帖人:秦晋电子 发帖时间:2018-10-09 11:32:00
  • 专业电子元器件工厂-怡华科技有限公司
  • 怡华科技有限公司历经10多年的不断发展,始终致力于为客户提供优质的产品和优质的服务。已经成长为一家被全球客户广泛认可的优秀的电子元器件供应商。公司每年投入超过销售收入10%的研发费用,以确保为客户提供优质的电路解决方案。怡华科技致力于提供消费电子、汽车电子、无人机及机器人、交通设备、通讯设备、安防设备、电子/电力设备、计算机及周边设备、电源模块、汽车电子以及家电等行业解决方案。目前公司客户覆盖中国、北美、南美、欧洲、亚洲及非洲等区域。公司主营产品包括:TVS瞬态电压抑制二极管、MOV压敏电阻、PPTC自恢复保险丝、GDT陶瓷气体放电管、ESD静电保护元件、TSS半导体放电管和SPG玻璃气体放...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 压敏/陶瓷气体放管/陶瓷管/自恢复/静护原件/热敏 发帖人:Uchip 发帖时间:2018-03-30 10:03:00
  • 0603贴片保险丝推荐32V5A
  • 超小型大电流,高耐压,一次性,低成本。3.15A在采购途中。使用自恢复保险丝的同学需要注意耐压,自恢复保险丝在短路状态一旦有过压,会直接燃烧,如果使用自恢复保险丝,务必留有足够余量。
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 0603 贴片 5A 32V 发帖人:migrant 发帖时间:2018-03-06 10:08:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: