查看:
940
|
回复:
0
|
电阻和电阻保险丝有什么区别
|
元器件小白
55
主题
0
回复 |
发表于2020-07-13 15:23:14
|
只看该作者
1#
电梯直达
保险丝电阻 保险丝电阻定义:电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝型电阻器兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。 保险丝电阻定义:电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,而保险丝型电阻器兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。由于有二用的功能故成本随之降低。保险丝电阻可分为:金属皮膜保险丝电阻器、保险丝型绕线电阻器、保险丝型水泥电阻器。功率有:1/4W、1/2W、1W、2W几种,随着功率的增加,产品外观尺寸会不断变大。保险丝电阻的阻值一般较小,大部分小于1欧姆,往往在电路中起采样电阻的作用,同时在浪涌发生时,或其他产生大电流,需要保护线路时发挥作用,熔断使电路断路产生保护作用。同时保险丝电阻大部分为贴片式,性能较稳定的贴片保险丝电阻,一般称为捷比信保险丝电阻,捷比信贴片保险丝电阻。产品有快速熔断和缓慢熔断之分。 电阻和电阻保险丝有什么区别 保险电阻的意思就是分压限流的,一般都是和负载(用电器)串联在一起,防止负载(用电器)烧坏了形成了短路。也是保险的作用。不知道我的说明白不,我语言表达能力差 保险丝断了,就要重新换一个了。保险电阻不会断,主要防止电路短路(短路太危险了,可能引发火灾等)。至于保险电阻要用多大阻值的,那还是看实际问题了。如果太大了又会浪费在电阻上浪费很多电能 保险电阻和保险丝的区别 保险电阻具有和保险丝相似的功能即电路过流时能够切断电流,也能起到保险丝的作用,因此很多人容易混淆,但是电阻的负载是有一定限度的,流经电阻的电流超过限度就会烧坏电阻,使电阻呈现开路状态。这个和保险丝的熔断保护是不太一样的。 保险丝必须同时具备三项功能:保护功能、承载功能和安全功能,而保险电阻在这三方面都不可能发挥良好的功能 保护功能包括过载保护和短路保护,即当电路出现不被允许的过电流直至极限的短路过电流时,保险丝必须在所规定的时间范围内动作,从而起到保护电路或部件的作用,而保险电阻的起动时间和动作持续时间等技术参数都不可能做到保险丝那样准确,过载电流保护无法得到保证,只能对短路电流起到一点作用。(相关阅读:深圳保险丝哪家好) 保险丝的承载功能是有熔化热能值来加以保证的,使得保险丝能够承受必要开关次数的一定能量的脉冲冲击,我们在选用时需要加以计算和评估,而保险电阻本身没有类似的技术指标,用得小了会被脉冲冲断、用得大了就更没有保护功能。 安全功能,保险丝是通过额定电压、分断能力等指标来保证的,尤其要通过权威的第三方安规认证来保证,但保险电阻本身不是安全元件,也不需要安全认证,其安全性就可想而知,本来保护功能就不足,而且在烧断过程中难以保证不产生危及周围的不安全现象。 保险电阻的意思就是分压限流的,一般都是和负载(用电器)串联在一起,防止负载(用电器)烧坏了形成了短路。也是保险的作用。不知道我的说明白不,我语言表达能力差 保险丝断了,就要重新换一个了。保险电阻不会断,主要防止电路短路(短路太危险了,可能引发火灾等)。至于保险电阻要用多大阻值的,那还是看实际问题了。如果太大了又会浪费在电阻上浪费很多电能 保险电阻能代替电阻吗 电阻的负载有一定的限度,也就是说如果流经电阻的电流超过限度时会把它烧坏,使电阻呈现开路状态,从这个意义上来说,电阻具有类似保险丝的功能---即电路过流时能够切断电流,好象能起到保险丝的作用,因此有一部分厂商为了降低成本把原设计中的保险丝换成廉价的保险电阻,形式上给客户增加一点安全感。 但是保险电阻真的能够替代保险丝而起到相同的作用吗?答案显然是否! 至于安全功能,保险丝是通过额定电压、分断能力等指标来保证的,尤其要通过权威的第三方安规认证来保证,但保险电阻本身不是安全元件,也不需要安全认证,其安全性就可想而知,本来保护功能就不足,而且在烧断过程中难以保证不产生危及周围的不安全现象。 综上所述,保险电阻虽然具有过流烧断的动作,但并不能真正起到保险丝相同的作用。https://www.ickey.cn/ |
|